O arranha-céus de escritórios Torre Europa, em Madrid, converte-se no edifício mais inteligente da cidade com a Philips Lighting  

16 de novembro de 2016

A Torre Europa é o primeiro edifício em Espanha a ser convertido num escritório inteligente com a tecnologia Power-over-Ethernet para a iluminação sustentável ligada

 

Barcelona, Espanha – A Philips Lighting (Euronext Amesterdão: LIGHT), líder global em iluminação, apresentou hoje um novo projeto de iluminação ligada que transforma o magnífico arranha-céus Torre Europa num escritório inteligente, altamente seguro e ligado. Este é o primeiro edifício em Espanha com um sistema de iluminação de escritórios Power-over-Ethernet (PoE) da Philips e vai permitir que os funcionários personalizem o espaço de trabalho através dos seus smartphones e que os administradores do edifício otimizem a utilização do espaço e a eficiência do mesmo.

Situado no coração do centro financeiro de Madrid, com 121 metros de altura, a Torre Europa é um dos edifícios mais altos da cidade e conta com uma localização privilegiada para acolher as principais empresas. O edifício, inaugurado em 1985, foi sujeito a uma vasta renovação, que permitiu implementar importantes melhorias em termos de design e tecnologia, tanto no exterior como no interior. Juntamente com o Grupo Infinorsa, proprietário maioritário do imóvel, 14 dos 32 pisos que compõem o edifício foram equipados com 5400 luminárias ligadas, cobrindo 19 600 m2 de escritórios.

O sistema de iluminação ligado da Philips permite criar ambientes de trabalho que podem antecipar e responder às necessidades específicas dos utilizadores. Para maior comodidade e produtividade, os funcionários dos escritórios podem personalizar e ajustar os níveis de iluminação e outros serviços, como o ar condicionado, através de uma aplicação para smartphone.

"A conectividade está a transformar a forma como as pessoas interagem com a informação e entre si", afirmou Josep Martínez, Presidente e Diretor geral da Philips Lighting Espanha e Portugal. "A iluminação está em toda a parte e é central na Internet das Coisas. A iluminação de escritório rica em sensores, alimentada e integrada na rede do edifício, poupa energia e permite atingir novos níveis de produtividade e formas de trabalho mais inteligentes e flexíveis".

O novo sistema de iluminação utiliza Power-over-Ethernet (PoE) para ligar as luminárias à rede informática do edifício. O sistema recolhe, armazena, partilha e distribui dados anónimos obtidos através de sensores integrados nas luminárias. É possível utilizar informações como a ocupação das divisões ou a temperatura para ajustar os níveis de iluminação, o aquecimento ou ar condicionado ou para otimizar a utilização do espaço do escritório, assim como a programação de serviços de limpeza ou manutenção. A utilização eficiente da iluminação LED ligada aos sensores assegura que as luzes se apagam quando as pessoas saem de uma sala. Simultaneamente, ao combinar com dados precisos e em tempo real do edifício Torre Europa, a utilização da energia destinada à iluminação pode ser reduzida até 70%, o que representa uma redução anual de 15 toneladas de CO2 por piso.


A adoção do sistema de iluminação ligado da Philips sublinha o compromisso da Infinorsa com a inovação e é um passo firme para um ambiente de trabalho sustentável, colocando a Torre Europa na vanguarda dos escritórios do futuro", afirmou Fernando Ferrero, Diretor de operações do grupo Infinorsa. "A conectividade do sistema é um facilitador da Internet das Coisas, o que permite novas formas de integração, colaboração, inovação e socialização entre os funcionários, ao mesmo tempo que aumenta o valor dessa propriedade no futuro".
 

Dean Freeman, Vice-presidente de investigação da Gartner, referiu num Guia de mercado, no qual a Philips Lighting figurava como um vendedor representativo, que "em 2020, 70% das novas instalações de iluminação de edifícios comerciais implementarão a iluminação inteligente. Felizmente, estão a surgir sistemas de iluminação em rede com análise. As grandes corporações com vários polos estão a começar a implementar a fase 4 (controlo da iluminação LED/sensores de conectividade analítica). A fase 5 (controlos de iluminação LED/sensores de conectividade de inteligência analítica) – na qual os algoritmos são utilizados para retroalimentar o sistema para gerar poupanças adicionais de energia – ainda não é muito comum, uma vez que poucas empresas de iluminação têm a capacidade analítica e de algoritmo disponível".

Para mais informações, contacte:

Leticia Alonso

Infinorsa / Grupo Albion

Tel: +345312388
E-mail: lalonso@grupoalbion.net

Jordi Manrique

Philips Lighting Spain and Portugal

Tel: +34 672 221 958

E-mail: jordi.manrique@signify.com

 

Eeva Raaijmakers

Philips Lighting, Global

Tel: +31612350597

E-mail: eeva.raaijmakers@signify.com

 

Esther Robledo / Ana Moreno

Ketchum
Tel: +34 618 27 61 44 / +34 680 44 91 26

Email: equipo.philips@ketchum.es

Sobre a Philips Lighting

A Philips Lighting (Euronext Amsterdam ticker: LIGHT), é líder global em produtos, sistemas e serviços de iluminação e apresenta soluções inovações que abrem novas perspetivas de valor comercial e  proporcionam experiências enriquecedoras aos utilizadores e contribuem para melhorar a sua qualidade de vida.  Servindo os mercados profissionais e de consumo, lideramos o setor potenciando a Internet das Coisas para transformar casas, edifícios e espaços urbanos. Com vendas de 7.100 milhões de euros em 2016, temos cerca de 34.000 colaboradores em mais de 70 países. Mais informações em
http://www.newsroom.lighting.philips.com

Sobre a Torre Europa

Um dos edifícios de escritórios mais representativos de Madrid. Situado em pleno centro do Paseo de la Castellana, na consolidada zona de Azca, o coração financeiro da cidade. Dispõe de 32 pisos e uma superfície total de 54 000 m2 (42 000 m2 de escritórios e 12 000 m2 para estacionamento).


Projetado por Miguel Oriol e Ybarra, foi construído em 1985. Com 121 metros de altura, ocupa o 7.º lugar entre os arranha-céus mais altos de Madrid.

Sobre a Grupo Infinorsa

Empresa imobiliária patrimonial de âmbito europeu criada em 1974 e avalizada por importantes sócios nacionais e internacionais. Especializada na aquisição, construção e reforma integral de edifícios emblemáticos, localizados nas melhores zonas de negócios das capitais europeias para posterior arrendamento e gestão integral. Opera em Madrid e Berlim, com uma carteira de propriedades que somam mais de 140 000 m2 de superfície sob gestão.

Teremos todo o prazer em falar consigo