Philips Lighting estabelece um padrão novo em iluminação de cenário e televisão, com suas luminárias novas Philips Vari-Lite

     

    A nova e inovadora luminária LED de Philips Entretenimento em Iluminação, provê aos desenhistas de iluminação de cenário e televisão, uma alternativa de alta qualidade e baixa potência ao tungsténio 

    5 de Junho de 2017

    Londres, Reino Unido - Philips Lighting (Euronext Amsterdã ticker: LUZ), líder global em iluminação, anunciou hoje o lançamento da nova luminária LED, Philips Vari-Lite VL1100, que estabelece um padrão novo em lâmpadas LED com cabeça móvel e de alta qualidade, para aplicações de cenário e televisão. O lançamento mundial acontecerá no ABTT Teatro Show, 2017 (6-7 de junho de 2017, Alexandra Palace, Londres).
     

    O novo LED Philips VL1100, foi desenhado como uma substituição sem problemas e de baixa energia para o popular refletor elipsoidal VL1100, um acessório favorito de cabeça móvel de tungsténio para muitos desenhistas de iluminação. A qualidade boa, a saída de luz do CRI alto, a reprodução constante da cor e uma emulação perfeita da mudança da cor do "tungsténio" são, então, chaves no seu design. Essas características são entregues por um motor novo de luz LED 3200K Philips, que pode transformar o LED Philips VL1100 no primeiro dispositivo de cabeça móvel que oferece uma verdadeira alternativa à fonte de tungsténio tradicional.
     

    Também, o LED Philips VL1100 oferece uma flexibilidade adicional já que permite ao usuário administrar automaticamente o equilíbrio entre a saída de luz e o nível do ventilador. Quando o usuário ajusta o nível do barulho do ventilador, o aparelho ajustará a saída da potência total para se alinhar com o nível do barulho exigido, e vice-versa.
     

    Martin Palmer, Diretor de Segmentos de Entretenimento Vari-Lite de Philips Entretenimento, comentou: "Com esse dispositivo novo nós respondemos à necessidade dos desenhistas de iluminação. É uma verdadeira focalização do perfil da cabeça móvel, com novas características inovadoras como o controle da saída de barulho, mas a coisa mais importante é que continua o legado da série VL1000 que foi durante muito tempo um dos acessórios mais especificados para aplicações de teatro ".

     

    O LED Philips VL1100 usa o mesmo mecanismo de cor que a versão baseada na lâmpada, mas o sistema de cor foi sintonizado com o motor de luz LED de forma que coincida com a reprodução da cor da lâmpada original. Para maximizar a eficiência do resfriamento, o dispositivo apresenta um sistema híbrido novo de refrigeração líquida e ar forçado, mantendo os níveis do barulho do ventilador para o mínimo, enquanto se mantém a alta qualidade da saída de luz.

     

    Outras melhorias dentro do sistema de software novo, incluem a adição dos modos de operação Standards e Clássicos, permitindo que o dispositivo LED Philips VL1100 seja usado como uma substituição direta do Philips VL1100 com muito pouca modificação necessária para programas de espetáculo existentes. A demais características populares na luminária original Philips VL1100 seguirão sendo as mesmas que o novo LED VL1100.
     

    Colin Kavanagh, Gerente Geral de Philips Entretenimento em Iluminação, disse: "Em Philips Entretenimento em Iluminação, nosso compromisso está em usar nossos recursos e experiência para desenvolver produtos de iluminação inovadores que vão satisfazer as necessidades precisas do mercado. Nós acreditamos que o LED VL1100 eleva drasticamente o palco com alta qualidade, com versatilidade, o cenário profissional e as ferramentas da iluminação de televisão."
     

    O LED VL1100 estará disponível também em uma versão HP (alta potência / temperatura de cor alta), oferecendo um campo brilhante, plano e semelhante a 6500K, com uma reprodução uniforme da temperatura da cor ao longo da curva de atenuação, provendo uma substituição de baixa potência para a existente luminária de arco VL1100.

    Para maior informação, por favor contate:

    Philips Lighting, Relações Globais com a Mídia 

    Bengi Silan Genc

    Tel: +31 6 2544 1798

    E-mail: bengi.genc@signify.com

     

    Philips Lighting, Marketing de entretenimento

    Teresa Vallis 

    Tel: +44 (0) 7747006309

    E-mail: teresa.vallis@signify.com   

    Sobre Philips Lighting

    Philips Lighting (Euronext Amsterdã ticker: LUZ), líder mundial em produtos, sistemas e serviços de iluminação, oferece inovações que desbloqueiam o valor do negócio, proporcionando experiências ricas para o usuário que ajudam a melhorar a vida. Servindo aos mercados profissionais e de consumo, nós lideramos a indústria aproveitando a Internet das Coisas para transformar casas, prédios e espaços urbanos. Com vendas 7,1 bilhões de EUR em 2016, temos cerca de 34.000 empregados em mais de 70 países. As notícias de Philips Lighting estão em http://www.newsroom.lighting.philips.com e em Twitter via @Lighting_Press.