Philips Lighting e a Prática na Iluminação revitaliza o icônico Lit Brothers Building

     

    A instalação de iluminação LED arquitetônica demostra o emblemático histórico da Filadélfia ajudando a estimular a movimentação de pedestres e o comercio da zona 

    Maio 9, 2017

    Filadélfia, Pennsylvania – Philips Lighting (Euronext Amsterdã ticker: LUZ), líder mundial em iluminação, anunciou hoje que continua a revitalização do Lit Brothers Building, com um arranjo especial em iluminação, que será apresentado em conjunto na Conferencia e Feira Internacional LIGHTFAIR que acontecerá o dia 9 de Maio até o dia 11 de 2017 na Filadélfia. Em associação com a Prática na Iluminação (TLP), uma firma de design local da Filadélfia, a icônica arquitetura histórica, como referência, será apresentada usando o melhor da iluminação em eficiência energética, de Philips Iluminação, que tem sido instalada no prédio, em Setembro de 2015, para ajudar trazer o transito e estimular o comercio aos prédios como a melhor área do centro. 

     

    Localizado no coração de Filadélfia, o Lit Brothers Building primeiro abriu como uma loja departamental em 1891 e se transformou em um ícone cultural da cidade devido à visão dos donos dos prédios Brickstone Realty. Para reservar e celebrar as qualidades desta arquitetura histórica da fachada do prédio TLP, dá um design de iluminação que usa a tecnologia inovadora de, Philips Color Kinetics que inspirará aos pedestres com os detalhes arquitetônicos belamente iluminados. Ao mesmo tempo, o design de iluminação conhece os estritos requerimentos da Comissão Histórica da Cidade de Filadélfia, que obriga que os sistemas e telegrafado não sejam visíveis. TLP selecionou a tecnologia em iluminação LED de cor eficiente em energia, por sua funcionalidade avançada e por suas características que ressaltam as características arquitetônicas da fachada e como minimiza o derramamento de luz, enquanto cria ao mesmo tempo, novas e diferentes experiências para os espectadores. 

     

    "O design foi elaborado cuidadosamente através de uma análise extensa e simulações em situ com os proprietários e o time de design. Os produtos específicos de Philips Color Kinectics dão a gama estética desejada e a funcionalidade em um fator de forma adaptado à escala e proporção do prédio”, disse Michael A. Barber, Assoc. IALD, LEED AP BD+C, Principal com a Prática da Iluminação.

     

    Os dispositivos Philips Color kinetics  Cinéticas ColorGraze MX4 Powercore foram instalados para ressaltar cada uma das 504 janelas de Lit Brothers Building para dar efeitos variáveis de cor e foram posicionados estrategicamente para evitar aborrecer os inquilinos. Também, se colocaram19 dispositivos ColorBlast Powercore gen4 RGBW para iluminar o pilar localizado próximo a cada janela para acentuar os belos detalhes arquitetônicos. Os controles de iluminação permitem aos donos de Lit Brothers Building controlar a iluminação em qualquer momento e em qualquer lugar. Philips Lighting também substituiu as luminárias existentes colocadas em apoios com lanternas novas LED 3000K para dar lhe o toque final.

     

    "A luz tem um impacto importante nas cidades já que ajuda no aumento do turismo, o desenvolvimento econômico, o compromisso na comunidade e à revitalização de bairros,” disse Jim Anderson, Gerente de Segmentos de Mercado em Philips Lighting. "Ao mostrar a arquitetura histórica do Lit Brothers Building usando a iluminação LED contemporânea, podemos criar formas totalmente novas de forma que os residentes e visitas experimentem a área e para ajudar eles a retornar”.

     

    Depois do projeto acabado, o Lit Brothers Building tem um olhar novo que o ajuda a se destacar na cidade. Também, os proprietários têm a opção de iluminar o prédio com um aspecto tradicional arquitetônico, com uma luz branca, que imita a estética históricas da iluminação incandescente ou podem usar uma fachada variável de cor para celebrar as festas e comemorar eventos locais ou do mundo. 

    Para maior informação, por favor contate:

    Philips Lighting

    Matt Marcus 

    Matt.marcus@signify.com

    551-227-6790

    Acerca de Philips Lighting

    Philips Lighting (Euronext Amsterdã ticker: LUZ), líder mundial em produtos, sistemas e serviços de iluminação, oferece inovações que desbloqueiam o valor do negócio, proporcionando experiências ricas para o usuário que ajudam a melhorar a vida. Servindo aos mercados profissionais e de consumo, nós lideramos a indústria aproveitando a Internet das Coisas para transformar casas, prédios e espaços urbanos. Com vendas 7,1 bilhões de EUR em 2016, temos cerca de 34.000 empregados em mais de 70 países. As notícias de Philips Iluminação estão em http://www.newsroom.lighting.philips.com e em Twitter via @Lighting_Press.

    About The Lighting Practice

    A prática da iluminação, com sede na Filadélfia, a Pensilvânia, tem sido um líder no design de iluminação por mais de 25 anos. O time de desenhistas talentosos em iluminação de TLP dá desenhos pensativos e imaginativos que equilibram considerações de estéticas, orçamento, sostenibilidade e operações. Nós transformamos espaços ordinários em lugares que são extraordinários, cativantes e memoráveis. TLP é uma companhia certificada de negócios para as mulheres (WBE) e uma companhia comercial em desvantagem certificada (DBE).
    Photography: © Jeffrey Totaro, 2016.
    Photography: © Jeffrey Totaro, 2016.
    Photography: © Jeffrey Totaro, 2016.
    Photography: © Jeffrey Totaro, 2016.
    Photography: © Jeffrey Totaro, 2016.
    Photography: © Jeffrey Totaro, 2016.
    Photography: © Jeffrey Totaro, 2016.
    Photography: © Jeffrey Totaro, 2016.