Philips Lighting oferece uma iluminação de "os fãs primeiro" para uma experiência de espectador sem igual, no novo estágio multiusos de Perth

     

    O estádio de Perth vira a primeira execução de estádios multiusos com luz LED, na região de Ásia e do Pacífico.

    1 de Fevereiro de 2017

    Perth, Austrália - Iluminação de Philips (ticker de Euronext Amsterdão: LUZ), líder mundial em iluminação, anunciou hoje o maior sistema de iluminação de estádios de seu tipo, para o novo estádio na Austrália, o Perth. O estádio planeja ter a iluminação LED para apoiar sua missão de conversão no lugar principal de encontros multiusos no hemisfério sul.

     

    Como parte do enfoque de "os fãs primeiro", do governo da Austrália Ocidental, demostra as capacidades do projeto da iluminação que Philips Lighting pode aportar, inclui mais de 15.000 luminárias LED controláveis que se giram através de um painel de controle. Possui a flexibilidade de criar uma experiência de iluminação inteiramente imersiva para o lugar, com uma capacidade de 60.000 espectadores que fazem ideal para uma variedade de eventos.

     

    A iluminação tem a flexibilidade de criar um cenário multiusos, para que os fãs possam curtir a iluminação desde sua casa, futebol, cricket, e até shows de rock mundialmente famosos. A iluminação e a música podem ser fundidas com o fone de ouvido, para o operador da iluminação, numa execução perfeita, criando espetáculos de luz antes da partida. Além disso, os projetores LED possuem os requisitos das normas de difusão de alta definição para a iluminação esportiva.

     

    O diretor regional da Multiplex, e construtor do estádio, Chris Palandri, disse: "A iluminação LED do estádio é uma parte integral do plano para fazer do estádio de Perth o principal em lugar em multiusos, não somente na Austrália Ocidental, mas também em todo o hemisfério sul.

    A iluminação será muito importante para oferecer uma experiência incrível dos aficionados, seja para o futebol Australiano, cricket, show de rock, ou para um tipo de evento completamente diferente. O estadio refletirá uma luz para toda a comunidade (entorno/ localidade).

     

    O lugar mostra a capacidade da experiência de arena de Philips. A peça central é o Philips ArenaVision LED, sistema de iluminação “do tono” que inclui projetores LED, e um  painel de controle. Com ese sistema é possível sincronizar os suportes da iluminação exterior para outros tipos de shows e eventos. A fachada do estádio, e o teto ficarão iluminadas com a iluminação Arquitetônica, com luz da cor Cinética de Philips com pontos da luz LED conectados, que podem ser controladas facilmente.

     

    O teto, acionada como uma ligação gigante  sob o qual se pode criar espetaculares amostras de luz, com padrões e imagens através dos pontos de luz conectados. Philips Lighting também oferece iluminação LED para escritórios e áreas de hospitalidade dentro do estádio.

     

    David Gardner, diretor geral de Philips Iluminação ANZ, disse: "Ao final este projeto será a maior e mais completa implantação de estádios LED de PhilipsLighting no mundo, e a maior de iluminação de estádios LED multiusos de sua categoria, no mundo. A escala do projeto realmente ensina a seriedade com que os australianos tomam seu esporte e os eventos. Em Philips Lighting estamos com muito orgulho de instalar este sistema de iluminação LED de estádios de classe mundial junto com Multiplex, o construtor do estádio, para o prazer de os fãs ".

     

    O estádio foi criado para, entre outros, Futebol Australiano, Cricket, a união de Rugby e a liga Rugby, (jogos de futebol) futebol e eventos de entretenimento. Está programado para abrir justo a tempo para o começo da temporada de futebol australiano de 2018. A instalação é atendida para uma estação de trem e os ônibus, assim como,  uma conexão de ponte através do rio Swan até o centro da cidade.

    http://www.perthstadium.com.au/

    Para mayor información, por favor contacte:

    Philips Iluminação Austrália

    Nome: David Procter

    Tel: 0437758960

    E-mail: david.procter@signify.com

     

    Philips Iluminação

    Global Media Relations Manager, LED e Iluminação Especial

    Philips Iluminação

    Tel: +31 6 25441798

    E-mail: bengi.genc@signify.com

    Sobre a Philips Lighting

    Philips Lighting (Euronext Amsterdam ticker: LUZ), líder mundial em produtos, sistemas e serviços de iluminação, oferece inovações que promovem valor de negócio, proporcionando incríveis experiências para o usuário que ajudam a melhorar a vida. Atendendo aos mercados profissionais e de consumo, nós lideramos a indústria aproveitando a Internet das coisas para transformar casas, edifícios e espaços urbanos. Com vendas de 7,5 bilhões de Euros em 2105, temos aproximadamente 36.000 funcionários em mais de 70 países. Notícias Philips Lighting estão em http://www.newsroom.lighting.philips.com