Onde estão os descontos? A iluminação de LED da Philips no supermercado Carrefour irá guia-lo


    Parceria Philips e Carrefour traz iluminação conectada que atua como GPS interno para clientes

    Junho 1, 2015

     

     

     
    • Primeiro do mundo: O gigante do varejo Carrefour irá utilizar a iluminação de LED da Philips nos supermercados para fornecer serviços baseados na localização para os smartphones dos clientes;
    • A iluminação conectada da Philips atua como um GPS interno, transmitindo informações sobre a localização para um aplicativo que aciona serviços baseados na localização;
    • A revolucionária tecnologia de posicionamento interno baseada em LED da Philips é fácil e não exige investimentos adicionais de hardware além das próprias luminárias, e oferece 50% de economia de energia.

     

    Amsterdã, Holanda – A Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), líder global em iluminação, anuncia sua primeira grande instalação no mundo de seu sistema de iluminação conectada com o posicionamento interno baseado em LED para o Carrefour, o varejista líder na Europa e o terceiro maior em todo o mundo. O hipermercado Carrefour recentemente remodelado em Lille, na França, substituiu sua iluminação fluorescente anterior para com 2,5 quilômetros de energia eficiente da iluminação de LED da Philips, que utiliza a luz para transmitir um sinal de localização para o smartphone do cliente, acionando um aplicativo para fornecer serviços baseados em localização.

     

    O sistema da Philips permite ao Carrefour fornecer novos serviços aos seus clientes, como ajuda-los a navegar e encontrar promoções em todos os 7.800 metros quadrados da loja. Além disso, a iluminação de LED irá reduzir em 50% o consumo total de eletricidade com base na iluminação do hipermercado.

     

    "Estamos sempre à procura de inovações para facilitar a navegação dos clientes em nossas lojas e procurando atender às expectativas dos clientes", comentou Céline Martin, Diretor de Inovação e Modelos Comerciais dos hipermercados Carrefour na França. "Graças a esta nova aplicação, que utiliza a tecnologia da Philips, estamos agora em condições de oferecer aos nossos clientes no EuraLille Carrefour esse novo serviço, que lhes permite pesquisar e localizar rapidamente promoções preferenciais ou detectar todas as promoções ao seu redor quando estiver no interior da loja. Uma economia de tempo real para uma base de clientes urbana!"

     

    O sistema de posicionamento interno da Philips consiste de luminárias de LED, um banco de dados de localização baseado em nuvem e um kit de desenvolvimento de software da Philips, sobre o qual os clientes podem construir sua plataforma de interação móvel. O sistema em operação no hipermercado Carrefour em Lille compreende 800 luminárias de LED lineares que utilizam a tecnologia patenteada da Philips VLC (Comunicação de Luz Visível) para transmitir um código único através da luz que é indetectável ao olho humano, mas pode ser detectado de forma simples com uma câmera de smartphone, sem a necessidade de quaisquer acessórios adicionais. Como parte da instalação, o software da Philips e o banco de dados de localização baseado em nuvem foi integrado no aplicativo móvel do Carrefour. O aplicativo móvel "Promo C'ou" foi criado pela Think&Go e pode ser obtido na App Store da Apple na França.

     

    "Estamos liderando o caminho com a iluminação conectada para o varejo com o Carrefour", comenta Gerben van der Lugt, Chefe de posicionamento interno baseado em LED na Philips Lighting. "Nosso sistema de iluminação conectada tem o potencial de transformar as compras em uma experiência mais interativa e personalizada. Ao mesmo tempo, irá permitir que os varejistas se diferenciem, aumentem a lealdade do cliente e forneçam novos serviços aos clientes."

     

    Sobre a Royal Philips

    A Royal Philips é uma empresa diversificada de saúde e bem-estar, com foco em melhorar a vida das pessoas por meio de inovações significativas nas áreas de Healthcare, Consumer Lifestyle e Lighting.  Com sede na Holanda, a Philips fechou em 2014 um faturamento de EUR 21,4 bilhões e conta com aproximadamente 108.000 funcionários nas áreas de vendas e serviços em mais de 100 países. A empresa é líder em soluções para cuidados cardíacos e intensivos e com a saúde e bem-estar em casa, soluções de iluminação energeticamente eficientes e novas aplicações de iluminação, bem como barbeadores elétricos e cuidados de saúde oral. Notícias da Philips podem ser encontradas em http://www.philips.com/newscenter.

    Informações à Imprensa

    FleishmanHillard Brasil | Assessoria de Comunicação Externa da PHILIPS

    Telefone – (11) 3185-9928

     

    Saúde
    Tatiane Pellegrino | (11) 991-271-779 | tatiane.pellegrino@fleishman.com.br

     

    Bem-Estar(consumo)
    Luciana Silva | (11) 988-142- 237| luciana.silva@fleishman.com.br

     

    Iluminação
    Natasha Bonomi | (11) 991-275-382 | natasha.bonomi@fleishman.com.br
    Daiane Macedo | (11) 991-714-207 | daiane.macedo@fleishman.com.br

     

    Corporativo
    Érica Sato | (11) 9-8858-1129 | erica.sato@fleishman.com.br