São Paulo (SP), Brasil – A Philips, empresa global de iluminação, cuidados com a saúde, consumo e estilo de vida, líder em soluções LED, participa mais uma vez da 10ª Automec (Feira Internacional de Autopeças, Equipamentos e Serviços) para apresentar suas mais recentes novidades de soluções automotivas, incluindo iluminação e purificação de ar. A feira será realizada entre os dias 12 e 16 de abril, no Pavilhão de Exposições do Anhembi, em São Paulo.
Durante o evento, a Philips apresentará inovações como a solução de LED para rodagem diurna 24V (Daylight Running Light – DRL, na sigla em inglês), especial para caminhões e ônibus. O produto, última tendência na indústria automotiva, consiste em uma luz LED que fica ligado durante todo o tempo em que o veículo estiver trafegando para ajudar a aumentar a visibilidade dos motoristas também durante o dia. Outra vantagem do lâmpada DRL 24V é suportar uma grande intensidade de impacto e vibrações, com alta durabilidade, aumentando a segurança e diminuindo a necessidade de manutenção. O produto destaca-se pelo formato ultra-slim, o que ajuda na adaptação facil a qualquer modelo de veículo, pelo menor consumo de energia, com duração de até 5.000 horas de uso, além de acendimento automático. A Philips também oferece a versão de DRL 12V, voltado para automóveis.
“Hoje em dia, as cores e as formas dos veículos modernos contribuem para mascará-los no meio ambiente, dificultando a sua visualização a uma distância efetivamente segura para qualquer ação preventiva, mesmo em condições de boa luminosidade. A DRL da Philips é um recurso inovador que chega para ajudar os motoristas a trafegarem de forma segura, proporcionando melhor visualização enquanto dirigem”, explica Ivan Lelis, gerente de produtos de Iluminação Automotiva da Philips do Brasil.
Lelis explica que a principal função dos faróis de rodagem diurna da Philips não é iluminar e, sim, destacar e facilitar a visualização do veículo pelos pedestres e outros motoristas, tornando possível antecipar reações e evitar acidentes, como já comprovado em pesquisas realizadas em outros países.
“Com isso, a Philips demonstra comprometimento com a segurança de seus clientes, como forma de proporcionar saúde e bem-estar, e oferece ao mercado opções de qualidade para que os motoristas se adéquem às normas de trânsito locais”, finaliza.
Muitos países europeus já exigem a utilização das luzes de rodagem diurna (DRL). Estudos nesses países apontaram que a adoção de faróis durante o dia, permitiu uma redução significativa dos números de acidentes nas estradas e permitem melhor visualização de obstáculos. No Brasil, o Art. 40 do Código de Trânsito Brasileiro institui que os veículos utilizem luz baixa quando o tempo estiver ruim e que os veículos de transporte coletivo regular de passageiros estejam sempre com os faróis baixos acesos, tanto de dia quanto de noite.