„Light at the Museum": badanie przeprowadzone przez firmę Philips wykazało, że 7 na 10 osób chce otrzymywać informacje na temat wystaw za pośrednictwem smartfonu

    sierpień 13, 2014

    Przełomowy system zintegrowanego oświetlenia wykorzystywanego w aplikacjach mobilnych w holenderskim muzeum może zapewnić nowy model działania dla muzeów, szpitali i supermarketów przyszłości.

     

    Amsterdam, Holandia – firma Royal Philips (NYSE:PHG, AEX: PHIA), globalny lider w dziedzinie oświetlenia, ogłosiła nowe wyniki badania przeprowadzonego wspólnie z narodowym muzeum historii nauki i medycyny – Boerhaave Museum w Lejdzie, w Holandii, wśród osób zwiedzających tę placówkę. Badanie to wykazało, że siedem na dziesięć osób chce otrzymywać informacje na urządzenia mobilne na podstawie swojej aktualnej lokalizacji podczas zwiedzania muzeum czy ekspozycji.

     

    Ankietę przeprowadzono w trakcie zwiedzania ekspozycji muzeum, w której zastosowano pilotażowy system firmy Philips wykorzystujący oświetlenie LED wewnątrz pomieszczeń. Osoby zwiedzające muzeum otrzymały tablety z zainstalowaną aplikacją, zawierającą liczne materiały multimedialne na temat ekspozycji muzealnych. Poszczególne oprawy oświetleniowe, działając jak nadajniki lokalizacyjne, przekazują informacje o położeniu danej osoby do aparatu w tablecie, co uruchamia aplikację w konkretnej lokalizacji. Wyniki badania:

    • 67% zwiedzających podobał się fakt, że automatycznie otrzymali oni dodatkowe istotne informacje na swój tablet w różnych punktach informacyjnych.
    • 63% zwiedzających przyznało, że dzięki korzystaniu z tabletu ich wizyta w muzeum była przyjemniejsza i ciekawsza.
    • 50% zwiedzających w wieku poniżej 50. roku życia wyraziło chęć częstszego odwiedzania muzeum, które dysponowałoby tabletami, dostarczającymi im dodatkowych informacji i prowadzącymi ich konkretną trasą zwiedzania.

     

    „Teraz wiemy już, że dzięki zapewnieniu zwiedzającym interaktywnych narzędzi umożliwiających rozpoznanie ich położenia będą oni chętniej i częściej odwiedzać muzeum”, powiedział Dirk van Delft, dyrektor Boerhaave Museum. „Cieszy nas szczególnie fakt, że wykorzystujemy do tego innowacyjną technologię, korzystając z energooszczędnych rozwiązań oświetleniowych, co stanowi dla nas dodatkową korzyść”.

     

    Zwiedzający w wieku poniżej 50. roku życia lub przedstawiciele „pokolenia smartfonów” również wyrazili chęć wypróbowania mobilnych aplikacji związanych ze zintegrowanym systemem oświetleniowym w różnych zastosowaniach. Niemal 50% respondentów przyznało, że chcieliby otrzymywać informacje na podstawie swojej lokalizacji oraz wykorzystywać aplikacje do znalezienia usług w szpitalach, centrach handlowych i supermarketach.

     

    „Wyniki tego badania pokazują, że musimy inaczej spojrzeć na kwestię oświetlenia. Dziś oświetlenie to znacznie więcej niż tylko urządzenia oświetlające. Teraz możemy dostarczać oświetlenie LED najwyższej jakości, gwarantujące znaczną oszczędność energii, które tworzy siatkę pozycjonującą zapewniającą profilowanie dostarczanych informacji. Dzięki temu możemy wzbogacić doświadczenia osób znajdujących się w takich miejscach jak muzea, supermarkety, lotniska lub inne duże przestrzenie publiczne,” powiedziała Jella Segers z Philips Lighting.

     

    Uwagi dla redakcji:
    Zintegrowany system Philips do oświetlenia wewnątrz pomieszczeń
    Mechanizm działania systemu wykorzystuje gęsto rozmieszczone oprawy oświetleniowe, które nie tylko emitują wysokiej jakości światło, ale również pełnią funkcję siatki pozycjonującej. Każda oprawa jest identyfikowalna i może przekazać informacje o swojej pozycji do aplikacji zainstalowanej na urządzeniu mobilnym. Przesyłanie danych odbywa się wyłącznie w jednym kierunku, a dane osobowe nie są w żaden sposób wykorzystywane. Komunikacja ze smartfonem lub tabletem odbywa się w oparciu o technologię Visual Light Communications. Philips testuje wykorzystanie tej technologii w europejskich supermarketach.

     

    Informacje na temat badania przeprowadzonego w Boerhaave Museum, Lejda, Holandia
    Badanie przeprowadzono w formie ankiety, którą uzupełniały osoby zwiedzające wystawę „100 lat badań firmy Philips” w Boerhaave Museum w czerwcu 2014 r. Część pytań była podzielona na kategorie, część zaś stanowiła pytania zamknięte. W żaden sposób nie sugerowano respondentom udzielania konkretnych odpowiedzi. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa przedstawicieli wszystkich grup wiekowych – liczba osób zwiedzających uwzględnionych w ankiecie wynosiła 150.

    Indoor Positioning

    Indoor Positioning

    Indoor Positioning

    Indoor Positioning

    Indoor Positioning

    Indoor Positioning

    Szczegółowych informacji udziela:

    Urszula Karniewicz
    Menedżer komunikacji korporacyjnej
    Philips Polska Sp. z o.o.
    Al. Jerozolimskie 195B, 02-222 Warszawa
    Tel: +48 663 033 982
    E-mail: urszula.karniewicz@signify.com

    .

    O spółce Royal Philips

    Spółka Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) to zdywersyfikowana firma działająca na rynku ochrony zdrowia i produktów konsumenckich, dążąca do poprawy jakości ludzkiego życia dzięki innowacjom technologicznym z dziedziny ochrony zdrowia, produktów konsumenckich i oświetlenia. Philips posiada siedzibę w Holandii i zatrudnia około 115 000 pracowników oraz oferuje swoje produkty i usługi w ponad 100 krajach na całym świecie. Sprzedaż produktów firmy osiągnęła w 2013 r. wartość 23,3 mld EUR, co daje jej czołową pozycję na rynku sprzętu medycznego stosowanego w kardiologii i intensywnej opiece medycznej oraz systemów monitorowania zdrowia pacjenta, a także energooszczędnych rozwiązań oświetleniowych i nowych technologii oświetleniowych oraz golarek i produktów do pielęgnacji jamy ustnej. Aktualne informacje o spółce Philips publikowane są na stronie www.philips.com/newscenter. 

    .

    Informacje o Boerhaave Museum, Lejda

    Boerhaave Museum to holenderskie narodowe muzeum historii nauki i medycyny. Celem działalności muzeum jest wspieranie i propagowanie znaczenia nauki w Holandii poprzez prowadzenie dialogu z szerokim gronem odbiorców na temat aktualnych kwestii w kontekście historycznym (muzeum obejmuje 5 wieków innowacji naukowych w Holandii).

    .