Produkty oświetleniowe Philips zdobyły w roku 2014 dziewięć nagród iF Design Awards

maj 5, 2014

Royal Philips, będący globalnym liderem branży oświetleniowej, zdobył dziewięć prestiżowych nagród iF Design Awards za swoje nowatorskie rozwiązania w tej dziedzinie. Nagrody przyznano w uznaniu dla niezwykłego wzornictwa naszych produktów, które pozwalają cieszyć się doskonałością w domu, ogrodzie, mieście czy miejscu pracy.

 

Historia iF sięga roku 1953 i na przestrzenia lat wyrobiło sobie pozycję jednego z największych i najbardziej znanych i cenionych centrów designu na świecie. Corocznie przyznawane nagrody są jednym z głównych obszarów działalności iF oraz jednymi z najważniejszych i najbardziej prestiżowych nagród w branży projektowej.

 

Oświetlenie Philips otrzymało nagrody w następujących kategoriach:

 

W domu:

  • Osobisty bezprzewodowy system oświetleniowy Philips Hue
  • Żarówka A19 Philips Hue
  • Lampa La Lente marki Lirio by Philips
  • Lampa Piculet marki Lirio by Philips
  • Kinkiet Piega Luce marki Lirio by Philips


W ogrodzie:

  • Lampa solarna Philips myGarden – linia „Dusk”

 

W biurze:

  • Oprawa oświetleniowa typu high-bay Philips GentleSpace Gen2
  • Podwieszany system oświetlenia biurowego Philips SmartBalance

 

W mieście:

  • System Philips Metronomis LED – złota nagroda iF

 

W domu...

Osobisty bezprzewodowy system oświetleniowy Philips Hue
Najbardziej inteligentny na świecie system oświetlenia LED-owego łączy się z internetem i pozwala dostosować to oświetlenie do swojego trybu życia. Umożliwia on obsługę oświetlenia za pomocą smartfona lub tabletu, co oznacza, że można zaprogramować go tak, by budził użytkownika, informował o otrzymaniu ważnego e-maila, ostrzegał przed pogorszeniem pogody lub dbał o bezpieczeństwo domu pod nieobecność gospodarzy.
   

 

   

 

Żarówka A19 Philips Hue
Żarówka, która potrafi wyemitować światło w 16 milionach kolorów, zapewniając nieskończone możliwości w zakresie personalizacji oświetlenia oraz dostosowywania się do wystroju domu.

Lampa La Lente marki Lirio by Philips
Lampa biurkowa La Lente, której kształt nawiązuje do szkła powiększającego, emituje rozproszone światło pochodzące z ukrytego źródła.

Akrylowe urządzenie o unikalnym lejkowatym kształcie rozświetla otoczenie strumieniem delikatnego światła o ciepłej barwie. Gładkość eleganckiej konstrukcji nie jest zaburzona żadnymi przełącznikami, dzięki czemu ta sprytna lampka przypomina nowoczesne dzieło sztuki.

   
   

 

Lampa Piculet marki Lirio by Philips
Lampa Piculet łączy w sobie ponadczasowy urok i nowoczesny wygląd, co sprawia, że pasuje do każdego wnętrza. Jej sylwetka nawiązuje do charakterystycznego kształtu dzięciołów. Minimalistyczne wzornictwo i ciepłe światło emitowane przez tę lampę nadają domowym wnętrzom świeży i nowoczesny wygląd.

 

 

Kinkiet Piega Luce marki Lirio by Philips
Kinkiet Piega Luce to ultracienka lampa wisząca i ścienna z niezwykłym drewnianym wykończeniem, która zmieni każdy dom w miejsce nowoczesne i wysmakowane. Wyprodukowanie tego smukłego kinkietu, inspirowanego naturą oraz prostotą złożonej kartki papieru, było możliwe dzięki nowatorskiemu zastosowaniu diod LED.

   

W ogrodzie...

 

    Lampa solarna Philips myGarden „Dusk”
Przedłuż chwile spędzane na zewnątrz dzięki lampom LED-owym, które gromadzą energię słoneczną, a potem długo rozświetlają noc potężnym, naturalnym i jasnym światłem. Oszczędzaj pieniądze, obniżając rachunki za energię przy pomocy inteligentnych lamp, które włączają się, gdy robi się ciemno. Lampy solarne myGarden wykonane są z wytrzymałych materiałów wysokiej jakości. Nie mają żadnych kabli, dlatego można umieścić je w dowolnym miejscu i ozdobić nimi ogród.

 

W biurze...

 

Oprawa oświetleniowa typu high-bay Philips GentleSpace Gen2
Produkt GentleSpace Gen2 pomaga firmom oszczędzić pieniądze dzięki obniżeniu zużycia energii, a jego niezwykle długi okres eksploatacji prowadzi do zmniejszenia kosztów konserwacji. Ta oprawa wzbogaci wygląd każdego biura, a jego pracownikom zapewni oświetlenie optymalnej jakości.

   

 

    Podwieszany system oświetlenia biurowego Philips SmartBalance
Minimalistyczny i dyskretny wygląd połączony z oświetleniem LED-owym najwyższej jakości to najlepsze, czego mogą oczekiwać pracownicy biurowi. Aby jeszcze bardziej dostosować się do potrzeb personelu, produkt pozwala wybrać sposób instalacji – podwieszenie lub mocowanie do sufitu.

 

W mieście...

 

System Philips Metronomis LED – złota nagroda iF
System Metronomis otrzymał najbardziej prestiżową złotą nagrodę.

Łączy on w sobie wydajność energetyczną z personalizowanym wyglądem, umożliwia miastom uatrakcyjnienie przestrzeni publicznej i nawiązanie interakcji z mieszkańcami oraz tworzy ciekawe efekty wizualne poprzez wykorzystanie światłocieni. Emitowane światło może się zmieniać w reakcji na przechodzących w pobliżu ludzi, a do tego istnieje możliwość wyświetlania na ziemi symboli, podkreślających na przykład historyczne dziedzictwo danego miasta.

   

Dodatkowych informacji udziela

Urszula Karniewicz

Menedżer komunikacji korporacyjnej

Philips Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 195B, 02-222 Warszawa

Tel: +48 663 033 982

E-mail: urszula.karniewicz@signify.com

.

O spółce Royal Philips

Spółka Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) to zdywersyfikowana firma działająca na rynku ochrony zdrowia i produktów konsumenckich, dążąca do poprawy jakości ludzkiego życia dzięki innowacjom technologicznym z dziedziny ochrony zdrowia, produktów konsumenckich i oświetlenia. Philips posiada siedzibę w Holandii i zatrudnia około 115 000 pracowników oraz oferuje swoje produkty i usługi w ponad 100 krajach na całym świecie. Sprzedaż produktów firmy osiągnęła w 2013 r. wartość 23,3 mld EUR, co daje jej czołową pozycję na rynku sprzętu medycznego stosowanego w kardiologii i intensywnej opiece medycznej oraz systemów monitorowania zdrowia pacjenta, a także energooszczędnych rozwiązań oświetleniowych i nowych technologii oświetleniowych oraz golarek i produktów do pielęgnacji jamy ustnej. Aktualne informacje o spółce Philips publikowane są na stronie www.philips.com/newscenter.

Z przyjemnością pomozemy