Statuetki dla Eco Hoteli z małopolski podczas Akademii InspirEco Philips

październik 28, 2011

Kolejne certyfikaty i statuetki Eco Hoteli przyznano hotelom z województwa małopolskiego. Uroczyste wręczenie nagród miało miejsce 29 września br. w hotelu Holiday Inn w Krakowie, podczas kolejnego spotkania Akademii InspirEco Philips. Certyfikaty i statuetki za wdrożenie energooszczędnych rozwiązań na podstawie przeprowadzonego audytu i spełnienie norm oświetlenia proekologicznego otrzymały krakowskie hotele: Andel’s, Novotel Bronowice, Hilton Garden Inn oraz Qubus.

 

Dodatkowo wręczono trzy vouchery na energooszczędne audyty oświetleniowe, które otrzymały hotele: Crown Piast z Krakowa, Centrum Hotelowo – Konferencyjne Witek Kraków Modlniczka oraz hotel Cristal Park w Tarnowie.

 

Impreza zgromadziła około 40 hotelarzy z małopolski – dyrektorów, właścicieli hoteli oraz pracowników działów technicznych. Uczestnicy seminarium dowiedzieli się o najnowszych trendach w oświetleniu hotelowym, jak można wykorzystać oświetlenie, aby wyróżnić swój obiekt oraz w jakich miejscach w hotelu zużywa się najwięcej energii i jak oświetlenie może wpływać na wystrój i atmosferę miejsca.

 

„Nagroda od firmy Philips za wdrożenie energooszczędnych i ekologicznych rozwiązań w obiekcie to jedna z ważniejszych dla nas nagród. Zwrócenie uwagi oraz docenienie naszych starań w dążeniu do wdrażania nowych technologii i rozwiązań jest dla nas dodatkową motywacją i podkreśleniem, że tematyka ekologii dla Andel's Hotel Cracow jest bardzo ważna i z pewnością jest to projekt, który będziemy cały czas wspierać i kontynuować.  Po pomyślnie odbytym audycie przygotowanym w bardzo profesjonalny sposób przez firmę Philip, krok po kroku zaczęliśmy zmieniać w obiekcie istniejące źródła światła oraz nasze podejście do tematyki energooszczędności i ekologii.” – powiedziała Agnieszka Dąbrowska dyrektor hotelu.

 

Specjalną, inspirującą niespodzianką dla wszystkich uczestników, był pokaz nietypowych, świecących sukienek ledowych, przygotowany pod kierunkiem arch. Hanny Michalak, prodziekana Wydziału Architektury Politechniki w Poznaniu. Studentki Wydziału Architektury zaprezentowały świecące suknie, których projekty były inspirowane najpiękniejszymi budynkami świata, wspaniale prezentując wykonane przez siebie stroje. 

 

W drugiej części spotkania odbyły się warsztaty dla kierowników technicznych hoteli, w czasie których, specjaliści Akademii InspirEco Philips przekazali praktyczną wiedzę na z zakresu nowoczesnego oświetlenia, jego eksploatacji, sterowania oświetleniem i wszelkich aspektów związanych z audytem energooszczędności. Każdy uczestnik warsztatów otrzymał certyfikat Akademii InspirEco Philips.

 

Działania Akademii odbywają się pod patronatem Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego.

Dodatkowych informacji udziela:

Krzysztof Kouyoumdjian
 
Corporate Communication Manager Philips Polska
Al. Jerozolimskie 195B, 02-222 Warszawa

tel:  +48 22 571 00 74
e-mail: krzysztof.kouyoumdjian@signify.com

O Royal Philips Electronics

Royal Philips Electronics (NYSE: PHG, AEX: PHI) jest zdywersyfikowaną firmą, skupioną na ochronie zdrowia
i poprawie jakości ludzkiego życia dzięki wprowadzanym we właściwym czasie innowacjom. Philips jest światowym liderem w ochronie zdrowia, kształtowaniu stylu życia oraz oświetleniu, wykorzystującym technologie
i wzornictwo do opracowywania rozwiązań odpowiadających ludzkim potrzebom – zgodne z przyrzeczeniem marki „sense and simplicity”. Philips, z centralą w Holandii, zatrudnia 119 tysięcy pracowników w ponad 60 krajach na całym świecie. W 2010 roku sprzedaż Philips na świecie osiągnęła 25,4 mld euro. Philips jest światowym liderem na rynku diagnostycznego sprzętu medycznego i systemów monitorowania zdrowia pacjenta, energooszczędnych rozwiązań oświetleniowych oraz produktów konsumenckich: sprzętu TV i AGD, golarek, elektroniki użytkowej oraz produktów do pielęgnacji jamy ustnej. Dodatkowe informacje na stronach www.philips.com/newscenter lub www.pr.philips.pl.

O Akademii InpirEco Philips

Akademia InpirEco Philips to projekt adresowany do właścicieli, dyrektorów oraz kierowników  technicznych różnych obiektów hotelowych w wybranych regionach Polski. Jest to cykl spotkań z potencjalnymi klientami i użytkownikami systemów oświetleniowych Philips, których celem jest edukacja proekologiczna, dotycząca oszczędzania energii, spełniania norm oświetleniowych, systemów oświetleniowych, redukcji emisji CO2, modernizacji i bezpiecznej eksploatacji istniejących urządzeń oświetleniowych oraz edukacji w zakresie projektowania energooszczędnych systemów oświetleniowych w nowych inwestycjach na bazie gamy produktów Philips. Kolejne spotkania 2011 planowane są jeszcze miastach : Wrocław – listopad i Warszawa – grudzień..

Z przyjemnością pomozemy