Forslag

    Philips Hue utvider Outdoor-serien og gir nytt liv til hus og hage

    8. januar 2019 

     

    CES, Las Vegas, Nevada (USA)

     

    Med Philips Hues nye utendørs bevegelsessensor kan lyset automatisk tennes og slukkes både innendørs og utendørs. Et utvalg nye utendørslamper gir muligheter til å skape den rette stemningen i hagen eller på terrassen. Alle nyhetene som lanseres i februar 2019, er en del av Philips Hues populære Outdoor-serie.

    Skap den perfekte utendørs stemningen til hvilken som helst anledning, uansett om dette skal være i hagen, ved hoveddøren, på terrassen eller på annet utendørsområde. Mulighetene for intelligent utendørsbelysning utvides enda en gang når den ledende tilbyderen av smart lys til hjemmet, Signify, lanserer nyheter i sin nye Philips Hue Outdoor-serie.
     

    En av de største nyhetene er den trådløse, batteridrevne og værsikrede bevegelsessensoren til utendørs bruk som gjør det mulig å stille inn akkurat hvordan ditt hus skal ønske deg ”velkommen hjem”. Sensoren kan for eksempel sørge for å skru på lyset automatisk når du kommer hjem, og den integrerte dagslyssensoren sikrer at lyset bare skrus på når det blir mørkt. I tillegg gir en rekke nye Hue Outdoor-lamper, både veggmonterte, pidestaller og lamper til bed, flere muligheter enn noensinne - på en intelligent måte – å gi belysning til hagen og andre utendørsarealer.

    Hjemmene våre anno 2019 er mer enn bare husets fire vegger. Utendørsarealene er også en viktig del av hjemmet vårt. Outdoor-serien ble tatt veldig godt imot i fjor, og med det nye og større utvalget kan du skape enda mer liv med lys, både i og omkring hjemmet, I tillegg hjelper Outdoor-serien folk til å føle seg tryggere i sitt hjem.”

     

    Jasper Vervoort, 

    Business Leader for Home Systems og Luminaires hos Signify 

    Sensorens rekkevidde på 12 meter oppdager alle bevegelser tett på hjemmet, og via Hue-appen kan du stille inn akkurat hvilken lampe som skal skrus på – både inne og ute – når noen passerer. På denne måten kan du sørge for at ubudne gjester holder seg vekk.

    De nye produktene i Outdoor-serien som lanseres i februar 2019, er:

     

    • Utendørs bevegelsessensor. Pris 499,-
    • Welcome Flood Light, en veggmontert lampe med en nyanse av klart, hvitt lys. Pris 1299,-
    • Discover Flood Light er en veggmontert lampe med White & Color Ambiance. Pris 1449,-
    • Econic lampe-serien i White & Color Ambiance. Pris fra 1299,-
    • En ny og større versjon av Calla-pidestallen i White & Color Ambiance. Pris startkit 1149,-
    • Fuzo lampe-serien som gir en nyanse av klart, hvitt lys. Pris fra 799,-

    Slik kommer du i gang med Hue Outdoor

     

    Hageekspert Jesper Carl Corfitzen guider:

    1. Bygg opp i etapper: Start med å gjøre deg noen tanker om hvor du vil ha belysningen i hagen din. Lek med oppstillingen for å se hva som virker og om det ser ut som du har tenkt deg. Selv er jeg veldig begeistret for å kunne lage de lekreste lysscenarier ved hoveddøren min, der krukker med vintergrønne planter kommer til sin rett døgnet rundt.
    2. Husk å rette lyskilden i riktig retning: Hue Outdoor skal understreke eller løse en funksjon. Derfor er det viktig at du plasserer dine spots, strips og pidestaller riktig slik at de hverken blender deg eller naboene dine. Din hagebelysning skal heller gjøre dem misunnelige enn å være til sjenanse. Utnytt Hue-appen slik at lyset tenner på det riktige tidspunktet. Dagslys er vårt naturlige lys og det skal vi verne om. Til gjengjeld er Hue Outdoor genialt til de mørke, grå dagene, når du ønsker litt mer stemning og kos.
    3. Gi plass til lek og tenk utenfor boksen: Med over 16 millioner forskjellige farger har du gode muligheter til å leke med fargesammensetninger. Du kan også inndele utendørsområdet i for eksempel hoveddør, terrasse og beplantninger og gi dem hver sin farge. På denne måten blir belysningen unik og passer til stedets funksjon. Hagebelysning har for min del alltid vært litt vanskelig, men i appen er det lett å endre innstillinger og du kan prøve deg fram med mange forskjellige innstiller for å skape liv i hagen – selv i de mørkeste vintermånedene.

     

    Signify er fra 16. mai 2018 det nye navnet for Philips Lighting. Den juridiske navneendringen skjer i 2019.

    Om Signify


    Signify (Euronext: LIGHT), verdensførende innen belysning for både det profesjonelle markedet, forbrukermarkedet og belysning til Internet of Things. Våre Philips-produkter, Interact belysningssystemer og data-aktiverte tjenester gir merverdi til firmaer og forvandler private hjem, bygninger og offentlige områder. I 2017 hadde vi en omsetning på 7 milliarder EUR og cirka 30.000 ansatte fordelt på 70 land. Vi utnytter lysets fulle potensiale for å gi lysere liv og bidra til en bedre verden. I to år på rad har vi blitt utnevnt til bransjeførende i Dow Jones Sustainability Index. Nyheter fra Signify finner du på Newsroom, Twitter, LinkedIn og Instagram. Investorinformasjon finner du på Investor-siden.
    street lighting smart iot

    Flere pressemeldinger

    • Signify introduserer ambisiøse Net Zero-utslippsreduksjonsmål

      april 18, 2024

      Signify introduserer ambisiøse Net Zero-utslippsreduksjonsmål

    • Philips Hue utvider samarbeidet med Samsung SmartThings

      mars 26, 2024

      Philips Hue utvider samarbeidet med Samsung SmartThings

    • Signify offentliggjør 2000 miljødeklarasjoner

      mars 21, 2024

      Signify offentliggjør 2000 miljødeklarasjoner