Mørke kvelder er ikke lenger et problem:
Smartere idrettsanlegg med app-styrt LED-belysning

23 maj 2017

Norske brukere av idrettsanlegg trenger ikke lenger ta hensyn til mørke vinterkvelder. Et nytt skybasert lysstyringssystem gjør det enkelt å tilpasse belysning på idrettsanlegg til forskjellige sportsbegivenheter – ved å trykke på en knapp. Dette har gjort inntrykk hos den første norske idrettsforeningen som bruker PerfectPlay fra Philips:

 

Bergen, Norge – Philips Lighting (Euronext Amsterdam ticker: LIGHT), har i dag annonsert slutten på kronglete løsninger når lysmastene på idrettsanlegg skal slås av og på flere ganger om dagen, i mange måneder av gangen. Nå lanseres det første integrerte LED-belysningssystemet designet for idrettsanlegg. Med Philips PerfectPlay kan man stille inn belysningen slik at den er skreddersydd til den aktiviteten eller idrettsbegivenheten som skal avholdes. Alt dette gjøres med et trykk på et kontrollpanel eller ved bruk av en app. Og med de energieffektive LED-armaturene kan PerfectPlay bidra til å redusere energikostnadene på idrettsanleggene.

 

Vinteren gjør at man trenger belysning til trening og kamper på utendørs idrettsanlegg i Norge. Når man har tilgang til PerfectPlay-appen kan man justere lyset uansett hvor man er på anlegget. Som de første i Norden har Vadmyra IL i Bergen testet det nye lysstyringssystem fra Philips, og de er veldig imponerte over belysningen.

 

Vi er veldig imponert over lyset og de mange mulighetene vi har fått med det nye systemet. Jeg har aldri før hatt så godt overblikk på en fotballbane med bare 75 % lysstyrke, og det ser imponerende ut når førstelaget vårt spiller kamper med kampbelysning på full styrke, forklarer Geir Skogvang som er styremedlem i Vadmyra IL. Han fortsetter:

 

  • Alle lagene er begeistret for de nye lysforholdene. Og som en av juniorspillerne sa, så er lysforholdene så gode at selv de som ikke ser så godt, kan følge med, sier han med et smil.

 

Passer godt til mange typer idrett

 

Philips PerfectPlay har tre forskjellige lysinnstillinger: «Match» med en lysstyrke på 100 % som passer perfekt til offisielle kamper, «training» med en lysstyrke på opptil 50 %, og til sist innstillingen «comfort» med en lysstyrke på 10 %, som kan brukes til de mer rolige øktene på anlegget.  Belysningsløsningen kan både installeres på innendørs- og utendørs idrettsanlegg og fungerer godt sammen med både gamle og nyere installasjoner. På denne måten kan man sikre en optimal belysning til alle typer sportsaktiviteter uansett om det er trening eller kamp, og uansett om det er fotball, tennis, friidrett, en eller annen form for ballidrett eller golf.

 

  • Siden vi bor så langt mot nord har vi noen utfordringer når det gjelder å drive med visse typer utendørs idrett. God belysning er veldig viktig, og med de nye mulighetene som internettoppkoblet belysning gir, er det blitt mye enklere å håndtere både for ledere, trenere og idrettsutøvere, forklarer Øyvind Berg fra Philips Lighting Norway.

 

Fakta om PerfectPlay

 

  • Tre lysnivå: Match på 100 %, Training på 50 % og Comfort på 10 % 
    Fungerer sammen med flere av Philips LED-armaturer som OptiVision LED gen2, ClearFlood Large, ClearFlood og GentleSpace gen 2.
  • Skybasert teknologi som styres fra et kontrollpanel, et nettbrett eller en smarttelefon.
  • Er ikke spesialutviklet til en bestemt idrett, men kan brukes med mange forskjellige som f.eks. fotball, friidrett, tennis, basketball og golf.

 

Les mer om Philips PerfectPlay her

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Philips Lighting

Anne-Cathrine Tjørnehøj

Tlf.: +45 40330806

E-mail: Anne-Cathrine.Tjornehoj@Philips.com

Om Philips Lighting

Philips Lighting (Euronext Amsterdam ticker: LIGHT) er verdensledende innen belysningsprodukter, systemer og tjenester. Vår forståelse for lysets positive effekt på mennesker, og vår brede teknologiske kunnskap, gjør at vi kan levere digitale belysningsløsninger som åpner opp for nye forretningsmuligheter, beriker opplevelsen for brukerne og hjelper til med å gjøre menneskers liv bedre. Vi henvender oss til både det profesjonelle markedet og forbrukermarkedet, og er førende i markedet når det gjelder å benytte Internet of Things (IoT) for å forvandle hjem, bygninger og byrom. I 2016 hadde vi en omsetning på 7,1 milliarder Euro og 34.000 ansatte i over 70 land. Finn nyheter på http://www.lighting.philips.no/kompani/newsroom/pressemeldinger.html og på Twitter via @Lighting_Press.

Vi hører gjerne fra deg