Fremtiden er her: Norge i front med eksklusiv belysning til bilforhandler

29 november, 2016
29 november, 2016

Tønsberg, Norge – Philips Lighting (Euronext Amsterdam ticker: LIGHT), verdensledende innen belysning har i dag meddelt følgende; som en av de første Lexus-forhandlere i verden er Lexus Vestfold i Tønsberg dekorert etter et nytt konsept, hvor ingenting er overlatt til tilfeldighetene. Det betyr at de bilinteresserte får en unik opplevelse hos Lexus med lysende logoer i taket.

 

Som en av de første Lexus forhandlere i verden med det nye konseptet kan de bilinteresserte nå legge turen innom Lexus Vestfold i Tønsberg og få en fremtidsopplevelse. Her er bilforhandleren nemlig blitt bygget om etter et nytt konsept. Det betyr at utstillingen har fått spesielle gulv, nøye oppmålte plasseringer av bilene og ikke minst en imponerende lyssetting, som straks gir kundene en fornemmelse av at de ikke er i en hvilken som helst bilforretning.

 

- Størrelsen på både bygget og utstillingsrommet er nøye tilpasset. Det er en utstilling med seks biler, etter en skisse som Lexus Norge, Lexus Europa og Philips Lighting har utarbeidet sammen. Man kan med andre ord ikke stille ut fem eller syv biler her inne, siger Robert Smeby, salgs- og markedsdirektør hos Lexus Vestfold, og fortsetter.

 

- Det er utarbeidet skisser som viser på centimeteren hvor hver bil skal stå, og Philips har vært og justert lyssettingen nøyaktig. Det er i gjennomsnitt hele 50 kvadratmeter areal til hver bil. På gulvet er det lagt sorte speilblanke fliser fra Italia, så kundene også kan se undersiden av bilene, sier Smeby.

 

Styrer lysende logo fra en iPad               

Belysningen som fremhever bilene fra deres beste side, har Philips Lighting installert. De har vært med fra starten i forhold til innredningen av Lexus-forretningen, som er en del av den 4.500 kvadratmeter store forhandleren i Tønsberg, som også består av en Toyota-avdeling.

 

Mest imponerende er de 372 lysarmaturene som er installert i taket og tilsammen danner to store, opplyste boomeranger. De er identiske med Lexus sin signatur og logo, derfor er de naturligvis blitt integrert i belysningen.

 

-Det er standard med blått lys i boomerangene om natten. Når vi har arrangementer som for eksempel VIP-kveld her, kan vi midlertidig endre farger ved å justere på en iPad. Dette fungerer bra, og er både intuitivt og enkelt, sier Robert Smeby.

 

- Dette konseptet skal gi noe for sansene og forsterke inntrykkene. Lexus har en helt annen strategi enn andre, og både kundeservice og opplevelse skal være Excellent, det skal være unikt, det gir ikke riktig kjøpsopplevelse hvis ikke strategien og konseptet følges til punkt og prikke. Det er en standard hvor belysningen fra Philips er en svært viktig del, og hele teamet er involvert og har forståelse for dette konseptet, sier Robert Smeby.

 

Resten av den moderne bilforhandleren har Philips Lighting innredet med 177 spots og downlights i taket, som Robert Smeby og hans kolleger på samme måte kan stille inn slik at de japanske luksusbilene fremstår best mulig.

 

Fakta:

Det er plass til seks biler hos Lexus Vestfold

Hver bil får 50 m2 for å bli vist frem på den helt riktige måten etter 2020-strategien til Lexus

De to boomerangene består av 250 RGB noder som gir cove belysning

For å skape helt riktig lys har Philips Lighting brukt fire forskjellige armatur-typer med Philips Dynalite-styring.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Philips Lighting Norway AS

Navn: Marit Jørdre

Tlf: +47 48 19 29 86

E-post: marit.jordre@signify.com

 

Tietoja Philips Lightingista

Philips Lighting (Euronext Amsterdam ticker: LIGHT) er verdensledende innen belysningsprodukter, systemer og tjenester. Vår forståelse for lysets positive effekt på mennesker, og vår brede teknologiske kunnskap, gjør at vi kan levere digitale belysningsløsninger som åpner opp for nye forretningsmuligheter, beriker opplevelsen for brukerne og hjelper til med å gjøre menneskers liv bedre. Vi henvender oss til både det profesjonelle markedet og forbrukermarkedet, og er førende i markedet når det gjelder å benytte Internet of Things (IoT) for å forvandle hjem, bygninger og byrom. I 2015 hadde vi en omsetning på 7,5 milliarder Euro og 34.000 ansatte i over 70 land.http://www.newsroom.lighting.philips.com

Vi hører gjerne fra deg