Kristiansund i front med intelligent web-belysning


Kristiansund, Norge Som den første kommunen i Norge har Kristiansund installert den intelligente gatebelysningen kalt CityTouch.

februar 11, 2016

Det siste året har Kristiansund vært i gang med utskiftning av gatebelysningen, etter at kommunen overtok driften av gatebelysningen fra det lokale el-verket. De gamle lampene var av forskjellig fabrikat, noe som gjorde vedlikeholdet vanskelig, da alt måtte sjekkes manuelt av en tekniker som måtte opp i mastene.

 

Dette er nå fortid, Kristiansund har fått installert de første 500 LED-armaturene som er intelligente og kan kommunisere med programmet CityTouch via nettet. Det betyr at gatebelysningen i Kristiansund, som den første norske kommune, nå kan overvåkes via CityTouch og styres individuelt. Det smarte systemet gavner både driftskontoret, miljøsiden - med en energibesparelse på opptil 70 prosent - og teknikerne.

- Med det gamle systemet brukte vi mange penger og ressurser på vedlikehold, særlig på grunn av at vi måtte sjekke alle lamper manuelt. Det nye systemet representerer fremtiden, hvor vi kan overvåke og ha kontroll over våre armaturer. Vi kan senke energiforbruket mye, og vi sparer til og med mange arbeidstimer på at vi ikke må ut å kontrollere gatelysene manuelt, sier Christian Toven, driftsingeniør hos Kristiansund Kommune, og utdyper.

- Før hadde vi svært dårlig oversikt over gatebelysningen. Feilmeldingene kom ofte fra innbyggerne, og så måtte vi ut og sjekke hvilken type lampe det var snakk om, og om vi hadde reservedeler. Nå får vi bare en mail hvis en lampe går i stykker, og kan raskt få ordnet med utskiftning, sier Christian Toven.

Kan plasseres over alt

Det nye systemet heter City Touch og er produsert av Philips. Kommunen har montert LED-armaturer av typen Copenhagen LED og Iridium3 LED, som gir bedre og mer energibesparende lys enn den gamle typen gatelys. Kommunikasjonen med systemet skjer ganske enkelt via mobilnettet. Dermed kan hvert enkelt armaturs tilstand overvåkes. Lysstyrken kan styres individuelt på forskjellige tider av døgnet og året, el-forbruket kan lett avleses og

 

teknikeren kan stille diagnosen over internett uansett hvor han måtte befinne seg sånn at han vet hvilken oppgave som skal løses før han reiser ut.

- Alt dette gjør CityTouch til et unikt system og en gevinst for Kristiansund Kommune, og på grunn av at Philips bruker mobilkommunikasjon kan man plassere armaturene hvor man ønsker i byen og fortsatt ha full kontroll. Systemet sikrer energibesparelse ved at man benytter LED, men det er spesielt den intelligente lysstyringen av armaturene som gjør systemet besparende. Man får alle fordeler uten å gå på kompromiss med trafikantenes eller innbyggernes sikkerhet, sier Bjørn Rune Steinsland, salgssjef for utendørs belysning hos Philips.

De første 500 armaturene er installert, noe som tilsvarer knapt ti prosent av byens belysning. Ytterligere 5000 vil bli skiftet ut i løpet av de kommende åtte til ti år, så hele byens belysning blir intelligent.

- Vi får gode tilbakemeldinger fra innbyggerne på de nye gatelysene i byen, og så er det flott å kunne kombinere den nye teknologien med miljøbesparelser, sier Christian Toven.

For mer informasjon vennligst kontakt:

Marit Jørdre
Marketing Communication Manager, Philips Lighting Norway
Tel: +47 48 19 29 86
marit.jordre@signify.com.

Om Royal Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) er et allsidig selskap som tilbyr et bredt spekter av helse- og velværeprodukter. Vi ønsker å gi kundene våre en bedre hverdag gjennom nyttige nyskapinger på områdene Healthcare, Consumer Lifestyle og Lighting. Philips, som har hovedkontor i Nederland, omsatte for 24,2 milliarder euro i 2015 og har om lag 104 000 medarbeidere som jobber med salg og tjenester i over hundre land. Selskapet er ledende innenfor kardiologi, pasientovervåking og hjemmebehandling, energieffektive belysningsløsninger og nye belysningstyper, barbering og egenpleie for menn samt munn- og tannpleje. Du kan lese siste nytt fra Philips på www.philips.no/nyheter.

Vi hører gjerne fra deg