Xenon X-tremeVision: Den kraftigste Xenon-pæren noensinne

september 12, 2012

Automechanika, Frankfurt – I 1991 introduserte Philips Xenon-lys til bilbransjen, og på Automechanika-messen i år lanserer de et nytt Xenon-sortiment  for ettermarkedet. Tre nye produkter: Den kostnadsbesparende Xenon Vision, den stilfulle Xenon BlueVisionUltra og toppmodellen Xenon X-tremeVision. Disse tre vil gi større valgmulighet, samt bidra til økt verdi, mer stilfullhet og ikke minst økt sikkerhet for forbrukere.

 

Xenon Vision

Den nye Xenon Vision er løsningen ved utskiftning av Xenonlamper i standard segmentet.

Standard Xenon-pærer vil over tid ha en svak fargeendring og dette førte tidligere til at man ved utskiftning av en lampe ville få et avvik mellom den nye Xenon-pæren og den gjenværende pæren. Løsningen har alltid vært å erstatte pærene parvis.

 

Den nye Xenon-standardpæren fra Philips, Xenon Vision, adresserer dette problemet. Den samsvarer fargen til en eksisterende Xenon-pære perfekt, slik at bilister fra nå av bare behøver å bytte pærer enkeltvis. Dette bidrar til markante kostnadsbesparelser for bileiere.

 

 

Xenon BlueVisionUltra

Philips nye Xenon BluevisionUltra er rettet mot bilister som ønsker en individuell stil når de bytter Xenon-pære.

 

Det menneskelige øye opplever blått lys som nærmere dagslys, og BlueVisionUltra er utformet med et klart ytre rør med blå striper. Dette gir en markert blå effekt. Pæren har en fargetemperatur på 6000K – det høyeste på markedet Dette betyr at bilførere opplever lyset tilnærmet som å kjøre i dagslys, hvilket øker den visuelle komforten.

 

Xenon BlueVision Ultra gir hele 10% mer lys enn tidligere generasjoner av Xenon-lys, og de tydelige blåtonene gjør at enhver bil med disse pærene vil skille seg ut i mengden.

 

Xenon X-tremeVision

X-tremeVision halogenlys har vunnet en rekke priser og Philips er nå stolt av å introdusere halogenlysets motpart innen Xenon-lys.

 

Den første +50% Xenon-pæren er et resultat av Philips lange erfaring og ekspertise innen lysteknologi, og med Xenon X-tremeVision tilbyr selskapet en Xenon-pære som er kraftigere enn noensinne. Pæren oppnår dette takket være en optimalisert brennergeometri som gir mer lys der det trengs mest.

 

Resultatet er mere lys der du trenger det mest, som gjør det mulig å se hindringer lenger unna. I tillegg gir økningen av fargetemperaturen til 4800K et bedre visuelt inntrykk av forskjeller og generelt bedret sidesyn. Dermed bidrar Xenon X-tremeVision til solid forbedret trafikksikkerhet.

 

Bakgrunn

Philips har en misunnelsesverdig historie innen billys. Da Xenon ble introdusert på 1990-tallet var dette en videreutvikling av allerede eksisterende lysteknologi fra Philips.

 

Siden den tid har markedet for Xenon økt kraftig, og veksten ser ikke ut til å avta. I følge BGA industriberegninger ble i 2011 en av fem biler i Europa utstyrt med Xenon-lys. Philips fortsetter å være i førersetet globalt innen Xenon-lys, og med lanseringen av den nye ettermarkedsserien sikter Philips på ytterligere styrking av denne posisjonen*.

 

Philips kjøretøyinnovasjoner forbedrer folks liv på veien ved å bidra til økt sikkerhet, økt energieffektivitet, samt eleganse og stilfullhet.

 

Philips nye Xenon-linje vil være tilgjengelig for salg i hele Europa fra september 2012.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Knut Bachke, Philips Automotive Lighting Norge
Mob.: + 47 464 12 710

E-mail: knut.bachke@signify.com                                                                

 

Charlotte Krogh, Corporate Communication, Philips Lighting Nordic 

Mob: +45 3061 6695

E-mail: charlotte.krogh@signify.com

Om Philips

Nederlandske Royal Philips Electronics (NYSE: PHG, AEX: PHI) er et selskap med stor variasjon innen helse-og livsstilsprodukter, med fokus på å forbedre menneskers liv gjennom tidsriktige innovasjoner. Som en ledende aktør innen helse, livsstil og lys, integrerer Philips teknologi og design i brukervennlige løsninger basert på kundeinnspill og i samsvar med varemerkeløftet ”sense and simplicity”. Hovedkontoret ligger i Nederland og Philips har 122 000 ansatte i mer en 100 land verden over. Med en omsetning på på 23 milliarder euro i 2011 er selskapet markedsledende innen medisinsk diagnostikk, akutt behandling og pasientovervåkning, energieffektive- og nye lysløsninger samt forbrukerelektronikk og livsstilsprodukter for personlig pleie. I tillegg har Philips en sterk posisjon innen barbering og annen velvære for menn, bærbar underholdning og tannhygiene. Nyheter fra Philips finner du på www.philips.no/nyheter



* kilde: MetrixLab data

.

Vi hører gjerne fra deg