Verlichting draagt bij aan een duurzamere wereld

    14 september 2017

    ‘Waarom is de gloeilamp eigenlijk verdwenen?’ Het is een vraag die deze week in verschillende media terugkwam. Het antwoord is simpel. De afgelopen tien jaar hebben overheden over de hele wereld ervoor gekozen om over te stappen naar energiezuinige verlichting en zo grote hoeveelheden energie en CO2-uitstoot te besparen. Philips Lighting heeft samen met andere spelers in de verlichtingssector en met ngo’s vanaf 2006 aandacht gevestigd op dit besparingspotentieel. Dat deden én doen we omdat we onze verantwoordelijkheid willen nemen voor een betere samenleving, een beter milieu en een betere economie (meer banen). Met andere woorden: voor het overdragen van een betere, duurzame wereld aan de volgende generatie.

     

    Het verdrag van Kyoto uit 1997 legde overheden een gemiddelde energiereductie op van meer dan 5% in 2020 ten opzichte van de niveaus in 1990. Licht heeft aan deze doelstelling inmiddels een significante bijdrage geleverd. Was verlichting in 2006 nog goed voor 19% van het wereldwijde elektriciteitsverbruik, in 2015 was dit aandeel door de overstap naar energiezuinige verlichting teruggebracht tot 15%. Verdere toepassing van ledlampen en connected ledverlichting kan zorgen voor een verlaging tot 8% in 2030. Dit betekent een verlaging van de CO2-uitstoot met 1.400 megaton en 1.250 energiecentrales die niet langer nodig zouden zijn.

     

    Met onze inzet voor energiebesparing bevinden we ons onder meer in het gezelschap van Greenpeace, dat deze week op zijn site uitlegt waarom het tien jaar terug de overgang naar zuinige verlichting heeft gesteund en waarom het daar nog steeds achter staat. De redenatie van Greenpeace is vergelijkbaar met die van ons: om de klimaatcrisis het hoofd te bieden, moeten we op alle terreinen energieverspilling tegengaan. De verlichtingssector heeft hierbij een voorbeeldrol vervuld, en op dat pad gaan we de komende jaren door.

     

    Harry Verhaar, Head of Global Public & Government Affairs Philips Lighting

    Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

    Philips Lighting Corporate Communications

    Elco van Groningen

    Tel.: + 31 6 10865519

    Email: elco.van.groningen@signify.com

     

    Philips Lighting Benelux

    Renée de Bruin

    Tel: +31 6 11348365

    Email: renee.de.bruin@signify.com

    Over Philips Lighting

    Philips Lighting (Euronext Amsterdam beursticker: LIGHT), een wereldwijde marktleider in verlichtingsproducten, -systemen en -diensten, levert innovaties die de waarde van ondernemingen ontsluiten en rijkere gebruikservaringen bieden die helpen levens te verbeteren. We bedienen zowel de professionele als de consumentenmarkt en zijn binnen de branche toonaangevend in het benutten van de mogelijkheden van het Internet der Dingen voor het transformeren van woningen, gebouwen en stedelijke omgevingen. In 2016 realiseerden we een omzet van EUR 7,1 miljard met ongeveer 34.000 medewerkers in meer dan 70 landen. Nieuws over Philips Lighting is te vinden in de Newsroom, op Twitter en op LinkedIn. Informatie voor investeerders is te vinden op de pagina Investor Relations.