Philips SceneSwitch en WarmGlow Gekozen Product van het Jaar 2017

    10 maart 2017

    Eindhoven, Nederland – Philips Lighting (Euronext Amsterdam: LIGHT), wereldwijd toonaangevend in verlichting, heeft vandaag bekend gemaakt dat de Philips SceneSwitch en de Philips WarmGlow series in Nederland de award voor ‘Gekozen Product van het Jaar 2017’ hebben gewonnen.

     

    Met Philips SceneSwitch bepaal je de verlichting in je woning met de bestaande schakelaar. De lamp heeft drie standen. Hiermee kun je van helder licht naar natuurlijk of gezellig warm licht gaan, terwijl er geen dimmer of extra installatiewerk nodig is. Zo kan de verlichting in je woning gemakkelijk worden aangepast aan de sfeer die je wilt creëren, of de hoeveelheid licht die je nodig hebt.

     

    Wie een LED dimmer thuis heeft, kan kiezen voor lampen uit de WarmGlow serie. De Philips WarmGlow is een unieke dimbare LED lamp. Hoe meer je het licht dimt, hoe warmer het licht wordt. De kleurtemperatuur neemt af tot een effect, vergelijkbaar met kaarslicht. Tot nu toe was dit gezellige licht alleen bereikbaar met halogeen of gloeilampen. 

    Philips SceneSwitch

    Hellen van der Plas, Marketing Philips Lighting, licht het succes van Philips SceneSwitch toe: “Met de 3-in-1 lampen kunnen de kamers in je woning voor meerdere functies worden gebruikt, telkens met passend licht. Een mooi voorbeeld is de badkamer waar je ‘s morgens helder wit licht wilt om je te scheren of op te maken, maar ’s avonds heerlijk warm licht voor een ontspannend bad.” Ze gaat verder: “Deze awards zijn voor ons een bevestiging dat de consument het belangrijk vindt om verlichting op een zeer gebruiksvriendelijke manier aan te passen aan de sfeer die hij wil creëren.”

     

    Ambassadeur van het ‘Gekozen Product van het Jaar 2017’, Denis Knoops, CEO Delhaize België en Luxemburg: “De winnende producten zij door consumenten zelf gekozen. In Nederland vormt een representatief panel van 3500 consumenten een uitstekende barometer.” De Philips SceneSwitch en de WarmGlow serie scoorden het beste op het gebied van prijs, gebruiksmogelijkheden en milieuvriendelijkheid.

    De ceremonie voor de prijsuitreiking ‘Gekozen Product van het Jaar 2017’ vond plaats op donderdag 9 maart 2017 in Koetshuis de Haar in Utrecht.

     

    Over Philips SceneSwitch

    1 lamp, 3 lichtinstellingen: Van een helderder, intenser licht dat je helpt je te concentreren en elk detail op te merken – knip – naar een minder intens, natuurlijk licht voor een aangename sfeer – knip – naar een zachte warme gloed die helpt te ontspannen en te genieten van het moment. Het Philips SceneSwitch portfolio bestaat uit een LED lamp (E27), LED kaars (E14), en LED spot (GU10). Geen dimmer of extra installatiewerk nodig. Werkt met de bestaande lichtschakelaar aan de muur. Voor meer informatie: www/philips.com/sceneswitch.


    Over Philips WarmGlow 

    De nieuwe Philips LED lampen met WarmGlow-techniek zijn unieke dimbare LED lampen. Wanneer het licht wordt gedimd, neemt de keurtemperatuur van deze lampen af en verandert het licht tot een effect vergelijkbaar met kaarslicht. Het Philips WarmGlow portfolio bestaat uit een assortiment LED lampen (B22, E27) en LED kaarsen (E14) en LED spots (GU10)


    Over ‘Gekozen Product van het Jaar’

    ‘Gekozen Product van het Jaar’ werd opgericht in 1987 en is eigendom van Voted Product of the Year Worldwide S.A. De licentie voor de organisatie wordt in 37 landen toegekend aan nationale ondernemingen die instaan voor de verkiezing en het gebruik van het logo in zijn specifieke marktsegment. Voor de Benelux is het bedrijf POY BENELUX BVBA de organisator van de wedstrijd en de officiële correspondent. Voor meer informatie: www.poybenelux.be.

    Voor meer informatie:

    Philips Lighting Nederland

    Renée de Bruin

    T. +31 (0)6 11 34 83 65

    E. renee.de.bruin@signify.com

    www.lighting.philips.nl

    Over Philips Lighting:

    Philips Lighting (Euronext Amsterdam beursticker: LIGHT), een wereldwijde marktleider in verlichtingsproducten, ‑systemen en ‑diensten, levert innovaties die toegevoegde waarde en rijkere gebruikservaringen bieden en ook bijdragen tot het verbeteren van levens. We bedienen zowel de professionele als de consumentenmarkt en zijn binnen de branche toonaangevend in het benutten van de mogelijkheden van het ‘Internet of Things’ om woningen, gebouwen en stedelijke omgevingen te transformeren. In 2016 hebben we een omzet van EUR 7,1 miljard gerealiseerd met ongeveer 34.000 medewerkers in meer dan 70 landen. Voor meer informatie, bezoek: www.lighting.philips.nl.