PSV trapt af in met LED verlicht Philips Stadion


    Innovatieve LED stadionbeleving in Philips Stadion

    Oktober 17, 2015

    Eindhoven - PSV trapte zaterdagavond als eerste eredivisieclub in Nederland af in een met LED verlicht Philips stadion. De Eindhovense landskampioen speelde haar wedstrijd onder de innovatieve veldverlichting van hoofdsponsor Philips tegen het Rotterdamse Excelsior. Voor de officiële ingebruikname van de LED veldverlichting werden spelers en toeschouwers getrakteerd op een unieke lichtshow. Het Philips Stadion is het eerste eredivisiestadion in Nederland dat met LED veldverlichting een hele nieuwe dimensie toevoegt aan de beleving in het stadion.

     

    Philips ArenaVision is 's werelds eerste LED-veldverlichting die voldoet aan de strenge eisen van internationale televisiezenders en sportfederaties. Met deze innovatieve verlichting is het mogelijk om specifieke delen van het veld uit te lichten voorafgaand en tijdens voetbalwedstrijden of andere evenementen in het stadion. Door slimme innovaties zijn de kleinste gebaren en emoties zichtbaar voor bezoekers van het stadion en televisiekijkers. Voor stadioneigenaren zijn bovendien de onderhouds- en overige operationele kosten van het lichtsysteem laag door de duurzame eigenschappen van LED verlichting. De LED veldverlichting in het Philips Stadion is 30% energiezuiniger dan conventionele veldverlichting.

     

    De nieuwe LED schijnwerpers met wit licht zijn flexibel en schakelen eenvoudig tussen de verschillende lichtniveaus, voor het scheppen van de juiste sfeer op verschillende momenten voor, tijdens en na de wedstrijd. Ze zorgen voor de juiste lichteffecten tijdens doelpunten en andere bijzondere momenten in het stadion, zonder toevoeging van andere (kleur)verlichting, armaturen, lichtbeamers of andere effectenapparatuur. Hiervoor hoeft de positie van de LED veldverlichting niet te worden aangepast; deze staat standaard ingesteld voor officiële wedstrijden en blijft onveranderd. PSV bedient de verlichting zelf.

     

    Algemeen directeur Toon Gerbrands van PSV: “Bij PSV staat innovatie hoog in het vaandel. Wij zijn verheugd dat we met deze LED veldverlichting in het Philips Stadion wederom een innovatieve primeur te pakken hebben. Het systeem geeft ons de mogelijkheid om het stadionbezoek voor onze fans nóg aantrekkelijker te maken. De grenzeloze mogelijkheden van LED verlichting hebben we volledig geïntegreerd in ons wedstrijdentertainment, waardoor licht, geluid en video elkaar optimaal versterken. Deze prachtige innovatie is wederom een bewijs van het ambitieniveau van PSV en Philips om ook buiten het veld zowel nationaal als internationaal toonaangevend te zijn.”

     

    “Als wereldmarktleider in stadionverlichting zijn wij er buitengwoon trots op dat wij met deze innovatieve LED veldverlichting een geweldige stap vooruit zetten om de totale beleving van een voetbalwedstrijd of evenement naar een hoger plan te tillen”, Frank van der Vloed, General Manager Philips Lighting Benelux.

     

    Philips verzorgt al meer dan 60 jaar de professionele verlichting van grote sportevenementen. In 2014 was Philips onder meer verantwoordelijk voor de veldverlichting van negen van de twaalf officiële wedstrijdstations van het WK Voetbal in Brazilië. Voor meer informatie en de laatste projecten, zie ook philips.nl/stadionverlichting.

    Philips stadion

    Philips stadion

    Philips stadion

    Philips stadion

    Philips stadion

    Philips stadion

    Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

    Renée de Bruin, Communications Manager Lighting
    Tel: +31 611348365
    Email: renee.de.bruin@signify.com

    Over Koninklijke Philips N.V.:

    Koninklijke Philips N.V. (NYSE: PHG; AEX: PHI) is een veelzijdige onderneming die actief is op het gebied van gezondheidszorg en welzijn. De onderneming is gericht op verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door middel van zinvolle innovaties op het terrein van gezondheidszorg, lifestyle en verlichting. Het hoofdkantoor van Philips is gevestigd in Nederland. De onderneming boekte in 2014 een omzet van 21,4 miljard euro, heeft wereldwijd circa 108.000 medewerkers in dienst, en beschikt over verkoop- en servicepunten verspreid over meer dan 100 landen. De onderneming heeft een leidende positie op het gebied van cardiologie, spoedeisende zorg en zorg op afstand, energiezuinige verlichting en nieuwe verlichtingstoepassingen, en op het gebied van scheerapparaten en mondverzorgingsproducten. Meer nieuws over Philips vindt u op www.philips.com/nieuwscentrum.