Suggesties

    Philips presenteert HeartModelA.I. op ESC-congres 2015


    Echografietool met anatomische intelligentie biedt reproduceerbare resultaten, snelle onderzoekstijden en een naadloze werkstroom voor betrouwbaardere diagnoses in de cardiale zorg.

    Augustus 29, 2015

    Andover (VS) / Londen (VK) – Koninklijke Philips N.V. (NYSE: PHG; AEX: PHIA) heeft vandaag het Europese debuut bekendgemaakt van HeartModelA.I., een nieuwe AIUS-tool (Anatomically Intelligent UltraSound) die geavanceerde kwantificering, geautomatiseerde 3D-beelden en robuuste reproduceerbaarheid binnen de echocardiologie mogelijk maakt. Tijdens het jaarlijkse congres van de ESC (European Society of Cardiology) in Londen onthulde Philips vandaag de snelste 3D-meetmethode met AIUS-functionaliteit op EPIQ 7, het eerste echografiesysteem met A.I.-capaciteit (Anatomic Intelligence) van Philips.
     
    Met behulp van HeartModelA.I. kunnen medici snel, eenvoudig en vol vertrouwen ziektebeelden beoordelen, behandelingen bepalen en de betreffende ingrepen uitvoeren. Tijdens een recente vergelijking in een ziekenhuis waren medici in staat om met behulp van 3D-metingen en HeartModelA.I. de gegevens die nodig waren voor het berekenen van de afmetingen en volumes van het linkeratrium en linkerventrikel (LA en LV), tussen drie- en zesmaal zo snel te verkrijgen en te analyseren als met conventionele 2D-metingen en analysemethoden.¹ Met een rijke digitale database van anatomische structuurmodellen en adaptieve systeemtechnologie heeft HeartModelA.I. toegang tot geavanceerde medische informatie die automatisch wordt aangepast aan de verschillen in de anatomie bij patiënten. Dergelijke op kennis gebaseerde identificering en patiëntspecifieke aanpassing biedt bewezen kwantificering van het linkerventrikel en linkeratrium, en maakt het mogelijk om routinematige apicale beelden weer te geven.

     

    “Conventionele echocardiogrammen kunnen erg tijdrovend zijn”, aldus Vitor Rocha, CEO Ultrasound bij Philips. “Zorginstellingen zijn voortdurend op zoek naar oplossingen die de meest efficiënte en effectieve manier bieden om medici te helpen betrouwbare diagnoses te stellen. Door AIUS-functionaliteit te combineren met de mogelijkheden van HeartModelA.I. zijn we in staat om technologie te leveren die helpt om gecompliceerde onderzoeken te vereenvoudigen en de resultaten reproduceerbaarder te maken.”

     

    HeartModelA.I. maakt deel uit van een pakket nieuwe tools en technologieën die beschikbaar zijn op het echografiesysteem EPIQ 7 van Philips. Het EPIQ 7-systeem is ontworpen om de automatisering en reproduceerbaarheid bij echografie te verbeteren. Daarmee kan een begin worden gemaakt met het aanpakken van een aantal van de meest kritieke factoren die beslag leggen op toch al overbelaste ziekenhuizen en zorginstellingen, die voor de uitdaging staan om betere zorg te bieden tegen lagere kosten. EPIQ 7 staat bekend om de hoge kwaliteit van de beelden, de geavanceerde automatisering en z'n voortreffelijk ergonomisch ontwerp.

     

    “Het verkrijgen van hartmetingen in 3D is complex en tijdrovend”, vertelt dr. Jose Zamorano, MD, FESC, hoofd cardiologie aan het academisch ziekenhuis Ramón y Cajal in Madrid. “HeartModelA.I. van Philips helpt om kritische cardiale echografiemetingen eenvoudiger te verzamelen en reproduceerbaar te maken. Dat maakt het niet alleen mogelijk om tijd te besparen, maar leidt er hopelijk ook toe dat meer medici gebruik gaan maken van echocardiografische 3D-onderzoeken.”
     
    Philips heeft een rijke geschiedenis van baanbrekende innovaties op het gebied van zorgverlening. Philips introduceerde Anatomical Intelligence met de lancering van EPIQ in 2013, en blijft z'n expertise op dit gebied inzetten om nieuwe orgaanmodellen te ontwikkelen. HeartModelA.I. op het echografiesysteem EPIQ 7 zal eind dit jaar op de meeste markten verkrijgbaar zijn.

     

    Op http://www.philips.com/ultrasound vindt u meer informatie over AIUS-functionaliteit en het volledige pakket aan innovatieve echografie-oplossingen van Philips. Philips toont de HeartModelA.I. op het EPIQ 7-systeem op het ESC-congres dat van 29 augustus t/m 2 september a.s. in Londen zal plaatsvinden. Kijk op http://www.philips.com/esc voor meer informatie over de aanwezigheid van Philips op het ESC-congres 2015. Volg het ESC congres via Twitter op @PhilipsLiveFrom (#ESCCongress).

     

    ¹ De snelste tijden werden behaald in gevallen waarin de medici bepaald hadden dat het niet nodig was om metingen handmatig bij te werken. Deze resultaten zijn wellicht niet representatief voor resultaten die in andere instituten behaald kunnen worden.

    Voor meer informatie kan u contact opnemen met:

    Joost Maltha
    Philips Benelux
    Tel.: +31 6 10 55 8116
    E-mail: joost.maltha@signify.com.

    Over Koninklijke Philips N.V.:

    Koninklijke Philips N.V. (NYSE: PHG; AEX: PHI) is een veelzijdige onderneming die actief is op het gebied van gezondheidszorg en welzijn. De onderneming is gericht op verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door middel van zinvolle innovaties op het terrein van gezondheidszorg, lifestyle en verlichting. Het hoofdkantoor van Philips is gevestigd in Nederland. De onderneming boekte in 2014 een omzet van 21,4 miljard euro, heeft wereldwijd circa 108.000 medewerkers in dienst, en beschikt over verkoop- en servicepunten verspreid over meer dan 100 landen. De onderneming heeft een leidende positie op het gebied van cardiologie, spoedeisende zorg en zorg op afstand, energiezuinige verlichting en nieuwe verlichtingstoepassingen, en op het gebied van scheerapparaten en mondverzorgingsproducten. Meer nieuws over Philips vindt u op www.philips.nl/nieuwscentrum..