Philips’ nieuw intelligent lichtsysteem voor kantoren laat medewerkers werkplek personaliseren en beheren via smartphone app


    Eerste installatie komt bij The Edge, een hypermodern kantoorgebouw aan de Zuidas in Amsterdam ontwikkeld door OVG Real Estate voor Deloitte en AKD

    december 12, 2013

    • Verbetert comfort: medewerkers kunnen de verlichting en temperatuur van hun werkruimte via een smartphone app regelen volgens hun persoonlijke voorkeur
    • Voorziet facilitymanagers van real-time informatie over het gebruik van de kantoorruimte om efficiënter om te gaan met energiemanagement en diensten zoals verlichting, schoonmaken, verwarming en airconditioning
    • Versterkt de duurzaamheid en aantrekkelijkheid van het kantoorgebouw

     

    Amsterdam, Nederland – Koninklijke Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), de wereldwijde leider in verlichting, heeft een innovatief intelligent verlichtingssysteem voor kantoren ontwikkeld dat werknemers in staat zal stellen om de verlichting en temperatuur van hun werkplek of vergaderruimte te personaliseren via een app op hun smartphone of tablet. Medewerkers kunnen de verlichting en temperatuur zo instellen dat die het best beantwoordt aan hun voorkeuren of de activiteit van het moment – gaande van concentratie, vergadering of een pauze – wat het welzijn en comfort op de werkplek bevordert.

     

    De innovatie zal voor het eerst geïnstalleerd worden in The Edge, een kantoorgebouw ontwikkeld door OVG Real Estate aan de Zuidas in Amsterdam voor Deloitte en AKD dat voldoet aan de hoogste duurzaamheidsnormen (gecertificeerd BREEAM¹ - Outstanding). Deloitte en OVG hebben bijgedragen aan de functionaliteit en realisatie van het systeem in The Edge.

     

    “Innovatie heeft de hoogste prioriteit bij Deloitte en samenwerken met Philips is een geweldige ervaring in het combineren van onze visie en ambities in data-analyse. De inzet van meer dan 30.000 sensoren en onze gezamenlijke analytische capaciteiten zullen leiden tot volledig nieuwe inzichten in het gebruik van kantoorruimte. Dat helpt klanten van Philips en Deloitte de CO2-uitstoot van hun gebouwen te verminderen en een duurzamere wereld te creëren”, zegt Erik Ubels, Chief Information Officer van Deloitte Nederland.

     

    Facility managers zullen efficiënter kunnen omgaan met bedrijfskosten en het energiemanagement van het gebouw, terwijl medewerkers meer comfort en controle krijgen over hun kantooromgeving via hun smartphone of tablet. Daarenboven zal het IP-enabled lichtsysteem facility managers de kans geven om het gebruik en de activiteitspatronen van de ruimtes in het gebouw in real-time te volgen en te beheren met uitgebreide actuele en historische overzichten. De LED-armaturen zijn voorzien van sensoren en zenders, die op hun beurt weer zijn verbonden met intelligente monitoring- en beheersystemen. De verlichting functioneert zo als een transportmiddel voor het verzenden van deze gegevens, wat beheer van verlichting, verwarming, ventilatie en airconditioning mogelijk maakt via één enkel systeem.

     

    “Bedrijven kunnen via intelligente verlichtingssystemen een beter inzicht krijgen in het gebruik van hun kantoorgebouw, en tegelijkertijd kunnen medewerkers hun werkomgeving aanpassen aan hun behoeften”, zegt Derk Bots, Directeur Indoor Verlichting Philips Nederland. “De armaturen zullen gedetailleerde gegevens leveren over welke ruimtes er gebruikt worden en wanneer. Daarmee kunnen facility managers waar nodig de lichtniveaus selectief verlagen, verwarming of koeling verminderen of niet noodzakelijke schoonmaakrondes over te slaan als niemand in de ruimte is geweest.”

     

    Coen van Oostrom, Oprichter en CEO van OVG voegt eraan toe: “Ons innovatieve partnerschap dat we voor het project The Edge aangingen met Philips en Deloitte/AKD zal resulteren in een nieuwe blauwdruk voor duurzame ontwikkelingen in de bouwbranche. We zijn trots dat we samen met deze leidende bedrijven deze efficiënte innovatie voor het beheer van gebouwen ontwikkelen en realiseren. Dit project past bij onze ambitie om leidend te blijven in innovatie voor duurzame kantoren."

     

    ¹ De hoogste classificatie volgens de internationaal erkende Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM).

    Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

    Renée de Bruin
    External Communications Manager, Lighting
    Philips Electronics Nederland B.V
    Tel +31 6 1134 8365
    renee.de.bruin@signify.com 

     

    Wilma Bontes-Houweling
    Deloitte
    Tel: +31 (0)88 288 12 21
    wbontes@deloitte.nl

     

    Cees van der Spek
    OVG Nederland B.V.
    Tel: +31 (0)10 290 87 77
    cvds@ovg.nl

    Over Koninklijke Philips N.V.

    Koninklijke Philips N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHIA) is een veelzijdige onderneming die actief is op het gebied van gezondheidszorg en welzijn. De onderneming is gericht op verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door middel van zinvolle innovaties op het terrein van gezondheidszorg, lifestyle en verlichting. Met het hoofdkantoor gevestigd in Nederland, heeft Philips – met in 2012 een omzet van EUR 24.8 miljard – wereldwijd circa 114.000 werknemers in dienst, met verkoop- en servicepunten verspreid over meer dan 100 landen. De onderneming heeft leiderschapsposities op het gebied van de cardiologie, spoedeisende zorg en zorg op afstand, energiezuinige verlichting en nieuwe verlichtingstoepassingen; daarnaast op het gebied van scheerapparaten en mondverzorgingsproducten. Meer nieuws over Philips vindt u op www.philips.nl/nieuwscentrum

    Over Deloitte

    Deloitte verwijst naar een of meer Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL)-firms, een Britse besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, en haar netwerk van memberfirms, die elk een juridisch aparte en zelfstandige entiteit is. Zie www.deloitte.com/about [http://www.deloitte.com/about] voor een gedetailleerde beschrijving van de juridische structuur van Deloitte Touche Tohmatsu Limited en haar memberfirms. Deloitte levert audit-, fiscale, consultancy en financiële adviesdiensten aan openbare en particuliere opdrachtgevers verspreid over meerdere sectoren. Met een wereldwijd verbonden netwerk van memberfirms in meer dan 150 landen voorziet Deloitte klanten van mogelijkheden van wereldklasse en hoogwaardige dienstverlening, waarbij het bedrijf de inzichten levert die zij nodig hebben om hun meest complexe zakelijke uitdagingen aan te pakken. Deloitte heeft circa 200.000 professionals in dienst die allemaal vastbesloten zijn om de standaard voor uitmuntendheid te worden.

    Over OVG

    OVG Real Estate is een onafhankelijk vastgoedbedrijf, in 1997 opgericht door Coen van Oostrom (CEO). Sinds 2007 is OVG marktleider in de kantorenmarkt in Nederland en een snel groeiende speler in Europa. Het bedrijf is altijd koploper geweest in duurzaamheid en onderscheidt zich daarnaast door haar ondernemerschap, solide financiële positie, integriteit en sterke relatie met haar eindgebruikers. OVG is actief betrokken in internationale netwerken zoals het World Economic Forum, Clinton Global Initiative en Corenet en won in 2012 de CoreNet Global Sustainable Leadership Award.