Philips hue breidt uit met LED-spots en Philips Disney StoryLight voor kinderkamers


    Producten vanaf 5 november verkrijgbaar bij Apple Stores

    november 5, 2013

    Eindhoven, Nederland – Philips introduceert met de hue LED-spot (GU10 fitting) en Philips Disney StoryLight nieuwe producten in de hue familie. Deze uitbreidingen verbreden het plezier van gepersonaliseerde lichtaansturing thuis via een smartphone of tablet.
     

    De nieuwe hue LED-spots met GU10 fitting bieden de mogelijkheid hue te installeren in accentverlichting- en spotarmaturen om zo in meerdere ruimten van de woning een gepersonaliseerd licht te scheppen dat past bij het interieur en de leefstijl van het gezin. De spot past in de meeste spotarmaturen als de diepte ervan minimaal 85mm bedraagt.

     

    De Philips Disney Imaginative Lighting StoryLight, een armatuur in de vorm van Mickey Mouse, synchroniseert het gekleurde licht op een slimme manier en is met name geschikt voor de kinderkamer waar het voorlezen met speciaal licht nog leuker wordt.

     

    Het instelbare licht met hoge kwaliteit van Philips hue geeft de mogelijkheid om intens wit licht in te stellen waaraan de gebruiker de voorkeur geeft. Of het nu een warm-wit licht is voor een gezellige avond met familie of vrienden, helder licht voor het lezen van een boek, of schitterend wit licht dat een schilderij benadrukt, met hue kan zelf het licht geregeld worden.

     

    Hue verhuist ook naar andere plekken in de woning en kan op meerdere manieren gebruikt worden. Via een samenwerkingsverband met Disney brengt StoryLight (met soortgelijke eigenschappen als de onlangs geïntroduceerde Friends of hue LivingColors Bloom) hue naar de kinderkamer. Via een app die de gekleurde lampen koppelt aan een verhaal dat speciaal voor Disney e-books gemaakt is, brengt StoryLight de verhalen tot leven met licht dat een magische sfeer creëert voor het voorlezen van verhaaltjes aan kinderen.

     

    Met het hoge kwaliteit licht biedt Philips hue tot 80% energiebesparing in vergelijking met traditionele gloeilampen. Philips hue laat zich gemakkelijk installeren en uitbreiden met meer lampen. Een startpakket bevat drie lampen die eenvoudig in bestaande lamphouders worden geschroefd en een brug die verbinding maakt met de WiFi-router in de woning. Alles wat verder nodig is om de verlichting in huis op een heel andere manier te gaan beleven, is het eenvoudig downloaden van de hue app.

     

    Het Philips hue-systeem is uit te breiden, op te waarderen en toekomstbestendig. Met andere hue-lampen en functies die binnenkort geïntroduceerd zullen worden, evenals de schat aan apps die verkrijgbaar is voor hue, zullen de mogelijkheden om steeds meer gebruik te maken van hue in de loop van de tijd blijven groeien. De recente hue-update 1.1 is daarvan een voorbeeld. Hue 1.1 beschikt over functies als geofencing en IFTTT en biedt gebruikers een grotere functionaliteit voor het scheppen van persoonlijke gebruikssituaties.

     

    “De toekomst van verlichting is digitaal, en voortbouwend op ons 122-jarig erfgoed in verlichting, bieden we mensen  nieuwe manieren om licht te beleven op een manier, die verder gaat dan alleen het in- en uitschakelen of dimmen waaraan zij tot nu toe gewend waren”, zegt Filip Jan Depauw, Senior Director van Philips Lighting. “Door de hue-familie uit te breiden, in zowel soorten lampen, verkrijgbaarheid en functionaliteit, willen we meer mensen de gelegenheid geven om licht actiever en zinvoller te gebruiken in hun dagelijkse leven en persoonlijke belevingen te creëren: licht dat de manier van leven werkelijk kan verbeteren. Met hue bieden we hulpmiddelen om verlichting te personaliseren, precies zoals gewenst.”

     

    Het Philips hue introductie spotpakket omvat:

    • Drie hue LED-spots met GU10 fitting
    • Een hue-bridge voor het eenvoudig opzetten van het verlichtingsnetwerk
    • Een voedingsunit voor de hue-bridge
    • Een LAN-kabel die de hue-bridge verbindt met de router
    • Een downloadinstructie voor de app
    • Adviesverkoopprijs € 199

     

    De Philips hue individuele LED-spot verpakking omvat:

    • 1 hue GU10 spotlight
    • Opmerking: de individuele hue LED-spot is een uitbreiding op het hue introductiepakket; u hebt het hue introductiepakket en de hue-bridge die daarin zit nodig om deze individuele hue-lamp te bedienen.
    • U kunt tot 50 individuele hue LED-spots aansluiten op de hue-bridge
    • Adviesverkoopprijs: € 59

     

    Philips Disney StoryLight Mickey Starterkit:

    • Adviesverkoopprijs: € 149.95

     

    Philips Disney StoryLight MickeyExtension kit:

    • Adviesverkoopprijs: € 99.95

     

    De Philips hue-reeks is verkrijgbaar bij Apple Store en op Apple.com, bij een netwerk van 550 geselecteerde Apple-dealers in heel Europa, en op Amazon.com in de Verenigde Staten. Kijk op www.meethue.com voor meer informatie over Philips hue en een complete dealerlijst.

     

    Alle hue- en Friends of hue-producten zijn compatibel met iOS- en Android-smartphones en -tablets. Een opgewaardeerde versie v1.2 van de hue-app die de gebruikservaringen voor iOS 7 verbetert, is nu beschikbaar.

    Voor persinformatie kunt u contact opnemen met:

    Renée de Bruin
    External Communications Manager, Lighting
    Philips Electronics Nederland B.V
    Tel +31 6 1134 8365
    renee.de.bruin@signify.com 

     

    Charlotte Burgers
    OneVoice Amsterdam
    Tel: 020-4065930
    charlotte.burgers@fleishman.com 

     

    Consumentenlijn verlichting: 00800 744 547 75 (Nederland)

    .

    Over Koninklijke Philips N.V.

    Koninklijke Philips N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHIA) is een veelzijdige onderneming die actief is op het gebied van gezondheidszorg en welzijn. De onderneming is gericht op verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door middel van zinvolle innovaties op het terrein van gezondheidszorg, lifestyle en verlichting. Met het hoofdkantoor gevestigd in Nederland, heeft Philips – met in 2012 een omzet van EUR 24.8 miljard – wereldwijd circa 114.000 werknemers in dienst, met verkoop- en servicepunten verspreid over meer dan 100 landen. De onderneming heeft leiderschapsposities op het gebied van de cardiologie, spoedeisende zorg en zorg op afstand, energiezuinige verlichting en nieuwe verlichtingstoepassingen; daarnaast op het gebied van scheerapparaten en mondverzorgingsproducten. Meer nieuws over Philips vindt u op www.philips.nl/nieuwscentrum .