Rapport van denktank PSFK onthult 12 trends voor de toekomst van verlichting

    september 19, 2013

    Amsterdam, Nederland – Licht is een wezenlijk aspect van onze samenleving, onze technologische vooruitgang en onze duurzame wereld. Het versnellen van dit nieuwe tijdperk van digitaal licht zal voor de maatschappij als geheel zelfs nog meer voordelen ontsluiten op het gebied van gezondheid, welzijn, duurzaamheid en economische ontwikkeling. Dat is de conclusie van een onafhankelijk rapport - ‘The Future of Light’ – dat vandaag door de denktank PSFK Labs werd gepubliceerd met ondersteuning van Philips. Het rapport is beschikbaar op www.psfk.com en is tevens toegankelijk als SlideShare diashow en als een app voor iOS of Androïd.


    Op basis van interviews met experts en meer dan 50 casestudy's noemt het rapport 12 trends, onderverdeeld in vier hoofdthema's, die aantonen hoe verlichting kan worden gebruikt om ervaringen te scheppen, verhalen te vertellen, informatie over te brengen en welzijn te bevorderen.


    “We staan aan de vooravond van een digitale revolutie in verlichting. Als onderdeel van onze inzet voor het creëren van een gezondere en meer duurzame wereld gaat Philips voort met het vormgeven van de toekomst in verlichting. Onze inzichten, deskundigheid en grensverleggende innovaties hebben een positieve impact op de levens van mensen en helpen onze partners hun visie te realiseren”, zegt Rogier van der Heide, Vicepresident en Chief Design Officer van Philips Lighting. “De ‘Future of Light’ is een fascinerend openingssalvo; het zal gedurende de komende jaren vruchten afwerpen als mensen zich door het rapport laten inspireren.”


    Het PSFK-rapport legt de nadruk op projecten die in hun samenhang de talloze voordelen van licht demonstreren, uiteenlopend van gezonde slaappatronen en veiligheidsgevoelens tot macrokwesties zoals het heroverwegen van de schaarste aan grondstoffen en de klimaatverandering. De besproken projecten lopen uiteen van een verlaten benzinestation dat is omgevormd tot een kunstzinnige installatie tot high-profile designwerk zoals de verlichting voor de 75ste verjaardag van de San Francisco Bay Bridge.


    In het rapport worden ook een aantal innovaties van Philips genoemd, waaronder Philips CityTouch, dat steden helpt een intelligente openbare verlichting te realiseren, de SchoolVision- en Healwell-oplossingen van Philips, die beide bewezen hebben een positieve impact te hebben op de fysieke en emotionele gesteldheid van mensen, en Philips Hue, de slimme 'connected' LED-lamp die een schoolvoorbeeld is van de veranderde manier waarop we verlichting thuis beleven.


    “Het belang van licht in het dagelijkse leven kan niet overschat worden. Het is in staat gevoelens van welzijn te versterken, levendige gemeenschappen te bouwen of een podium te vormen voor een belangrijke onthulling, en toch wordt het vaak alleen opgemerkt als het afwezig is. Met dit rapport toont PSFK de omvangrijke potentie die licht heeft voor het positief beïnvloeden van de levens van mensen overal ter wereld”, zegt Piers Fawkes, President & Founder van PSFK.

    PSFK rapport “Future of Light”

    PSFK rapport “Future of Light”

    Voor persinformatie kunt u contact opnemen met:

    Liesbeth De Smedt
    External Communications Manager, Lighting
    Philips Electronics Nederland B.V
    Tel +31 6 1134 8365
    liesbeth.de.smedt@signify.com

    Consumentenlijn verlichting: 00800 744 547 75 (Nederland)

    Over Koninklijke Philips N.V.

    Koninklijke Philips N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHIA) is een veelzijdige onderneming die actief is op het gebied van gezondheidszorg en welzijn. De onderneming is gericht op verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door middel van zinvolle innovaties op het terrein van gezondheidszorg, lifestyle en verlichting. Met het hoofdkantoor gevestigd in Nederland, heeft Philips – met in 2012 een omzet van EUR 24.8 miljard – wereldwijd circa 115.000 werknemers in dienst, met verkoop- en servicepunten verspreid over meer dan 100 landen. De onderneming heeft leiderschapsposities op het gebied van de cardiologie, spoedeisende zorg en zorg op afstand, energiezuinige verlichting en nieuwe verlichtingstoepassingen; daarnaast op het gebied van scheerapparaten en mondverzorgingsproducten. Meer nieuws over Philips vindt u op www.philips.nl/nieuwscentrum.