Wageningen UR en Philips openen nieuwe faciliteit voor LED-onderzoek

    mei 14, 2013

    Op donderdag 16 mei wordt op het terrein van Wageningen UR Glastuinbouw in Bleiswijk het Innovatie & Demonstratie Centrum LED (IDC LED) geopend. Het IDC LED is een initiatief van Wageningen UR en Philips. Binnen het IDC LED zullen de mogelijkheden van LED-verlichting in de glastuinbouw worden onderzocht en gedemonstreerd. Ter gelegenheid van de opening van het IDC LED kunnen op donderdagmiddag 16 mei bij Wageningen UR Glastuinbouw alle proeven met LED-verlichting bezocht worden.


    Als hét onderzoeksinstituut op het gebied van glastuinbouw doet Wageningen UR Glastuinbouw al jaren samen met partners uit de sector onderzoek op het gebied van LED-belichting. Om de mogelijkheden voor LED toepassing in de tuinbouw nog verder te demonstreren en onderzoeken hebben Wageningen UR Glastuinbouw en Philips de handen ineen geslagen. De nieuwe faciliteit ‘IDC LED’  is bedoeld voor het onderzoeken van allerlei praktijkvragen op het gebied van LED belichting. De nieuwe generatie LEDs biedt namelijk steeds meer mogelijkheden voor de glastuinbouw. Het gaat hier niet alleen om assimilatielicht maar ook om stuurlicht.


    In het IDC LED kan bijvoorbeeld onderzocht worden of het bedrijfsrendement verbeterd kan worden door gewassen op te kweken met behulp van een bepaald kleurenspectrum LED. Het IDC LED beschikt over kasafdelingen met LED-toplicht en met LED-tussenlicht, voor groenten en bloemen. Verder is een afdeling ingericht met 14 verschillende tafels voorzien van LED-belichting. Deze belichting is dynamisch, en kan dus naar wens worden aangepast. Zowel het spectrum, de lichtsterkte als de positie kan aangepast worden aan de onderzoekvraag. Zo kan bijvoorbeeld onderzocht worden of en hoe met LEDs de gewasontwikkeling en kwaliteit gestuurd kunnen worden. Maar ook kan bekeken worden of de lichtkleur invloed heeft op de vatbaarheid voor ziekten of gehalten aan gezondheidsbevorderende stoffen zoals vitamine C.


    Op 16 mei geven onderzoekers en telers  presentaties over de nieuwste resultaten van LEDs in onderzoek en praktijk en kunnen lopende proeven met LED belichting bezocht worden  zoals de  tomatenproef waarin sinds eind augustus 2012 onderzoek wordt gedaan met Philips-LED interlighting en LED-toplighting. Deze toplighting opstelling is die dag voor het eerst  toegankelijk. In deze proef, die uitgevoerd wordt in het kader van het programma Kas als Energiebron, wordt gekeken naar de energiebesparing in de tomatenteelt die bij gelijkblijvende opbrengst behaald kan worden met LED-verlichting   Daarnaast is een proef met LED-toplighting met Chrysant te bezichtigen  Bij dit onderzoek is het doel om 30% energie te besparen. Dit onderzoek dient als ook voorbeeld voor andere belichte sierteeltgewassen.

     

    De feestelijke opening van het IDC met de bezichtiging van de LED proeven bij Wageningen UR Glastuinbouw is toegankelijk voor de sector. Aanmelden kan via de website van Wageningen UR Glastuinbouw (www.wageningenur.nl/glastuinbouw) of door een mail te sturen aan jennifer.meijer@wur.nl.
     

    Foto LED-onderzoek

    Foto LED-onderzoek

    Foto LED-onderzoek

    Foto LED-onderzoek

    Voor nadere persinformatie kunt u contact opnemen met:

    Liesbeth De Smedt
    External Communications Manager, Lighting
    Philips Electronics Nederland B.V
    Tel +31 6 1134 8365
    liesbeth.de.smedt@signify.com 
    Consumentenlijn verlichting: 00800 744 547 75 (Nederland)

     

     

    Erik Toussaint
    Persvoorlichter
    Wageningen UR
    06-5156 5949
    erik.toussaint@wur.nl

    Over Koninklijke Philips N.V.

    Koninklijke Philips N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHIA) is een veelzijdige onderneming die actief is op het gebied van gezondheidszorg en welzijn. De onderneming is gericht op verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door middel van zinvolle innovaties op het terrein van gezondheidszorg, lifestyle en verlichting. Met het hoofdkantoor gevestigd in Nederland, heeft Philips – met in 2012 een omzet van EUR 24.8 miljard – wereldwijd circa 116.000 werknemers in dienst, met verkoop- en servicepunten verspreid over meer dan 100 landen. De onderneming heeft leiderschapsposities op het gebied van de cardiologie, spoedeisende zorg en zorg op afstand, energiezuinige verlichting en nieuwe verlichtingstoepassingen; daarnaast op het gebied van scheerapparaten, mondverzorgingsproducten en huishoudelijke apparaten. Meer nieuws over Philips vindt u op www.philips.nl/nieuwscentrum.