- Downloadbare Hue app upgrade v1.1 met nieuwe locatie, alarm en timer functies
- Gebruikmakend van If This Then That (IFTTT)
- Bredere verkoop via Apple-dealers in Europa en Azië
Eindhoven – Philips Hue, het persoonlijke 'Connected Light' LED-systeem presenteert vandaag een app upgrade met geavanceerde functies die de lampen nog gemakkelijker en toegankelijker maken voor gebruik in huis. Deze updates zijn gemaakt op basis van feedback vanuit de groeiende groep Hue-liefhebbers en ‑ontwikkelaars wereldwijd.
De nieuwe Hue app (versie 1.1) kan via een smartphone of tablet verbinding maken met belangrijke internetdiensten en dat betekent dat de Hue lampen nu kunnen functioneren als indicatoren voor het weer, aandelen, sportuitslagen, e-mail, social media en nog veel meer. De lampen kunnen zo ingesteld worden dat zij reageren op allerlei gebeurtenissen. Bijvoorbeeld kunnen ze van kleur veranderen als het gaat regenen of gaan ze knipperen als een urgente e-mail of een Facebookbericht binnenkomt. Ze kunnen geleidelijk aangaan als de zon ondergaat of zelfs gaan knipperen in de kleuren van een sportclub als die een doelpunt maakt. Dit kan met de internetautomatiseringsdienst IFTTT (If This Then That), die het mogelijk maakt om thuisverlichting op ontelbare nieuwe manieren te verbinden met de wereld.
Nieuwe locatiegebaseerde app schakelt lampen vanzelf aan of uit
App v1.1 is de eerste upgrade voor het toekomstbestendige Hue-systeem en wordt aan bestaande gebruikers geleverd via een eenvoudig te downloaden software-update. De nieuwe geofencing’-functie houdt in dat de smartphone of tablet kan achterhalen of iemand het huis nadert of verlaat, om vervolgens de lampen in het Hue-systeem automatisch in of uit te schakelen of de kleur- of lichtinstellingen te wijzigen. Zonder ook maar de telefoon aan te raken.
Hue kan terugkerend voorgeprogrammeerd worden voor dagelijkse routines zoals wakker worden, huiswerk maken of naar bed gaan zodat het niet nodig is deze elke dag opnieuw in te stellen. Tijdens vakanties kan de timerfunctie worden ingesteld om de lampen tijdens afwezigheid op willekeurige tijdstippen in en uit te schakelen.
Licht met onbegrensde mogelijkheden
Ook ontwikkelaars zijn verheugd dat de mogelijkheden van Hue kunnen worden uitgebreid met nieuwe toepassingen en integratie met andere producten en diensten. Sinds Philips op 11 maart jl. Hue's open API's en de kit voor softwareontwikkelaars publiceerde zijn er meer dan dertig nieuwe apps op de markt verschenen. Sommige daarvan maken het mogelijk de lampen van Hue te coördineren met muziek en albums, het hartritme te visualiseren bij sportoefeningen thuis, te reageren op gesproken commando's en te synchroniseren met televisieschermen.
“Mensen hebben zich echt toegelegd op Hue en het idee dat 'Connected Light' de sleutel vormt tot de Connected Home”, zegt Filip Jan Depauw, Senior Director, Philips Lighting. “Wij zijn er trots op dat we de kracht van 'Connected Light' kunnen inzetten om het dagelijkse leven van mensen te verbeteren. Met behulp van verdergaande innovaties, het luisteren naar gebruikers, het ondersteunen van ontwikkelaars en het bundelen van de krachten met nieuwe partners zullen we grenzen blijven verleggen met LED-licht in zogeheten Connected Homes.”
Een slimme oplossing voor een slimmere woning
Met behulp van de ZigBee LightLink-standaard kunnen de Hue-lampen niet alleen met elkaar communiceren, maar in potentie ook met andere op ZigBee gebaseerde apparaten, zoals bewegingssensors en thermostaten. Daarbij bieden ze een brede reeks signalen en verbruiken ze in stand-by aanzienlijk minder vermogen dan traditionele WiFi-systemen. Aanvullende apps die voor Hue zijn ontwikkeld, zijn verkrijgbaar via app stores of op meethue.com.
Meer verkooppunten Philips Hue
Philips breidt vanaf deze maand de verkrijgbaarheid van Hue uit met nieuwe verkooppartners en in nieuwe markten waaronder Australië en Nieuw-Zeeland, de hele EU en enkele Oost-Europese landen. Naast de verkrijgbaarheid in Apple stores en via Apple.com, zal Hue ook worden uitgerold via een netwerk van 550 goedgekeurde Apple-dealers in heel Europa. In Nederland is Hue vanaf nu ook verkrijgbaar via de iCentre en Xando winkels.
Bezoek www.philips-hue.com voor nadere informatie over Philips Hue.
Over Philips Hue
Het kwalitatief hoge, energiezuinig LED-licht van Philips Hue kan diverse witte tinten licht geven, maar ook elke gewenste kleur licht produceren. Daarnaast kan Philips Hue:
- Voor elke ruimte of tijdstip van de dag favoriete lichtscènes opslaan en deze onmiddellijk weer oproepen
- Elke foto die op een telefoon staat gebruiken als een kleurenpalet om een kamer te verlichten en goede herinneringen weer tot leven te brengen
- Wit licht in te stellen van warm kaarslicht tot levendig, koel witlicht
- Sfeer te scheppen door het interieur met alle kleuren van de regenboog te verlichten
- Lampen op afstand te regelen en het huis te bewaken bij afwezigheid
- Timers instellen om dagelijkse bezigheden te organiseren
- Licht gebruiken om mee wakker te worden of in slaap te vallen
De app voor Philips Hue bevat ook door experts opgestelde LightRecipes: vier voorgeprogrammeerde verlichtingsinstellingen die zijn gebaseerd op onderzoek van Philips naar de biologische effecten van verlichting op het lichaam. Deze scenario's stellen de lampen in op de optimale tint en helderheid van het witte licht om u te helpen ontspannen, lezen, concentreren of activeren.