Philips realiseert 's werelds meest energiezuinige warmwitte LED-lamp


    Eerste prototype van een LED-lamp die per watt 200 lumen licht van hoge kwaliteit levert, een halvering van het energieverbruik in vergelijking met de huidige LED-lampen

    april 11, 2013

    Eindhoven, Nederland – Koninklijke Philips Electronics (NYSE: PHG, AEX: PHIA) maakt een nieuwe doorbraak in LED-verlichting bekend: 's werelds meest energiezuinige LED-lamp die geschikt is voor algemene verlichtingstoepassingen. Onderzoekers van Philips hebben een TLED-prototype ontwikkeld - ter vervanging van TL-verlichting - die een recordopbrengst van 200 lumen per watt aan wit licht van hoge kwaliteit produceert (in vergelijking met 100 lm/W voor fluorescentieverlichting en slechts 15 lm/W voor traditionele gloeilampen). Dit prototype TLED-lamp is tweemaal efficiënter dan voorgaande lampen en halveert in feite het energieverbruik.

     

    Aangezien verlichting verantwoordelijk is voor meer dan 19% van het totale elektriciteitsverbruik op de wereld, belooft deze innovatie de bron te worden van aanzienlijke energie- en kostenbesparingen over de hele wereld. De 200 lm/W TLED-lamp zal naar verwachting in 2015 op de markt komen voor kantoor- en industrietoepassingen en zal daarna uiteindelijk ook voor woningen beschikbaar komen.

     

    De nieuwe TLED-lamp laat voor het eerst zien dat verlichtingstechnici erin zijn geslaagd een verlichtingsrendement van 200 lm/W te bereiken zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit  van het licht, waarbij alle parameters voldoen aan de strenge eisen voor kantoorverlichting. “Dit is opnieuw een belangrijke doorbraak op het gebied van LED-verlichting, die de transformatie van de verlichtingssector verder voortstuwt”, aldus René van Schooten, CEO Light Sources & Electronics van Philips Lighting. “Nadat we erkenning hebben gekregen voor de kwaliteit van ons LED-licht (dat het licht van traditionele lampen nabootst) en voor het creëren van een nieuwe beleving met Philips Hue (het slimme draadloze verlichtingssysteem voor thuisgebruik), presenteren we nu de volgende innovatieve stap door het verdubbelen van het verlichtingsrendement. Het is fascinerend je voor te stellen welke enorme energie- en kostenbesparingen dit teweeg zal brengen voor onze planeet en onze klanten.”

     

    Uitgebreide energie- en kostenbesparingen
    De TLED-lampen zijn bedoeld als vervanger voor de fluorescentiebuisverlichting (TL-lampen) in kantoren en de industrie, die op dit moment meer dan de helft van de totale verlichting op de wereld uitmaakt. Overschakelen op de tweemaal efficiëntere 200 lm/W TLED-lampen zal leiden tot uitgebreide energie- en kostenbesparingen.

     

    Alleen al in de VS verbruiken fluorescentielampen bijvoorbeeld jaarlijks ongeveer 200 terawatt-uren aan elektriciteit. Als al deze lampen zouden worden vervangen door 200 lm/W TLED's, zouden de VS ongeveer 100 terawatt-uren minder energie verbruiken (vergelijkbaar met de productie van 50 middelgrote energiecentrales). Dat zou een besparing opleveren van meer dan 12 miljard dollar en voorkomen dat ca. 60 miljoen ton CO2 in de atmosfeer terechtkomt


    Deze nieuwe LED-innovatie onderstreept het belang en de kracht van de verlichtingsactiviteiten van Philips, waar expertise wordt gebundeld op het gebied van LED-technologie, -lampen, -toepassingen en -systemen. De toonaangevende innovaties van Philips Lumileds, zoals die op het gebied van fosfortechnologie en blauwe LEDs, dragen bij aan de hoge lichtkwaliteit en de vooruitgang die wordt geboekt ten aanzien van rendement. [2]


    1 Comfortabel licht om onder te werken vereist een kleurtemperatuur van 3000-4000 K, een

    2 kleurweergave-index van minstens 80 en een R9 verzadigd roodniveau van niet minder dan 20.

    2 Rapport van het Amerikaanse Ministerie van Energie,  januari 2012: Energy savings potential of solid- state lighting in general illumination applications

    Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

    Eric Drent
    Woordvoerder Philips Benelux
    Tel: +31 6 5190 5718
    E-mail: eric.drent@signify.com

     


    Marieke van Wichen
    Philips Research
    Tel: +31 621163537
    Email: marieke.van.wichen@signify.com

    Over Koninklijke Philips Electronics N.V.

    Koninklijke Philips Electronics N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHIA) is een veelzijdige onderneming die actief is op het gebied van gezondheidszorg en welzijn. De onderneming is gericht op verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door middel van zinvolle innovaties op het terrein van gezondheidszorg, lifestyle en verlichting. Met het hoofdkantoor gevestigd in Nederland, heeft Philips – met in 2012 een omzet van EUR 24.8 miljard – wereldwijd circa 118.000 werknemers in dienst, met verkoop- en servicepunten verspreid over meer dan 100 landen. De onderneming heeft leiderschapsposities op het gebied van de cardiologie, spoedeisende zorg en zorg-op-afstand, energiezuinige verlichting en nieuwe verlichtingstoepassingen; daarnaast op het gebied van scheerapparaten, mondverzorgingsproducten en huishoudelijke apparaten. Meer nieuws over Philips vindt u op www.philips.nl/nieuwscentrum.