- Philips en Franse partner Step zullen meer dan 85% van de aanbesteding van LED-verlichting op zich nemen
- Overstap naar LED verlichting vermindert het energieverbruik met meer dan 50% en verbetert kwaliteit van het licht
Parijs, Frankrijk – Koninklijke Philips Electronics N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHIA) maakt vandaag bekend dat het een meerjarig contract heeft gewonnen in samenwerking met het Franse professionele lichtbedrijf Step voor het verlichten van de metro in Parijs met energiezuinige LED-verlichting. De vervanging van alle traditionele lichtbronnen door LED's met een hoog energierendement vermindert het energieverbruik dat nodig is voor de verlichting van de metro- en RER-netten met meer dan 50% en verbetert tegelijkertijd de lichtkwaliteit. Het contract, dat in samenwerking met de Frans onderneming Step is verworven, is gesloten met het Parijse transportonderneming Groupe RATP en betreft de aanbesteding voor meer dan 85% van de LED-verlichting in metro- en RER-stations in de Franse hoofdstad.
“Wij zijn verheugd en trots dat Philips de RATP mag helpen om voor het eerst in de wereld een transport netwerk volledig uit te rusten met energiezuinige LED's, ” aldus Benjamin Azoulay, General Manager Philips Lighting France.
In totaal zullen 250,000 lichtpunten in 302 metrostations en 66 RER-stations van de RATP worden vervangen. Het Parijse metrobedrijf beschikt hiermee over het eerste spoorwegnet ter wereld waarvan de stationsruimtes volledig zijn uitgerust met LED-verlichting.
RATP heeft zichzelf als doel gesteld om het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 15% te verminderen ten opzichte van 2004. Het contract met Philips en Step voor energiebesparende LED-verlichting past in deze doelstelling. Op dit moment vertegenwoordigt het verbruik van elektrische energie voor de transportruimten ongeveer 12% van het totale energieverbruik van de RATP.
Met 12 miljoen reizigers die dagelijks vervoerd worden, neemt RATP wereldwijd de 5de plaats in als het gaat om stedelijke openbaarvervoerbedrijven. Met zijn 14 metrolijnen, 2 RER-lijnen (A en B), 3 tramlijnen, 350 buslijnen en de aan- en afvoer van twee luchthavens binnen het Île de France is het multimodale net, dat door de RATP in de Parijse regio wordt geëxploiteerd een van de grootste ter wereld.