Philips daagt treinreizigers uit om in het nieuwe jaar frisser te ontwaken


    Vroege vogels beloond met nieuwe Wake-up Light

    januari 10, 2013

    Eindhoven – Op het station in Eindhoven maakten ochtendmensen vandaag kans op een nieuwe manier van ontwaken. De eerste 75 vroege vogels die gekleed in pyjama of badjas vanochtend in alle vroegte hun oude wekker kwamen inleveren, ontvingen de nieuwste Wake-up Light van Philips. Deze actie maakt onderdeel uit van de Philips ‘Wake-up Tour’ waarmee Philips wil uitdragen hoe het ontwaken met licht bijdraagt aan een betere start van de dag, vooral in de donkere wintermaanden. Deze tour doet binnenkort ook station Amsterdam CS en Den Haag aan.

     

    Via een speciale App op de Facebook pagina van Philips Nederland kunnen fans hun ‘perfect morning’-foto uploaden en hiermee kans maken op de nieuwste Wake-up Light. Gedurende de fysieke tour, die 25 dagen duurt, zijn er dagelijks exemplaren van de nieuwste Wake-up Light te winnen.
       
    Met het nieuwe ontwerp van de Wake-up Light worden consumenten een handje geholpen om de donkere wintermaanden makkelijker door te komen. Het nieuwe model is namelijk geïnspireerd op de zon; het maakt gebruik van ‘Colored Sunrise Simulation’ om de zonsopkomst na te bootsen en je uit een diepe slaap te halen. Deze functie werkt door het geleidelijk verhogen van het lichtniveau gedurende een periode van 30 minuten, van een zacht ochtendrood via oranje tot de hele slaapkamer wordt overstroomd met helder geel licht. Van dit proces van geleidelijk toenemend licht is wetenschappelijk aangetoond dat het de gebruikers helpt natuurlijk te ontwaken en klaar te zijn voor de dag: 92% van de gebruikers wordt prettiger wakker met de Philips Wake-up Light*. Daarnaast is deze wekkerlamp kleiner en neemt het minder ruimte in beslag op het nachtkastje. Voor iPhone liefhebbers is er ook een docking variant, om je iPhone op te laden en je eigen muziek te laten horen bij het ontwaken.


    Philips Wake-up Tour
    De Philips Wake-up Tour is binnenkort ook aanwezig op station Amsterdam CS (15 januari vanaf 07.00 uur) en op station Den Haag CS (22 januari vanaf 07.00 uur).
    Alleen de eerste 75 mensen die in hun ‘perfect morning’-outfit én met hun oude wekker bij de stand van Philips op het station verschijnen, krijgen de nieuwste Wake-up Light. Philips zorgt voor de recycling van de ingeleverd wekkers.


    *Wake-up Light Early Buyer study, MetrixLab BV (Helen Hallebeek, Niels Berndsen, Casper Overgaauw, June 2011)

    Voor nadere persinformatie kunt u contact opnemen met:

    Saskia Maas
    Senior PR Manager Philips
    Saskia.maas@signify.com
    Tel: 040-2785030

     

    Anette Hendrickx / Charlotte Burgers
    Fleishman-Hillard
    Tel: 020-4069530
    anette.hendrickx@fleishman.com / Charlotte.burgers@fleishman.com

    Over Koninklijke Philips Electronics N.V.

    Koninklijke Philips Electronics N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHIA) is een veelzijdige onderneming die actief is op het gebied van gezondheidszorg en welzijn. De onderneming is gericht op verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door middel van zinvolle innovaties op het terrein van gezondheidszorg, lifestyle en verlichting. Met het hoofdkantoor gevestigd in Nederland, heeft Philips – met in 2011 een omzet van EUR 22,6 miljard – wereldwijd circa 121.000  werknemers in dienst, met verkoop- en servicepunten verspreid over meer dan 100 landen. De onderneming heeft leiderschapsposities op het gebied van cardiale zorg, acute zorg en thuiszorg, energiezuinige verlichtingsoplossingen en nieuwe verlichtingstoepassingen, alsmede op het gebied van scheerapparaten en haartrimmers, home en portable entertainment en mondverzorgingsproducten. Meer nieuws over Philips vindt u op www.philips.nl/nieuwscentrum