Suggesties

    Duurzame gebouwen dankzij Philips LED-verlichting


    World Green Building week vindt plaats van 17 tot 21 september:

    september 17, 2012

    • Openbare en commerciële gebouwen zijn verantwoordelijk voor 40% van het wereldwijde energieverbruik, hoofdzakelijk voor het voeden van verwarming, koeling en verlichting.
    • De combinatie van Philips energie-efficiënte LED-verlichting met slimme regelsystemen, die voldoet aan de nieuwe wettelijke energie-eisen, kan jaarlijks tot 70% besparen op de energiekosten voor verlichting.
    • Groene gebouwen trekken meer huurders aan, verhogen de vastgoedwaarde en voldoen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van ontwikkelaars en steden.

     

    Eindhoven, Nederland – In partnerschap met de World Green Building Council maakt Koninklijke Philips Electronics (NYSE: PHG, AEX: PHI) de ontwikkeling mogelijk van meer ‘groene gebouwen’ door innovatieve en intelligente verlichtingsoplossingen op een milieubewuste en economische manier in te zetten in het voordeel van mensen. Van 17 tot 21 september richt de World Green Building Week de aandacht op de belangrijke rol die gebouwen spelen bij het behouden van natuurlijke grondstoffen, het besparen van geld en het scheppen van banen en het bieden van een plek waar het gezonder wonen en werken is.

     

    “De ‘groene gebouwen agenda’ biedt ons de kans om het wereldwijde kooldioxideprobleem aan te pakken, en de voordelen gaan veel verder dan alleen enorme besparingen op energieverbruik en de daarmee samenhangende lagere budgetten”, zegt Harry Verhaar, Hoofd Public Affairs van Philips Lighting. “Onze innovatieve verlichtingsoplossingen blijven de tastbare voordelen bevorderen voor alle betrokkenen bij het bezitten of gebruiken van gebouwen. Gebouwen die gebruik maken van LED-verlichting worden aangenamere plaatsen om te werken, waarbij een verbeterde productiviteit belangrijke winst oplevert voor ondernemingen en publieke organisaties. Tegelijkertijd betekent de verlichting een toegevoegde waarde voor deze gebouwen en de ermee samenhangende renovatiewerkzaamheden scheppen banen in de bouwsector, wat zeer gunstig is in de huidige economische situatie.”

     

    Tijdens de World Green Building Week 2012 vinden wereldwijd veel activiteiten plaats. Philips is een wereldwijde partner van de World Green Building Council. Tijdens de Nederlandse Green Building Council Week discussieert Philips samen met de Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) over de stijgende energiekosten, de wetgeving, de maatschappelijke verantwoordelijkheid die ondernemingen dragen voor het 'groener maken' van commercieel vastgoed en de kansen die energie-efficiënte LED-verlichtingsoplossingen bieden voor groene gebouwen.

     

    Verlichting is verantwoordelijk voor 35% van het elektriciteitsverbruik in gebouwen. Intelligente lichtregelsystemen in gebouwen kunnen tot 70% van dat energieverbruik besparen. Terwijl de gebruikers energie verbruiken door gebruik te maken van het licht in gebouwen zorgen intelligente regelsystemen voor het automatisch uitschakelen van de lampen als de ruimte leeg is en voor het instellen van de verlichtingsniveaus afhankelijk van de hoeveelheid natuurlijk daglicht. De regelsystemen bewaken de energiebesparingen, maken het mogelijk de verlichting aan te passen aan elke werkomgeving, en bieden de gebruikers de mogelijkheid hun eigen verlichting naar wens te regelen. Veel gebouwen worden al beschouwd als ‘groene gebouwen’ - gecertificeerd door internationale richtlijnen zoals LEED of BREEAM of toonaangevende lokale normen.


    Zie links:

     

    Philips Green Buildings - Media Backgrounder 2012
    Publication Philips Green Buildings

    Voor nadere persinformatie kunt u contact opnemen met:

    Liesbeth De Smedt
    External Communications Manager, Lighting
    Philips Electronics Nederland B.V
    Tel +31 6 1134 8365
    liesbeth.de.smedt@signify.com 
    Consumentenlijn verlichting: 0800 744 547 75 (Nederland).

    Over Koninklijke Philips Electronics N.V.

    Koninklijke Philips Electronics N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHI) is een veelzijdige onderneming die actief is op het gebied van gezondheidszorg en welzijn. De onderneming is gericht op verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door middel van zinvolle innovaties op het terrein van gezondheidszorg, lifestyle en verlichting. Met het hoofdkantoor gevestigd in Nederland, heeft Philips – met in 2011 een omzet van EUR 22,6 miljard – wereldwijd circa 122.000 werknemers in dienst, met verkoop- en servicepunten verspreid over meer dan 100 landen. De onderneming is marktleider op het gebied van cardiale zorg, acute zorg en thuiszorg, energiezuinige verlichtingsoplossingen en nieuwe verlichtingstoepassingen, alsmede op het gebied van scheerapparaten en haartrimmers, home en portable entertainment en mondverzorgingsproducten. Meer nieuws over Philips vindt u op www.philips.nl/nieuwscentrum

    .