Suggesties

    Eerste boomkwekerij bewortelt zijn stekken zonder daglicht


    Boereboom heeft een nieuw daglichtloos kweekcel gelanceerd voorzien van Philips LED-verlichting.

    februari 7, 2012

    Eindhoven - Boereboom Stekcultures heeft een geconditioneerde teeltruimte ingericht om zonder daglicht stekmateriaal en weefselkweek te bewortelen. Een duurzame en innovatieve teeltoplossing die mogelijk is gemaakt met behulp van de LED-verlichting van Philips.


    “In mijn weefselkweeklab heb ik al positieve ervaringen opgedaan met de LED-verlichting van Philips. Nu zijn wij de eerste boomkwekerij die stekken daglichtloos bewortelt”, zegt André Boereboom, eigenaar Boereboom Stekcultures. “Het voordeel hiervan is dat we in tegenstelling tot een kas veel efficiënter gebruikmaken van de beschikbare vierkante meters door de drie-laagse, verticale opstelling. Tevens hebben we de mogelijkheid om de diverse lichtkleuren en de reactie op de beworteling in kaart te brengen. Dit concept willen we verder uitbreiden naar diverse gewassen, zodat we in een later stadium gewassen kunnen bewortelen in een bedrijfshal.”

     

    Op 6 februari jl. is de nieuwe daglichtloze cel in gebruik genomen. Deze cel heeft een oppervlakte van 30m2 en is uitgerust met een meerlagensysteem voorzien van Philips LED-verlichting. De verlichting maakt het mogelijk om onder geconditioneerde omstandigheden te variëren met klimatologische parameters, lichtintensiteit en in het lichtspectrum.

     

    De eerste gewassen die in de cel worden getest op beworteling zijn onder andere Leucothoe, Nandina uit weefselkweek, Photinia en Thuja. Cultus en PPO zijn beiden bij de proeven betrokken voor de waarnemingen en verslaglegging. Het plantmateriaal dat gebruikt wordt in de proeven is deels afkomstig uit eigen kwekerij, maar er wordt ook gewerkt met materiaal dat aangeleverd wordt door andere kwekers. Samen met de deelnemers aan dit initiatief (naast Philips, zijn ook Cultus, PPO, VTI Horst betrokken) wordt gezocht naar diverse praktisch toepasbare oplossingen voor het daglichtloos bewortelen van boomkwekerijproducten.

    Voor meer informatie, neem contact op met:

    Yvette van Braam Morris
    Woordvoerder Philips
    Tel: +31 (0)6 270 38 951
    E-mail: yvette.van.braam.morris@signify.com

    Over Koninklijke Philips Electronics

    Koninklijke Philips Electronics N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHI) stelt zich als gediversifieerde onderneming actief op het gebied van “Gezondheid & Welzijn” tot doel het leven van de mensen te verbeteren door tijdige innovaties. Philips is een wereldleider in gezondheid, lifestyle en verlichting; het bedrijf integreert technologie en design in oplossingen die afgestemd zijn op de mensen, die steunen op een grondige kennis van de consumenten en de merkbelofte “sense and simplicity”. Philips met hoofdkantoor gevestigd in Nederland stelt meer dan 122.000 personen tewerk met verkoop en diensten in 100 landen en behaalde een omzet van 22,6 miljard EUR in 2011. De onderneming is marktleider in cardiologische zorg, acute zorg en thuiszorg, in energie-efficiënte verlichting en nieuwe verlichtingsoplossingen, in lifestyle producten, met een sterke leiderspositie in scheerapparaten, draagbare entertainment en tandverzorging.
    Meer informatie over Philips is te vinden op
     www.philips.com/newscenter en www.philips.com/horti.