Philips schijnt nieuw licht op de Nachtwacht

    oktober 26, 2011

    Amsterdam - Vanaf 26 oktober baadt één van de meest beroemde schilderijen ter wereld in een nieuw licht. Philips, Founder van het vernieuwde Rijksmuseum, heeft de Nachtwacht van Rembrandt van Rijn aangelicht met innovatief LED-licht, dat de kleuren optimaal doet uitkomen en dat veel duurzamer en zuiniger is. Met dit project bestendigen de twee Masters of Light de intensieve samenwerking gericht op gezamenlijke innovatie op het gebied van LED-belichting. Het Rijksmuseum en Philips zetten daarmee de nieuwe standaard in museumverlichting. 

     

    De samenwerking voor een aanvullende periode van vijf jaar werd vanmiddag in het Rijksmuseum bezegeld door Frans van Houten, CEO van Philips, en Wim Pijbes, hoofddirecteur van het Rijksmuseum. Daarbij was de Nachtwacht opnieuw aangelicht door Philips met innovatieve LED-verlichting in combinatie met een geavanceerd lichtregelsysteem. De nieuwe verlichting draagt ondermeer bij aan het verminderen van het energieverbruik van het Rijksmuseum.

     

    De LED-techniek is nu zo ver ontwikkeld dat het Rijksmuseum deze innovatie omarmt. De kleurweergave van de nieuwe lampen is optimaal, de objecten komen nog mooier ‘uit de verf’. Een vergelijking met de halogeenspot, geroemd om de warme kleur en het grote spectrum, wordt makkelijk overtroffen.

     

    Een belangrijk element van de samenwerking tussen Philips en het Rijksmuseum betreft intensieve kennisuitwisseling tussen beide partijen over de ontwikkeling van LED-lichtoplossingen in de belichting van kunst en gebouwen.

     

    Philips is al vanaf 2001 als Founder betrokken bij de grootste verbouwing, restauratie en vernieuwing in de 126-jarige geschiedenis van het Rijksmuseum. Tijdens de vernieuwing zijn vanaf 2003 de topstukken van de Gouden Eeuw te zien in de Philipsvleugel die per jaar tot nu toe gemiddeld 950.000 bezoekers ontving. In de vleugel, die Philipsvleugel blijft heten, worden vanaf 2014 grote tentoonstellingen gepresenteerd. Vanaf 2013 verwacht het Rijksmuseum ca. 2 miljoen bezoekers te gaan ontvangen.

     

    Frans van Houten, CEO van Philips: “Ik ben er trots op dat wij intensief hebben kunnen samenwerken om een eeuwenoud en wereldberoemd meesterwerk met de modernste technologie te verlichten. Ik kijk er naar uit om deze samenwerking te vervolgen met het Rijksmuseum, dat een even imposante geschiedenis heeft als Philips en dat een wereldwijd begrip is waar innovatie even hoog in het vaandel staat als bij ons.”

     

    Wim Pijbes, hoofddirecteur van het Rijksmuseum: ‘Voor mij als directeur van het museum van Nederland is Philips de gedroomde keuze om nieuw licht te schijnen op onze Gouden Eeuw’.

     

    Meer informatie over wat licht kan doen, vindt u op onze Facebook-pagina ‘see what light can do’.

    + Backgrounder 'Nieuw licht op de Nachtwacht'

    Frans van Houten voor Nachtwacht

    Frans van Houten voor Nachtwacht

    Banier Museumplein

    Banier Museumplein

    Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

    Head of Communications Philips Electronics Benelux
    Nanda Huizing
    T. 040-2783307
    E: nanda.huizing@signify.com

     

    Rijksmuseum Pers & Publiciteit

    Boris de Munnick
    T. 020-6747171
    Elles Kamphuis
    T. 020-6747172
    E. Pressoffice@rijksmuseum.nl

    Over Koninklijke Philips Electronics N.V.

    Koninklijke Philips Electronics N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHI) is een onderneming met een veelzijdig aanbod op het gebied van gezondheidszorg en welzijn, dat gericht is op verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door middel van tijdige innovaties. Als toonaangevende onderneming op het gebied van gezondheidszorg, lifestyle en verlichting integreert Philips technologieën en design in op de mens gerichte oplossingen, die zijn gebaseerd op diepgaand inzicht in de wensen en behoeften van de klant en zijn merkbelofte van “sense and simplicity”. Met het hoofdkantoor gevestigd in Nederland, heeft Philips wereldwijd circa 120.000 werknemers in dienst, verspreid over meer dan 100 landen. Met een omzet van EUR 22.3 miljard in 2010 is de onderneming marktleider op het gebied van cardiale zorg, acute zorg en thuiszorg, energiezuinige verlichtingsoplossingen en nieuwe verlichtingstoepassingen, alsmede lifestyle-producten voor persoonlijk welzijn en amusement, met een sterke leidende positie op het gebied van scheerapparaten en haartrimmers, portable entertainment en mondverzorgingsproducten. Meer informatie over Philips vindt u op www.philips.nl/nieuwscentrum.

    Over het Rijksmuseum

    Opgericht in 1798 als Nationaal Museum kon het Rijksmuseum in 1885 zijn intrek nemen in het huidige gebouw in Amsterdam. Na de grootste verbouwing en restauratie in zijn geschiedenis zal het geheel vernieuwde Rijksmuseum in 2013 zijn deuren weer openen voor het publiek. Het museum van Nederland toont dan kunst en geschiedenis van Nederland van 1200 tot 2000 aan een (inter)nationaal miljoenenpubliek, met als hoogtepunt de meesterwerken uit de Gouden Eeuw waaronder het Melkmeisje en de Nachtwacht.