Philips wekt een stad aan de Noordpool: resultaten van 's werelds grootste veldexperiment met lichttherapie

    januari 26, 2011

    Amsterdam, 26 januari 2011 – Na een proefperiode van zes weken, zegt 87% van de inwoners in Longyearbyen (Svalbard) dat ze zelfs tijdens de poolwinter frisser en fitter wakker worden met de Philips Wake-up Light. Deze studie, onderdeel van het project Wake up the Town, uitgevoerd door Philips, is het grootste veldexperiment ter wereld dat ooit op het gebied van lichttherapie is uitgevoerd. Het doel was om te onderzoeken of de inwoners van de meest noordelijk gelegen stad van de planeet (78° noorderbreedte) tijdens de wintermaanden baat hebben bij een natuurlijk ontwaakproces met licht dankzij de Philips Wake-up Light. In deze periode blijft het namelijk 24 uur per dag donker. 

     

    Vóór ze de Philips Wake-up Light in gebruik namen, op 20 oktober 2010, verklaarde bijna drie kwart van de inwoners (72%) dat ze tijdens de wintermaanden moeilijk uit bed komen. Dankzij de Philips Wake-up Light vindt maar liefst 97% van de deelnemers het makkelijker om 's ochtends op te staan. Andere resultaten van de test geven aan dat de Philips Wake-up Light het ochtendritueel van de inwoners van Longyearbyen aanzienlijk heeft verbeterd op een aantal vlakken:

    • 86% van de deelnemers geeft aan dat ze met de Philips Wake-up Light makkelijker uit bed komen.
    • 81% van de deelnemers geeft aan dat ze 's ochtends meer energie hebben.
    • 88% van de deelnemers geeft aan dat de Philips Wake-up Light een positief effect heeft op hun humeur.
    • 87% van de deelnemers geeft aan dat ze zich frisser en fitter voelen, klaar om een nieuwe dag te beginnen.


    Naarmate de tijd verstreek, bleek dat hoe meer de inwoners de Philips Wake-up Light gingen gebruiken, hoe beter ze zich 's ochtends voelden. Na amper twee weken stond de score op de vraag 'hoe voelt u zich ’s ochtends, sinds u de Philips Wake-up Light gebruikt' op 6,6 (1 = veel slechter, 10 = veel beter). Tegen het einde van het experiment is deze score gestegen naar 7,2. Ook uit het commentaar van de inwoners komen dezelfde bevindingen naar voren. Unni Myklevoll, manager van een toerismekantoor en al drie jaar inwoner van Longyearbyen, geeft zelfs aan dat de Philips Wake-up Light haar 'ook overdag een fitter en alerter gevoel geeft'. De meeste inwoners (98%) geven aan dat ze de Philips Wake-up Light zullen blijven gebruiken en verkiezen boven hun vroegere wekmethode. 

     

    "Mensen zijn vaak sceptisch over de efficiëntie van lichttherapie of vragen zich af of ze het echt nodig hebben, vooral bij het opstaan. Wat duidelijk uit het veldexperiment in Longyearbyen blijkt is dat de vrijwilligers zich aanzienlijk beter voelen bij het ontwaken en zelfs tijdens de rest van de dag. En dat in de lastigste omstandigheden, namelijk 24 uur duisternis per dag!" aldus Daniel Adams, lichttherapiespecialist en senior application scientist bij Philips.

     

    "De deelnemers geven aan dat de Philips Wake-up Light 'het ontwaken verzacht', ze voelen zich 'gelukkiger' wanneer ze wakker worden en 'kijken uit naar de zonsopgang' 's ochtends. De Philips Wake-up Light maakt het mogelijk om op een meer natuurlijke manier wakker te worden, in tegenstelling tot de slaapinertie of het slaperig gevoel dat men soms ervaart wanneer men gewekt wordt met het geluid van een wekker. Het verheugt me inderdaad dat 98% van de deelnemers stelt dat ze nooit hun vorige wekmethode zouden gebruiken. Een dergelijke massale respons is uiterst zeldzaam in een veldexperiment als deze, omdat we de omstandigheden niet kunnen controleren zoals we dat zouden kunnen in een slaaplab. Na jaren van klinische studies is het vandaag niet alleen klinisch bewezen dat de Philips Wake-up Light helpt op een meer natuurlijke manier wakker te worden, maar leveren de gebruikers er zelf het bewijs van in reële omstandigheden", aldus Daniel Adams.

     

    • Om te zien hoe de inwoners uit Longyearbyen het experiment met hun Philips Wake-up Light hebben ervaren, kan een documentaire van de bekroonde filmmaker Doug Pray, evenals korte video's die het verhaal vertellen van enkele van de inwoners, bekeken worden op: www.philips.com/wakeup   
    • De inwoners delen hun ervaringen ook op Facebook: www.facebook.com/philips.wakeup  
    • Alle bevindingen van het project Philips Wake-up the Town zijn te lezen in het volledige rapport: Wake up the Town: Arctic Experiment Results
      Klik hier voor het volledige rapport.

    Voor persinformatie kunt u contact opnemen met:

    Saskia Maas
    Senior Manager PR, Philips Consumer Lifestyle
    Tel.: 040 – 2785 030 / 06 – 53 408 194
    Email: saskia.maas@signify.com 

    .

    Over Koninklijke Philips Electronics

    Koninklijke Philips Electronics N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHI) is een onderneming met een veelzijdig aanbod op het gebied van gezondheidszorg en welzijn, dat gericht is op verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door middel van tijdige innovaties. Als toonaangevende onderneming op het gebied van gezondheidszorg, lifestyle en lighting integreert Philips technologieën en design in op de mens gerichte oplossingen, die zijn gebaseerd op diepgaand inzicht in de wensen en behoeften van de klant en zijn merkbelofte van “sense and simplicity”. Philips heeft wereldwijd circa 119.000 werknemers in dienst, verspreid over meer dan 60 landen. Met een omzet van EUR 25.4 miljard in 2010 is de onderneming marktleider op het gebied van cardiale zorg, acute zorg en thuiszorg, energiezuinige verlichtingsoplossingen en nieuwe verlichtingstoepassingen, alsmede lifestyle-producten voor persoonlijk welzijn en amusement, met een sterke leidende positie op het gebied van Flat-TV, scheerapparaten en haartrimmers, portable entertainment en mondverzorgingsproducten. Meer informatie over Philips vindt u op www.philips.nl/nieuwscentrum.

    .