Suggesties

    Gemeente Nieuwkoop krijgt vleermuisvriendelijke straatverlichting als onderdeel van duurzaam woonprogramma

    20 juni 2018
     

    Eindhoven, Nederland - Signify (Euronext: LIGHT), de wereldleider op het gebied van verlichting, heeft de eerste vleermuis-vriendelijke verlichting in een gemeente in Nederland geïnstalleerd. Zeldzame vleermuizen kunnen in Nieuwkoop ’s nachts ongehinderd rondvliegen dankzij ledstraatverlichting die zo is ontworpen dat ze geen last van de verlichting hebben. De innovatieve straatverlichting wordt door vleermuizen gezien als duisternis, biedt veilige  verlichting voor bewoners en is zeer energiezuinig.

     

    Beschermen van flora en fauna

    In de gemeente Nieuwkoop leven een aantal zeldzame en kwetsbare dier- en plantensoorten. De gemeente maakt deel uit van het Natura 2000-netwerk. Dit netwerk omvat natuurbeschermingsgebieden in Europa met broedplaatsen voor zeldzame en bedreigde soorten. In 2011 startte Nieuwkoop een initiatief om 89 huizen te bouwen die voldoen aan de hoogste duurzaamheidsnormen. De keuze voor deze innovatieve straatverlichting volgde na een onderzoek naar de flora en fauna in het gebied waarbij werd geconstateerd dat er zeldzame vleermuissoorten leven.

    Nieuwkoop is de eerste gemeente ter wereld die ledstraatverlichting gebruikt die vriendelijk is voor vleermuizen. Bij de ontwikkeling van ons woonprogramma was het doel om het project zo duurzaam mogelijk te maken en tegelijkertijd onze lokale vleermuissoorten te behouden met minimale impact op hun leefgebied. We zijn erin geslaagd om dit te doen terwijl we onze ecologische voetafdruk en energieverbruik tot een minimum beperken."
     “We hebben meer dan 80 jaar ervaring met het verlichten van sportevenementen en zijn  wereldmarktleider in sportverlichting”, zegt Sergey Karpov, hoofd sportverlichting van Signify in Rusland. “Dankzij deze installaties kunnen fans en televisiekijkers overal ter wereld genieten van hun favoriete sport, terwijl de spelers op het veld profiteren van een optimaal zicht.”

     

    Guus Elkhuizen

    Gemeenteraadslid in Nieuwkoop

    Om de nachtelijke voederactiviteit van de vleermuizen niet te verstoren, is een speciaal lichtrecept ontwikkeld na uitgebreid onderzoek door de Universiteit van Wageningen, NGO's en Philips Lighting. De ledlampen geven een rode kleur en gebruiken een golflengte die het interne kompas van een vleermuis niet verstoort. Normale straatlantaarns kunnen van invloed zijn op de vlucht en prestaties van een vleermuis en op de insecten die zich rond het straatlicht verzamelen.

     

    Energie besparen door alleen licht te gebruiken wanneer dat nodig is

    Om de hoeveelheid straatlicht af te stemmen op de gebruiksbehoefte, installeerde de gemeente het Interact City lichtmanagementsysteem van Signify. De lichtmanagementsoftware maakt realtime beheer op afstand van de ledstraatverlichting mogelijk en is verbonden met sensoren zodat het licht alleen brandt wanneer mensen worden gedetecteerd. Het systeem levert een ​​energiebesparing op die kan oplopen tot 70% ten opzichte van de oude situatie. Door verbonden te zijn met een softwareplatform, maakt het systeem het mogelijk elk lichtpunt op afstand te bedienen, zodat de Gemeente kan reageren op een verzoek van een bewoner om de helderheid van de ledverlichting buiten hun huis te verhogen of verlagen.

    Signify werd de nieuwe bedrijfsnaam van Philips Lighting op 16 mei 2018. De juridische naam van Signify zal worden aangepast in de loop van begin 2019.

    Neem voor meer informatie contact op met:

     

    Signify Communicatie Benelux

    Eric Drent

    Tel: +31 6 5190 5718

    E-mail: eric.drent@signify.com

    Over Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) is de wereldleider in verlichting voor professionals en consumenten en verlichting verbonden met het internet. Onze Philips-producten, InterAct connected verlichtingssystemen en data-enabled services, leveren bedrijfswaarde en transformeren het leven in huizen, gebouwen en stedelijke ruimtes. Met een omzet van EUR 7 miljard in 2017, ongeveer 32.000 werknemers en een aanwezigheid in meer dan 70 landen, zijn we toonaangevend in het benutten van de mogelijkheden van het ‘internet of things’. Meer nieuws over Signify staat op: www.signify.com, Twitter en LinkedIn. Informatie voor investeerders staat op de Investor Relations pagina.

    Street Lighting-Smart-iot

    Meer persberichten

    • Philips Hue breidt samenwerking met Samsung SmartThings uit

      maart 26, 2024

      Philips Hue breidt samenwerking met Samsung SmartThings uit

    • Signify erkend op CDP Climate A-List

      februari 22, 2024

      Signify erkend op CDP Climate A-List

    • Vierdekwartaal- en jaarresultaten 2023 van Signify

      januari 26, 2024

      Vierdekwartaal- en jaarresultaten 2023 van Signify