Signify verlicht 10 van de 12 voetbalstadions die deze zomer worden gebruikt in Rusland

13 juni 2018

 

Eindhoven, Nederland – Signify (Euronext: LIGHT), de wereldmarktleider in verlichting, maakte vandaag bekend dat zij 10 van de 12 voetbalstadions heeft verlicht die deze zomer worden gebruikt in Rusland. Het gaat om de stadions Luzhniki (Moskou), Krestovsky (Sint Petersburg), Fisht (Sotsji) en Ekaterinburg Arena (Jekaterinenburg) evenals de voetbalstadions in Kazan, Rostov aan de Don, Kaliningrad, Nizjni Novgorod, Volgograd en Samara.

 

De LED veldverlichting van Signify wordt gebruikt in de Ekaterinburg Arena. De state-of-the-art LED-verlichting voorziet voetballers en publiek van de beste kwaliteit licht die geschikt is voor 4K tv-uitzendingen en UHDTV super slow-motion herhalingen voor de honderden miljoenen televisiekijkers die alle acties op het veld tot in detail willen zien. De LED veldverlichting kan ook bestuurd en gesynchroniseerd worden met muziek om het publiek voor het begin van de wedstrijd amusement te bieden.

 

De verlichting van Signify werd ook gebruikt om de gevels van stadions te verlichten. Dit draagt bij aan de sfeer voor de fans die de wedstrijden bijwonen. Een bijzondere installatie bevindt zich aan de buitenkant van het Luzhniki stadion in Moskou, waar een LED-dak van 39.000 vierkante meter werd geïnstalleerd. Het is één van de grootste en meest innovatieve ledgevels in Rusland. Deze gevel zorgt voor extra sfeer en entertainment voor de fans in de stad met bijzondere lichtshows voor, tijdens en na wedstrijden.

We hebben meer dan 80 jaar ervaring met het verlichten van sportevenementen en zijn  wereldmarktleider in sportverlichting. Dankzij deze installaties kunnen fans en televisiekijkers overal ter wereld genieten van hun favoriete sport, terwijl de spelers op het veld profiteren van een optimaal zicht.”
 “We hebben meer dan 80 jaar ervaring met het verlichten van sportevenementen en zijn  wereldmarktleider in sportverlichting”, zegt Sergey Karpov, hoofd sportverlichting van Signify in Rusland. “Dankzij deze installaties kunnen fans en televisiekijkers overal ter wereld genieten van hun favoriete sport, terwijl de spelers op het veld profiteren van een optimaal zicht.”

 

Sergey Karpov

Hoofd sportverlichting, Signify Russia

Signify werd de nieuwe bedrijfsnaam van Philips Lighting op 16 mei 2018. De juridische naam van Signify zal worden aangepast in de loop van begin 2019.

Neem voor meer informatie contact op met:

 

Signify Communicatie België

Roel Dekoninck

Tel: +32 477 25 23 56

E-mail: roel.dekoninck@signify.com

Over Signify

 

Signify (Euronext: LIGHT) is de wereldleider in verlichting voor professionals en consumenten en verlichting verbonden met het internet. Onze Philips-producten, InterAct connected verlichtingssystemen en data-enabled services, leveren bedrijfswaarde en transformeren het leven in huizen, gebouwen en stedelijke ruimtes. Met een omzet van EUR 7 miljard in 2017, ongeveer 32.000 werknemers en een aanwezigheid in meer dan 70 landen, zijn we toonaangevend in het benutten van de mogelijkheden van het ‘internet of things’. Meer nieuws over Signify staat op: www.signify.com, Twitter en LinkedIn. Informatie voor investeerders staat op de Investor Relations pagina.

Street Lighting-Smart-iot

Meer persberichten

  • Signify laat LiFi veelvuldig testen: “Zeg niet zomaar Licht tegen Licht!”

    februari 22, 2019

    Signify laat LiFi veelvuldig testen: “Zeg niet zomaar Licht tegen Licht!”

  • Signify's fourth quarter and full year results 2018

    februari 01, 2019

    Signify's fourth quarter and full year results 2018

  • Breng je huis en buitenomgeving nog meer tot leven met licht dankzij het verruimde Philips Hue Outdoor assortiment

    januari 08, 2019

    Breng je huis en buitenomgeving nog meer tot leven met licht dankzij het verruimde Philips Hue Outdoor assortiment