Philips Lighting vermindert CO₂-uitstoot in 2017 met 20%

    1 maart 2018

    Eindhoven, Nederland – Philips Lighting (Euronext beursticker: LIGHT), wereldmarktleider in verlichting, maakte vandaag bekend dat zij in 2017 haar CO₂-uitstoot met 20% heeft verminderd tot 325 kiloton CO2 en het gebruik van duurzame elektriciteit heeft vergroot van 67% naar 80%. De resultaten werden behaald dankzij het duurzaamheidsprogramma Brighter Lives, Better World dat in 2016 werd geïntroduceerd.

     

    “Duurzaamheid is één van de kernwaarden van Philips Lighting. Daarom zijn wij trots dat de toename van het gebruik van duurzame energie en koolstofdioxidecompensatie de CO₂-uitstoot van onze onderneming met 20% heeft verminderd”, volgens Nicola Kimm, hoofd duurzaamheid bij Philips Lighting. "Dit is een goede stap voor het realiseren van de ambitieuze doelen die we voor 2020 hebben gesteld in ons Brighter Lives, Better World-programma." Met het duurzaamheidsprogramma richt de onderneming zich op het realiseren van CO₂-neutraliteit in 2020, volledig gebruik van elektriciteit uit duurzame bronnen en het behalen van 80% van de omzet uit duurzame producten, systemen en diensten. In 2017 was 77% van de omzet van Philips Lighting toe te schrijven aan duurzame producten, systemen en diensten.1

     

    Philips Lighting verminderde ook de hoeveelheid afvalmateriaal die werd afgevoerd naar afvalstortplaatsen met 26% in vergelijking met 2016 en ging door met het realiseren van duurzaamheid in het portfolio; bijvoorbeeld door 83% van de R&D-uitgaven te besteden aan duurzame innovatie. Een resultaat daarvan was de TrueForce led-reeks, die de overgang van hogedruk-ontladingslampen (HID) naar ledtechnologie ondersteunt. Door deze HID-lampen te vervangen door ledlampen kan het elektriciteitsverbruik voor verlichting verminderd worden met 75%. 

     

    Aan het eind van 2017 had Philips Lighting 1,2 miljard ledlampen  armaturen geleverd sinds begin 2015 werd aangesloten bij de Global Lighting Challenge waarmee de uitstoot van ongeveer 30.000 kiloton CO2 in de atmosfeer werd voorkomen.2 Dit maakt deel uit van het doel van de onderneming om voor 2020 twee miljard ledlampen en  armaturen te hebben geleverd en het is een sterke pijler onder het duurzaamheidsprogramma. In 2017 werd Philips Lighting Industry Leader in de categorie Electrical Components and Equipment van de Dow Jones Sustainability Index. Daarnaast maakte Philips Lighting in 2017 deel uit van de ‘Klimaat A-lijst’ van het CDP (Carbon Disclosure Project) door het verminderen van de eigen invloed op het milieu en werd de onderneming opgenomen in de ‘A-lijst van toeleveranciers’. 

     

    [1] Duurzame producten, systemen en diensten moeten een meetbaar positieve impact op de energie-efficiëntie vertonen (10% of meer) en vormen de meest invloedrijke van onze aandachtsgebieden voor duurzaamheid.

    [2] Marktinformatie en statistische gegevens worden gebruikt om te bepalen hoeveel kooldioxide-uitstoot wordt voorkomen door onze LED-lampen en  armaturen te gebruiken. De energiebesparingen van onze LED-lampen en  armaturen worden bepaald per geografische regio en vervolgens vermenigvuldigd met het aantal geleverde oplossingen. 

     

    De Philips Lighting 2017 duurzaamheidsupdate is een integraal onderdeel van het Jaarverslag 2017 van Philips Lighting, dat is te vinden op onze website.

    Voor meer informatie:

    Philips Lighting Belux

    Roel Dekoninck

    Tel: +32 477 25 23 56

    Email: roel.dekoninck@signify.com

    Over Philips Lighting

    Philips Lighting (Euronext: LIGHT), een wereldwijd leider in  verlichtingsproducten,  systemen en  diensten, levert innovaties die toegevoegde waarde en rijkere gebruikservaringen bieden en ook bijdragen tot het verbeteren van levens. We bedienen zowel de professionele als de consumentenmarkt en zijn binnen de branche toonaangevend in het benutten van de mogelijkheden van het ‘Internet of Things’ om woningen, gebouwen en stedelijke omgevingen te transformeren. In 2017 hebben we een omzet van EUR 7,0 miljard gerealiseerd met ongeveer 32.000 medewerkers in meer dan 70 landen. Voor meer nieuws over Philips Lighting, bezoek: www.lighting.philips.nl, Twitter en LinkedIn. Informatie voor investeerders staat op de Investor Relations pagina.