De Citadel van Namen schittert als nooit tevoren !

    13 oktober 2017

    De nieuwe aanstraling van de beroemde Citadel van Namen, een van de grootste historische sites van België, door Philips Lighting : een volgende stap in de city beautification-strategie van de hoofdstad van Wallonië.

     

    Brussel, België - Philips Lighting (Euronext: LIGHT), wereldwijd leider in verlichting, heeft vandaag de kleurrijke aanstraling bekendgemaakt van een van de grootste verstevigde sites in Europa: de Citadel van Namen. De nieuwe verlichting maakt deel uit van de city beautification-strategie van de stad. Ze biedt de hoofdstad van Wallonië de gelegenheid om een verlichting voor te stellen die veel dynamischer, veel kleurrijker en gevarieerder is dan de vorige - en aan een sterk gereduceerd energieverbruik bovendien! Daarnaast respecteert de nieuwe lichtinstallatie ook de fauna en flora van deze uitgestrekte site van meer dan 80 hectare.

     

    “De Citadel van Namen, die onlangs werd gerestaureerd, behoort tot een van de mooiste historische sites van Europa. Ze verdiende dan ook een knappe en dynamische verlichting die haar schoonheid extra in de verf zou zetten", zegt Arnaud Gavroy, Schepen van de Stad Namen en bevoegd voor de Citadel. “De LED-technologie stelt ons daarbij in staat om onze energiefactuur naar beneden te halen met maar liefst 60%. Tegelijk zijn we in staat om de nachtelijke lichthinder te beperken door de dimfunctie. We zijn dan ook zeer tevreden over het resultaat en willen Philips Lighting alsook andere partners zoals Radiance35 en Genetec te bedanken voor deze uitzonderlijke prestatie."

     

    De Citadel van Namen wordt beschouwd als een van de populairste toeristische bestemmingen in België. “De uitstraling van dit nieuwe lichtproject is dan ook enorm en onderstreept eens te meer de kennis en de expertise van Philips Lighting als het gaat om het aanstralen van monumenten met een dergelijke historische, culturele en architecturale omvang. En past dus als gegoten in de city beautification-plannen van iedere stad of gemeente", aldus Gert Roeckx, Country Manager Philips Lighting Belgium.

    Citadel of Namur

    Met een sterke energiezuinigheid – 60 % lager dan de vorige lichtinstallatie - onderschrijft de nieuwe verlichting een duidelijke duurzame en ecologische doelstelling. En daarnaast gaat ze ook heel wat meer toeristen lokken die wel eens het lichtspektakel in al zijn glorie willen zien.

     

    Het nieuwe lichtsysteem bestrijkt een breed spectrum aan lichtintensiteit (van felle aanstraling tot minimale dimming) en een ongekend groot kleurenpallet. Het nieuwe LED-systeem, dat vanop afstand bestuurbaar is, maakt het mogelijk om naast de dagelijkse verlichting ook tot de verbeelding sprekende lichtspektakels te organiseren. 

     

    De vernieuwde Citadel-verlichting werd officieel ingewijd op 13 oktober 2017 met een feeërieke lichtshow die de geschiedenis van de Citadel evoceerde alsook de Europese dimensie van het monument. Andere licht- en effectenshows worden voorzien tijdens de eindejaarsperiode, op de nationale feestdag (21 juli) of tijdens de maand mei, traditioneel een feestmaand in Namen.

    Voor bijkomende informatie (videobeelden op verzoek), gelieve contact op te nemen met:

    Philips Lighting Belux

    Roel Dekoninck

    Tel: +32 477 25 23 56

    Email: roel.dekoninck@signify.com

    Het project in een notendop:

    Het project: Als onderdeel van haar strategie rond City Beautification zocht de Stad Namen een duurzame oplossing – zowel ecologisch als economisch – voor de aanstraling van haar Citadel. Philips Lighting, als coördinator van het consortium, verzorgde de voorstudies, maakte de voorbereiding en tekende voor de programmatie van alle armaturen en de controlesystemen. Ook zorgde het voor de technische ondersteuning en het algemene projectbeheer. Het project werd gestart in juli 2017 en succesvol afgerond in oktober 2017.

     

    Partners: Voor dit project ging Philips Lighting in consortium met Genetec (installateur), met Radiance35 (Light Designer) alsook met Painting With Light (programmatie van de verlichtingsshow) en met Keystone Technologies (sound van de verlichtingsshow).

     

    Technologie: 219 armaturen -> 79 projectoren Philips ColorReach RGBW Large en 140 projectoren Philips ColorReach RGBW Compact die door het cloud-based systeem ActiveSite van Philips aangestuurd worden.

    Over Philips Lighting:

    Philips Lighting (Euronext: LIGHT), een wereldwijde leider in verlichtingsproducten,  systemen en  diensten, levert innovaties die toegevoegde waarde en rijkere gebruikservaringen bieden en ook bijdragen tot het verbeteren van levens. We bedienen zowel de professionele als de consumentenmarkt en zijn binnen de branche toonaangevend in het benutten van de mogelijkheden van het ‘Internet of Things’ om woningen, gebouwen en stedelijke omgevingen te transformeren. In 2016 hebben we een omzet van EUR 7,1 miljard gerealiseerd met ongeveer 34.000 medewerkers in meer dan 70 landen. Voor meer nieuws over Philips Lighting, bezoek: www.lighting.philips.be, op Twitter via @PhilipsLightBE of via LinkedIn. Informatie voor investeerders staat op de Investor Relations-pagina.