Energiezuinige LED zet cultuur-historische waarde van Brusselse Koninklijke Sint-Hubertusgalerijen in het licht

    27 april 2017

    Brussel, België – Philips Lighting (Euronext Amsterdam: LIGHT), wereldwijd toonaangevend in verlichting, heeft vandaag aangekondigd dat het bedrijf de 180-jaar oude Koninklijke Sint-Hubertusgalerijen te Brussel, uitgerust heeft met een architecturaal LED-verlichtingssysteem dat cultuur-historische gebouwen op een energiezuinige manier in de spotlights zet.

     

    "LED-technologie stelt ons in staat om waardevolle architectuur energiezuinig visueel weer helemaal tot z’n recht te laten komen. Met dit project toont Philips Lighting de innovatieve mogelijkheden van LED-verlichting. Het is geweldig dat we de bezoekers van de historische Sint-Hubertusgalerijen in het centrum van Brussel kunnen verrassen met een nieuwe lichtbeleving'' aldus Gert Roeckx, Country Manager Philips Lighting België.

     

    In 1837 ontwerpt Jean-Pierre Cluysenaar, voor het eerst een overkoepelde passage met de indrukwekkende afmetingen van een volledige straat. Vandaag bieden de Koninklijke Sint-Hubertus Galerijen nog altijd ruimte aan exclusieve winkels, woningen, restaurants, cafés en culturele gebouwen, terwijl ze elk jaar meer dan zes miljoen bezoekers verwelkomen. De zoektocht naar de perfecte verlichting voor dit bruisende monument ging al in 2011 van start. Het was echter wachten op een nieuwe innovatie van Philips Lighting voor de perfecte oplossing gevonden werd.

     

    De innovatieve LED technologie laat de prachtige gevels goed tot hun recht komen dankzij de perfecte witte tint van het licht, terwijl eenvoudig overgeschakeld kan worden op verschillende tinten wit als dat gewenst is. Concreet: de temperatuur van het licht kan vlot worden overgeschakeld van warm (voor een gele tot rode kleur) naar koud (voor blauwere tinten).

     

    De nieuwe LED verlichting is bovendien onderhoudsvriendelijk, kostenbesparend en energiezuinig. Het totale geïnstalleerde vermogen is 28 kW. Het uiteindelijke verbruik ligt echter een pak lager, aangezien de armaturen ook in gedimde staat functioneren en dan amper 6 tot 7% van hun maximale vermogen gebruiken; goed voor een verbruik van minder dan 2 kW. 

     

    Voor meer informatie over Philips IntelliHue en de Color Kinetics LED-verlichtingssystemen: http://www.colorkinetics.com/ls/IntelliHue/ 

     

    Lichtontwerp door Magic Monkey (http://www.magicmonkey.be)

    Voor meer informatie, contacteer:

    Philips Lighting Belgium

    Sabrina Heymans

    T. +32 (0)471 83 88 18

    E. sabrina.heymans@signify.com 

    Over Philips Lighting:

    Philips Lighting (Euronext Amsterdam beursticker: LIGHT), een wereldwijde marktleider in verlichtingsproducten,  systemen en  diensten, levert innovaties die toegevoegde waarde en rijkere gebruikservaringen bieden en ook bijdragen tot het verbeteren van levens. We bedienen zowel de professionele als de consumentenmarkt en zijn binnen de branche toonaangevend in het benutten van de mogelijkheden van het ‘Internet of Things’ om woningen, gebouwen en stedelijke omgevingen te transformeren. In 2016 hebben we een omzet van EUR 7,1 miljard gerealiseerd met ongeveer 34.000 medewerkers in meer dan 70 landen. Voor meer informatie, bezoek: www.lighting.philips.be.