Philips Lighting voorziet Ameland van duurzame connected straatverlichting

21 maart 2017

Eindhoven, Nederland – Philips Lighting (Euronext Amsterdam ticker: LIGHT), wereldwijd toonaangevend in verlichting, gaat in opdracht van gemeente Ameland alle openbare verlichting op het eiland vervangen door op afstand bedienbare connected en duurzame LED-straatverlichting. Buiten de bebouwde kom en bij de strandopgangen wordt Philips ClearSky LED-verlichting gebruikt die groen-blauw licht geeft waardoor hinder voor wad-, weide- en trekvogels afneemt. De innovatieve LED-verlichting realiseert een energiebesparing van 70% en beperkt de lichtvervuiling aanzienlijk.

 

Nico Oud, Wethouder gemeente Ameland: ‘De uitrol van de LED-straatverlichting op Ameland is weer een stap in de verwezenlijking van onze duurzame ambities. Bovendien draagt deze Philips-verlichting bij aan het verminderen van lichtvervuiling. Dit sluit perfect aan bij onze inzet voor het UNESCO-programma “Darksky Werelderfgoed Waddengebied”.’

 

Richard Boerop, Accountmanager bij Philips Lighting: ‘Samen met de gemeente en de Amelanders helpen we bij het realiseren van de duurzaamheidsambitie van Ameland om in 2020 grotendeels zelfvoorzienend te zijn in haar energiebehoefte. We zien dat onze technologie het mogelijk maakt om deze doelen te combineren met het verbeteren van de leefomgeving van de Amelanders’. Philips Lighting is tevens één van de convenantpartners van het manifest Duurzaam Ameland.

 

Als belangrijke eerste stap naar een circulair model voor de openbare verlichting op het eiland bevat de overeenkomst met gemeente Ameland ook het onderhoud van de verlichting door Philips Lighting tot en met 2027. De ambitie is om tijdens deze periode energiebesparing te maximaliseren en de service voor de inwoners van Ameland te verbeteren.

 

De installatie van de duurzame LED-straatverlichting wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van Provincie Fryslân, GasTerra en NAM. Laatstgenoemden zijn net als Philips Lighting convenantpartner van Duurzaam Ameland.

 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

 

Extra informatie

De duurzame nieuwe LED verlichtingsarmaturen veroorzaken veel minder strooilicht en de verlichting bij de strandopgangen wordt met sensoren sterk gedimd wanneer er geen mensen zijn. De lichtvervuiling neemt hiermee sterk af, wat past in de ambitie van Ameland en haar partners om het programma Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied te ondersteunen en de lichtvervuiling op Ameland terug te dringen en duisternis te beschermen.

Voor meer informatie, neem contact op met:

Philips Lighting Nederland

Renée de Bruin

+31 6-11348365

renee.de.bruin@signify.com

www.lighting.philips.nl

 

Gemeente Ameland

Jacqueline van Druten-de Wit

+31 6-45533921

communicatie@ameland.nl

www.ameland.nl

Over Philips Lighting

Philips Lighting (Euronext Amsterdam beursticker: LIGHT), een wereldwijde marktleider in verlichtingsproducten,  systemen en  diensten, levert innovaties die toegevoegde waarde en rijkere gebruikservaringen bieden en ook bijdragen tot het verbeteren van levens. We bedienen zowel de professionele als de consumentenmarkt en zijn binnen de branche toonaangevend in het benutten van de mogelijkheden van het ‘Internet of Things’ om woningen, gebouwen en stedelijke omgevingen te transformeren. In 2016 hebben we een omzet van EUR 7,1 miljard gerealiseerd met ongeveer 34.000 medewerkers in meer dan 70 landen. Voor meer informatie, bezoek: www.lighting.philips.nl.

Over gemeente Ameland

Gemeente Ameland streeft ernaar dat de inwoners van Ameland nu en in de toekomst op een veilige, gezonde en prettige manier kunnen wonen en werken op het eiland. Daarbij is het voor de gemeente Ameland een uitdaging om het voorzieningenniveau voor het toerisme kwalitatief en kwantitatief continu op peil te houden. Jaarlijks brengen zo’n 550.000 – 600.000 gasten uit binnen- en buitenland een bezoek aan Ameland. De gemeentelijke dynamiek is daardoor een stuk groter dan haar inwonertal van ruim 3.600 inwoners doet vermoeden. De gemeente Ameland heeft de ambitie om in 2020 grotendeels en op een duurzame manier in haar energiebehoefte te voorzien en wil daarbij koploper zijn in de energietransitie. Samen met inwoners en partners wordt invulling gegeven aan deze doelstelling.

We horen graag van u.