Philips Lighting verhoogt inkomsten uit duurzame activiteiten tot 78% van de totale omzet

    21 februari 2017

    Eindhoven, Nederland – Philips Lighting (Euronext Amsterdam beursticker: LIGHT), wereldwijd marktleider in verlichting, maakte vandaag bekend dat haar inkomsten uit duurzame producten, systemen en diensten [1] in 2016 zijn gestegen tot 78% van de totale omzet, ten opzichte van 72% een jaar eerder. Dit vertegenwoordigt een toename tot € 5,5 miljard omzet ten opzichten van € 5,3 miljard in 2015 en onderstreept de voortgang die de onderneming maakt in haar duurzaamheidsprogramma ‘Bright lives, better world', dat werd geïntroduceerd tijdens de Klimaatweek 2016 in New York City. 

     

    Het doel van Philips Lighting is in het jaar 2020 80% van haar totale omzet te bereiken met duurzame producten, systemen en diensten.

     

    Duurzaamheid staat centraal in de activiteiten van Philips Lighting. Via haar speciale programma ‘Bright lives, better world' heeft de onderneming zeer ambitieuze doelen gesteld voor duurzame inkomsten en bedrijfsvoering. In 2016 verminderde Philips Lighting haar kooldioxide-uitstoot met 39% en slaagde zij erin het letsel- en ziektepercentage met 24% te verlagen.

     

    In 2016 leverde Philips Lighting 628 miljoen LED-lampen als onderdeel van haar inzet om in 2020 2 miljard LED-lampen te leveren, wat in de praktijk neerkomt op het vermijden dat meer dan 15.000 kiloton CO2 wordt uitgestoten in de atmosfeer [2]. Philips Lighting werd in 2016 erkend via de eerste uitgave van de Clean 200-lijst van Corporate Knight, waarbij zij op basis van inkomsten uit schone energie eindigde op de 8ste plaats in een opsomming van de 200 grootste particulieren ondernemingen. 

     

    Philips Lighting verminderde ook de hoeveelheid afvalmateriaal dat werd afgevoerd naar een afvalstortplaats met 41% in vergelijking met 2015 en ging voort met het doorvoeren van duurzaamheid in het gehele assortiment; bijvoorbeeld door 80% van haar R&D-uitgaven te besteden aan duurzame innovatie. Een resultaat daarvan was de Dubai-lamp, 's werelds meest energie-efficiënte commercieel verkrijgbaar LED-lamp, die Philips Lighting ontwikkelde samen met het gemeentebestuur van Dubai. Door conventionele lampen te vervangen door de Dubai-lamp kan het elektriciteitsverbruik voor verlichting verminderd worden met wel 90%. 

     

    De Philips Lighting 2016 duurzaamheids-update is een integraal onderdeel van het Jaarverslag 2016 van Philips Lighting:

     

    http://www.lighting.philips.com/static/2016/philips-lighting-annual-report-2016.pdf

     

    [1] Duurzame producten, systemen en diensten dienen leiderschap in vergelijking met industrienormen te bewijzen in minstens één Aandachtsgebied voor Duurzaamheid. Aandachtsgebieden voor Duurzaamheid zijn: energie-efficiëntie, verpakking, grondstoffen, gewicht & materialen, circulariteit, toegang tot licht, basisbehoeften en verlichting die de mens centraal stelt.

    [2] Marktinformatie en statistische gegevens worden gebruikt om te bepalen hoeveel kooldioxide-uitstoot wordt voorkomen door onze LED-lampen te gebruiken. De energiebesparingen van onze LED-lampen worden bepaald per geografische regio en vervolgens vermenigvuldigd met het aantal geleverde oplossingen. 

    Neem voor meer informatie contact op met:

    Philips Lighting Corporate Communications

    Karl Hanuska

    Tel: +31 6 1092 6550

    E-mail: karl.hanuska@signify.com

    Over Philips Lighting

    Philips Lighting (Euronext Amsterdam beursticker: LIGHT), wereldwijd marktleider in verlichtingsproducten, -systemen en -diensten, levert innovaties die de waarde van ondernemingen ontsluiten en rijkere gebruikservaringen bieden die helpen om levens te verbeteren. We bedienen zowel de professionele als de consumentenmarkt en zijn binnen de branche toonaangevend in het benutten van de mogelijkheden van het Internet of Things voor het transformeren van woningen, gebouwen en stedelijke omgevingen. In 2016 realiseerden we een omzet van EUR 7,1 miljard met ongeveer 34.000 medewerkers in meer dan 70 landen. Nieuws over Philips Lighting is te vinden op http://www.newsroom.lighting.philips.com