Suggesties

    Breng je huis tot leven met slimme verlichting

     

    Beleef de eenvoud van persoonlijke draadloze verlichting van Philips Hue tijdens Batibouw

    16 februari 2017

    Brussel, België – Philips Lighting (Euronext Amsterdam: LIGHT), wereldwijd toonaangevend in verlichting, stelt het innovatieve portfolio van Philips Hue voor op de Light Avenue van Batibouw. Deze energiezuinige LED-lampen met slimme intuïtieve technologie voor een persoonlijk draadloos verlichtingssysteem, zijn eenvoudig te installeren en transformeren je huis.

     

    Eenvoudige installatie en bediening

    Als fundamenteel onderdeel van het leven, staat licht centraal in een woning. Met het slimme LED-verlichtingssysteem van Philips Hue speelt licht een steeds belangrijkere rol in het dagelijks leven: Wakker worden, de woning beveiligen, favoriete herinneringen opnieuw beleven... Met Philips Hue kan voor elk moment de juiste sfeer in een handomdraai worden gecreëerd. Het hele systeem is gemakkelijk vanop een smart device te bedienen en is bijzonder eenvoudig te installeren met behulp van een simpele ‘brug’, de Philips Hue bridge, waarmee je tot 50 lichtpunten en accessoires kan verbinden. 

     

    Comfort en veiligheid van bij het wakker worden tot het slapengaan

    De slimme woonverlichting van Philips Hue biedt eindeloos veel mogelijkheden om te spelen met kleuren. Via de app stel je de Hue verlichting in volgens jouw persoonlijke voorkeuren. Licht in je woning wordt een ware beleving. Je kan: natuurlijk en helemaal zen gewekt worden met een licht dat geleidelijk feller wordt; de lichtschema’s aanpassen op je eigen persoonlijke dagindeling en activiteiten; de verlichting synchroniseren met muziek, films of games voor meeslepende effecten.

     

    Veiligheid en beveiliging zijn extra pluspunten van dit innoverende verlichtingssysteem. Philips Hue laat zich via de app ook ver weg van huis bedienen. Zo kan je via de verlichting: simuleren dat je thuis bent, van op een afstand controleren of de lampen thuis zijn uitgeschakeld, of laat je de verlichting aangaan wanneer je de oprit opdraait. Je bepaalt zelf hoe je het Philips Hue-systeem gebruikt, welke lampen of accessoires je gebruikt, en welke instellingen en kleuren van jouw huis een thuis maken. 

    Uitbreiden volgens jouw voorkeuren

    Samengevat maakt Philips Hue je woning energiezuinig én slim, op een heel eenvoudige en persoonlijke manier. Je kan beginnen met de Philips Hue White & Color Ambiance starterkit waarmee je kan spelen met alle tinten wit en een uitgebreid gamma van 16 miljoen kleuren om je eigen ideale sfeer te creëren via je smartphone of tablet. Uitbreiden doe je geleidelijk aan en volledig naar eigen wens. 

     

    IoT in onze woningen

    Door partnerships aan te gaan met leveranciers van andere slimme toestellen in huis maakt Philips Hue het eenvoudiger voor wie een smart home wil waar IoT toestellen met elkaar in verbindingen staan. Bijvoorbeeld door Boxx, de slimme thermostaat van Engie, te koppelen aan de draadloze slimme verlichting van Philips Hue kan je onmiddellijk besparen op je energieverbruik thuis: Met Boxx bedien je altijd en overal de temperatuur, en met de gekoppelde door de energiezuinige LED’s van Philips Hue bepaal je zelf je eigen lichtschema’s en intensiteit van de verlichting.

     

    Hieronder een greep uit het brede aanbod van Philips Hue:

     

    • Met de Philips Hue White & Color Ambiance E27 starterkit kan je in de woonkamer het effect van de ondergaande zon nabootsen of een comfortabel leeshoekje inrichten. Je kan de lichtsterkte regelen en lampen laten knipperen of pulseren: ideaal voor timers en alarminstallaties. Aanbevolen verkoopprijs: 199,95 euro.

    • De Philips Hue Go is een draagbare lamp waarmee je dynamische effecten kan creëren. Kies de stemming via de bediening op de lamp of sluit de lamp aan op de Philips Hue-bridge voor uitgebreide functies via je smart device. Aanbevolen verkoopprijs: 79,95 euro

    • De Philips Hue GU10 is een duurzame spot die zorgt voor natuurlijk wit licht om je te helpen ontwaken, energieker te worden, te focussen, te lezen of te ontspannen. Aanbevolen verkoopprijs: 34,95 euro

    • De Philips Hue LightStrip Plus is een uiterst flexibele lichtbron die je zelf de gewenste vorm geeft en die je bevestigt aan kasten of wanden. Verlengen kan tot maximaal 10 meter. Je sluit de strip aan op de Philips Hue-bridge en bedient hem met je smartphone of tablet. Aanbevolen verkoopprijs: 79,95 euro
       
    • De Philips Hue Tap is ‘s werelds eerste draadloze slimme schakelaar. Koppel hem aan de bridge en regel de lichtscènes door middel van één van de vier toetsen. Zo kan je de lampen bedienen zonder je smart device. Aanbevolen verkoopprijs: 59,95 euro

    • De Philips Hue Motion Sensor schakelt lampen automatisch aan zodra je de ruimte binnenkomt door middel van aanwezigheidsdetectie. Aanbevolen verkoopprijs: 39,95 euro

     

     

    Bezoek de Philips Lighting stand op de Light Avenue (LA 14/15) van Batibouw op de professionele dagen op 16 en 17 februari, of tijdens de particuliere bezoekdagen van zaterdag 18 tot en met zondag 26 februari.

    Voor Batibouw-acties, ga naar http://www.lightgallery.com.

    Voor meer informatie over Philips Hue, ga naar https://www.philips-hue.com.

    Voor meer informatie, contacteer:

    Philips Lighting Belgium

    Sabrina Heymans

    T. +32 (0)471 83 88 18

    E. sabrina.heymans@signify.com 

    Over Philips Lighting:

    Philips Lighting (Euronext Amsterdam beursticker: LIGHT), een wereldwijde marktleider in verlichtingsproducten,  systemen en  diensten, levert innovaties die toegevoegde waarde en rijkere gebruikservaringen bieden en ook bijdragen tot het verbeteren van levens. We bedienen zowel de professionele als de consumentenmarkt en zijn binnen de branche toonaangevend in het benutten van de mogelijkheden van het ‘Internet of Things’ om woningen, gebouwen en stedelijke omgevingen te transformeren. In 2016 hebben we een omzet van EUR 7,1 miljard gerealiseerd met ongeveer 34.000 medewerkers in meer dan 70 landen. Voor meer informatie, bezoek: www.lighting.philips.be.