Weergaloze supporterservaring in nieuw multifunctioneel voetbalstadion in Perth

     

    Perth Stadium wordt het eerste volledig met LED verlichte multifunctionele stadion in de regio Azië-Pacific

    1 februari 2017

    Perth, Australië – Philips Lighting (Euronext Amsterdam beursticker: LIGHT), wereldwijd toonaangevend in verlichting, kondigde vandaag het grootste LED-stadionverlichtingssysteem in zijn soort aan voor de nieuwe sportaccommodatie van Perth Stadium in Australië’s. Het stadion is van plan LED-verlichting te gebruiken en wil ondermeer daardoor de beste multifunctionele accommodatie van het zuidelijk halfrond worden.

     

    In het kader van de 'fans eerst'-benadering die de West-Australische overheid hanteert voor het stadion, is het een mooi voorbeeld van de capaciteiten die Philips Lighting kan inbrengen in een project van deze omvang op het gebied van verlichtingsontwerp. Het holistische LED-stadionverlichtingssysteem omvat meer dan 15.000 regelbare LED-lampen die bestuurd worden via een regelplatform. Het biedt de flexibiliteit om een volledig overweldigende verlichtingsbeleving te creëren voor de accommodatie die een capaciteit van 60.000 toeschouwers heeft en daarmee een ideale locatie voor een heel wat evenementen. 

     

    De verlichting heeft de flexibiliteit om een multifunctioneel podium te creëren waar fans alles kunnen bekijken, van de thuiswedstrijden van hun voetbal- en cricketteams tot wereldberoemde rockconcerten. Muziek en verlichting kunnen vooraf door de verlichtingsoperator samengevoegd worden voor een naadloze uitvoering, wat visueel verbluffende lichtshows oplevert. Daarnaast voldoen de LED-schijnwerpers aan de eisen voor HDTV-uitzendingen en aan de normen voor sportverlichting.

     

    Chris Palandri, Regionaal Directeur van Multiplex, de bouwer van het stadion, zegt: “De stadionverlichting met LED is een integraal deel van het plan om het Perth Stadium tot de beste multifunctionele accommodatie te maken, niet alleen van West-Australië maar van heel het zuidelijke halfrond. De verlichting is cruciaal voor het leveren van een verbazingwekkende ervaring voor de fans, ongeacht of die komen voor Australian Rules Football, voetbal, cricket, een rockconcert, of een volledig ander soort evenement. Het stadion vormt een baken voor de hele gemeenschap.”

     

    De accommodatie is een voorbeeld van de mogelijkheden die Philips ArenaExperience biedt. Het meest opvallende is het Philips ArenaVision LED sportveldverlichtingssysteem bestaande uit LED-schijnwerpers en een regelpaneel. Dit systeem kan worden gesynchroniseerd met externe verlichtingsconsoles voor andere types van lichtshows en evenementen. De stadiongevel en het dak van de overkapping worden verlicht met LED-architectuurverlichting van Philips Colour Kinetics met connected LED-lichtpunten die gemakkelijk geregeld kunnen worden. 

     

    Het dak van de overkapping werkt als een gigantisch canvas waarop via de geconnecteerde lichtpunten spectaculaire lichtshows gecreëerd kunnen worden met patronen en afbeeldingen. Philips Lighting leverde tevens LED-verlichting voor de kantoren en horecaruimten binnen in het stadion.

     

    David Gardner, algemeen manager Philips Lighting ANZ, zegt: “Na zijn voltooiing is dit project Philips Lighting's grootste complete LED-stadionimplementatie ter wereld, en in zijn soort de grootste LED-toepassing voor multifunctionele stadionverlichting in de wereld. De schaal van het project demonstreert echt hoe serieus Australiërs hun sport en evenementen nemen. Bij Philips Lighting zijn we er trots op dit wereldklasse LED-stadionverlichtingssysteem te installeren samen met Multiplex, de stadionbouwer, voor het plezier van de fans.”

     

    Perth Stadium wordt onder meer gebruikt voor Australian Rules Football, cricket, de Rugby Union en Rugby League, voetbal en amusementsevenementen. De opening staat gepland tijdig voor het begin van het seizoen 2018 van het Australian Rules Football. Het complex wordt voorzien van een spoorweg- en busstation, evenals een voetgangersbrug over de Swan River naar het stadscentrum. http://www.perthstadium.com.au/

    Voor meer informatie, contacteer:

    Philips Lighting Belgium

    Sabrina Heymans

    T. +32 (0)471 83 88 18

    E. sabrina.heymans@signify.com 

     

    Philips Lighting Australia

    David Procter

    Tel: +61 (0)437 75 89 60

    E-mail: david.procter@signify.com

    Over Philips Lighting:

    Philips Lighting (Euronext Amsterdam beursticker: LIGHT), een wereldwijde marktleider in verlichtingsproducten,  systemen en  diensten, levert innovaties die toegevoegde waarde en rijkere gebruikservaringen bieden en ook bijdragen tot het verbeteren van levens. We bedienen zowel de professionele als de consumentenmarkt en zijn binnen de branche toonaangevend in het benutten van de mogelijkheden van het ‘Internet of Things’ om woningen, gebouwen en stedelijke omgevingen te transformeren. In 2016 hebben we een omzet van EUR 7,1 miljard gerealiseerd met ongeveer 34.000 medewerkers in meer dan 70 landen. Voor meer informatie, bezoek: www.lighting.philips.be.