Tijd om te sporten? Philips Hue herinnert je eraan met rood licht

     

    IFTTT partner van Philips Hue

    12 januari 2017

    Eindhoven, Nederland – Philips Lighting (Euronext Amsterdam beursticker: LIGHT), een wereldwijde marktleider in verlichting, maakt vandaag bekend dat IFTTT een officiële partner is geworden van het Friends of Hue-programma. IFTTT is het verbindingsplatform voor slimme woningen. Om deze samenwerking te vieren, kondigen IFTTT en Philips Lighting een internationale wedstrijd aan en gaan op zoek naar de meest innovatieve IFTTT-toepassing voor Philips Hue.

     

    Volledige integratie: IFTTT en Philips Hue

    IFTTT koppelt de apps, die iemand dagelijks gebruikt, aan elkaar met behulp van zogenaamde Applets. De IFTTT Applets zijn sinds 2013 geïntegreerd met Philips Hue en zorgen ervoor dat ruim 400 diensten met elkaar verbonden kunnen worden. De mogelijkheden zijn eindeloos: er is bijvoorbeeld een Applet waarmee Philips Hue van kleur verandert als het International Space Station over de woning vliegt. Ook is het mogelijk om de Philips Hue lampen te laten flikkeren in de kleuren van je favoriete sportclub als zij scoren. Een andere mogelijkheid is om de lampen een signaal te laten geven als er regen wordt verwacht.

     

    Wedstrijd: friends of Hue

    Om het nieuwe partnerschap te vieren, kondigen Philips Lighting en IFTTT een internationale wedstrijd aan. Deelnemers kunnen een idee indienen voor een Applet die ondersteunt bij het realiseren van originele nieuwe ideeën voor slimme woningen. Hoe doe je precies mee? Door een idee voor een nieuwe Applet te posten op de Philips Hue Facebookpagina, of via #HueOnIFTTT op Twitter. De meest vernieuwende en creatieve Applet voor Philips Hue wint Philips Hue-producten ter waarde van € 2000.

     

    Meer weten over de wedstrijd? Klik hier.

     

    Linden Tibbets, CEO IFTTT, zegt: “we zijn blij deel uit te mogen maken van het Friends of Hue-programma. Daarmee versterken we onze samenwerking. De slimme verlichting van Philips Hue is een van de meest populaire en innovatieve diensten op het IFTTT-platform. We kijken uit naar de mogelijkheden die voor ons liggen’’.

     

    George Yianni, Head of technology home systems Philips Lighting, voegt daaraan toe: “IFTTT is een van de populairste integraties met Philips Hue en we zijn blij met de eindeloze mogelijkheden om jezelf uit te drukken met licht. Met de wedstrijd willen we dit naar een volgend niveau brengen en laten zien hoe IFTTT en Philips Hue kunnen helpen bij het realiseren van innovatieve ideeën voor slimme woningen’’.

     

    Hoe werkt Philips Hue op dit moment samen met IFTTT? Kijk hier.

     

    Noot voor de redactie

     

    Over Philips Hue

    Philips Hue is 's werelds meest toonaangevende connected verlichtingssysteem voor woningen. Het omvat lampen, strips, spots, armaturen en regelsystemen. Dankzij een levendig ontwikkelaarsprogramma zijn er voor Philips Hue meer dan 600 apps van derden. Het systeem verandert de manier waarop licht wordt gebruikt in en rondom de woning. 

     

    Sinds de introductie van Philips Hue in oktober 2012 heeft Philips Lighting andere ondernemingen aangemoedigd om apparaten, apps en systemen te ontwikkelen die samenwerken met het systeem. Van apps en draagbare technologie tot internetdiensten en producten voor de connected woning; Philips Hue gaat verder dan verlichting alleen. Het systeem biedt een nieuwe beleving. Ga voor meer informatie naar www.meethue.com

     

    Over Friends of Hue en het partnerprogramma

    Het partnerprogramma werd aangekondigd om te verzekeren dat apparaten, systemen en apps van derden naadloos samenwerken als ze zijn verbonden met het Philips Hue-systeem. Voor partners stelt Philips Hue haar volledige API beschikbaar om de integratie eenvoudig te maken. Doordat het programma de producten en toepassingen test en verifieert om een naadloze ervaring te verzekeren.

    Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

    Philips Lighting Belgium

    Sabrina Heymans

    T. +32 (0)471 83 88 18

    E. sabrina.heymans@signify.com

    Over Philips Lighting:

    Philips Lighting (Euronext Amsterdam beursticker: LIGHT), een wereldwijde marktleider in verlichtingsproducten,  systemen en  diensten, levert innovaties die de waarde van ondernemingen ontsluiten en rijkere gebruikservaringen bieden en daarmee helpen het leven te verbeteren. We bedienen zowel de professionele als de consumentenmarkt en zijn binnen de branche toonaangevend in het benutten van de mogelijkheden van het ‘Internet of Things’ voor het transformeren van woningen, gebouwen en stedelijke omgevingen. In 2015 realiseerden we een omzet van EUR 7,5 miljard met ongeveer 34.000 medewerkers in meer dan 70 landen. Voor meer informatie, bezoek: www.lighting.philips.be.

    Over IFTTT

    IFTTT stelt mensen in staat om verbinding te maken tussen de vele diensten en apparaten die ze elke dag weer gebruiken. Wij verbinden meer dan 400 apps, diensten en apparaten waaronder Facebook, Twitter, Philips Hue, Dropbox, Google, Nest, Fitbit, BMW en Slack met Applets. Applets zijn nieuwe ervaringen die eenvoudig aan- en uitgeschakeld worden. IFTTT-gebruikers vertrouwen op het platform voor het bedienen van hun leefomgeving op zowel grote als kleine schaal, van het automatiseren van eenvoudige taken tot volledige transformatie rondom het beleven en beheren van woningen. Wij geloven dat een creatieve bediening van de diensten die we gebruiken voor iedereen intuïtief en toegankelijk moet zijn. IFTTT, opgericht in 2010, heeft $39 miljoen aan fondsen bijeengebracht, afkomstig van top-investeerders zoals Norwest Venture Partners, Andreessen Horowitz, NEA, Lerer Hippeau Ventures en SV Angel.