Torre Europa, een kantoortoren in Madrid, wordt het intelligentste gebouw van de stad, met Philips Lighting

     

    Torre Europa is het eerste gebouw in Spanje dat tot een intelligent kantoorgebouw wordt omgevormd, dankzij de Power-over-Ethernet-technologie voor duurzame, connected verlichting

    15 november 2016

    Barcelona (Spanje) - Philips Lighting (Euronext Amsterdam ticker:LIGHT), wereldwijd toonaangevend in verlichting, heeft vandaag een nieuw connected verlichtingsproject voorgesteld dat Torre Europa, de historische kantoortoren van Madrid, omvormt tot een intelligent, super beveiligd en connected kantoor van de toekomst. Het is het eerste gebouw in Spanje dat is voorzien van een Philips Power-over-Ethernet (PoE) connected kantoorverlichtingssysteem. Dit systeem laat de werknemers in het gebouw toe hun kantooromgeving te personaliseren via hun smartphone en biedt gebouwbeheerders de  mogelijkehid de ruimte optimaal te benutten en de efficiëntie van het gebouw te optimaliseren. 

     

    De 121 meter hoge Torre Europa, in het hart van de financiële wijk van Madrid, is een van de hoogste gebouwen in de stad en een toplocatie voor de belangrijkste bedrijven van het land. Het gebouw opende voor het eerst zijn deuren in 1985, maar heeft sindsdien al grondige renovatiewerken ondergaan, met als resultaat aanzienlijke upgrades in design en technologie, zowel binnen als buiten. Samen met Grupo Infinorsa, dat een meerderheidsbelang heeft in het gebouw, werden 14 van de 32 verdiepingen voorzien van 5400 connected armaturen, goed voor een totale kantooroppervlakte van 19.600 m2. 

     

    Het connected verlichtingssysteem van Philips laat toe werkomgevingen te bieden die tegemoetkomen aan de specifieke noden van de gebruikers. Voor meer comfort en productiviteit kunnen werknemers de lichtniveaus en andere diensten zoals airconditioning, personaliseren en aanpassen met behulp van een smartphone-app. 

     

    “Continue connectiviteit verandert de manier waarop mensen met informatie en met elkaar omgaan”, aldus Josep Mart, CEO Philips Lighting voor Spanje en Portugal. “Verlichting is alomtegenwoordig en maakt een centraal onderdeel uit van het Internet der dingen. Connected kantoorverlichting met sensoren, die wordt aangestuurd door en geïntegreerd is in het kantoornetwerk, maakt energiebesparingen, een hogere productiviteit en flexibelere werkmethodes mogelijk.”  

     

    Het nieuwe verlichtingssysteem maakt gebruik van Power-over-Ethernet (PoE) om de kantoorverlichtingsarmaturen te verbinden met het IT-netwerk van het gebouw. Het systeem verzamelt, bewaart, deelt en verspreidt anonieme data afkomstig van de in de armaturen ingebouwde sensoren. Informatie als de bezetting van een ruimte of de temperatuur, kan worden gebruikt om het niveau van de verlichting, de verwarming en de airconditioning te regelen, of om het gebruik van de kantoorruimte te optimaliseren of nog om de schoonmaak- en onderhoudsdiensten te plannen. Het gebruik van energie-efficiënte connected LED-verlichting gekoppeld aan sensoren, garandeert dat de verlichting wordt uitgeschakeld als iemand een ruimte verlaat. Gecombineerd met nauwkeurige, realtimegegevens over het Torre Europa-gebouw, laat dit toe het energieverbruik voor verlichting met 70% terug te schroeven, wat een jaarlijkse daling van 15 ton CO2 per verdieping uitmaakt.

     

    “Door het connected verlichtingssysteem van Philips in gebruik te nemen, onderstreept Infinorsa zijn streven naar innovatie; tegelijk vormt het een belangrijke stap naar een duurzame werkomgeving, waarbij Torre Europa een voortrekkersrol speelt als het op het kantoor van de toekomst  aankomt”, aldus Fernado Ferrero, Operations Manager bij Grupo Infinorsa. “De connectiviteit van het systeem is een facilitator van het Internet der dingen, en maakt nieuwe vormen van integratie, samenwerking, innovatie en sociale omgang tussen werknemers mogelijk; tegelijk verhoogt het de waarde van dit toekomstzekere gebouw.”

     

    Dean Freeman, Research VP Gartner, schreef in een recente marktgids, waarin Philips Lighting is opgenomen als een representatieve verkoper, dat “Tegen 2020, 70% van de nieuwe verlichtingsinstallaties in commerciële gebouwen uit intelligente verlichting zal bestaan.1Gelukkig duiken genetwerkte verlichtingssystemen met analysemogelijkheden op. Grote ondernemingen met verscheidene campussen beginnen Fase 4 te implementeren (LED Lighting Controls/Sensors Connectivity Analytics). Fase 5 (LED Lighting Controls/Sensors Connectivity Analytics Intelligence) - waarbij gebruik wordt gemaakt van algoritmes voor feedback aan het systeem om bijkomende energiebesparingen te genereren, komt nu nog maar zelden voor; slechts een handvol bedrijven beheerst de analyse- en algoritmemogelijkheden.” 

    1 Gartner Market Guide, Smart lighting by Dean Freeman, 15 augustus 2016, G00297245

     

    Gartner spreekt geen voorkeur uit voor enige leveranciers, producten of diensten die in zijn onderzoekspublicaties zijn omschreven, en adviseert gebruikers niet om alleen leveranciers met de hoogste scores of een andere vermelding te selecteren. De onderzoekspublicaties van Gartner bestaan uit de meningen van Gartner's onderzoeksorganisatie en moeten niet als feitelijke beweringen worden beschouwd. Gartner geeft geen enkele garantie, expliciet noch impliciet, met betrekking tot dit onderzoek, inclusief garanties inzake verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

    Voor meer informatie, contacteer:

    Philips Lighting

    Sabrina Heymans

    T. +32 (0)471 83 88 18

    E. sabrina.heymans@signify.com

    Philips Nieuwscentrum: www.philips.be/news

    Over Philips Lighting

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Philips Lighting (Euronext Amsterdam: LIGHT) is een wereldwijd toonaangevende aanbieder van verlichtingsproducten, -systemen en -diensten. Onze kennis over de positieve invloed van licht op mensen, gecombineerd met onze uitgebreide technische expertise, stelt ons in staat om nieuwe, digitale verlichtingsinnovaties te ontwikkelen die actief bijdragen aan het verbeteren van levens. We bedienen zowel de professionele-, als de consumentenmarkt en verkopen de meest energiezuinige LED-verlichtingsproducten ter wereld. Philips Lighting loopt voorop bij de ontwikkeling van connected lichtsystemen en -diensten. Gebaseerd op de onbegrensde mogelijkheden van het 'Internet of Things', kijken we verder dan licht alleen om huizen, gebouwen en openbare ruimtes te transformeren. In 2015 werd een omzet van 7,5 miljard euro gerealiseerd. We hebben circa 34.000 medewerkers in dienst, verspreid over meer dan 70 landen. Voor meer nieuws over Philips Lighting, bezoek www.lighting.philips.be.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Over Torre Europa:

    Torre Europa is een van de meest representatieve kantoorgebouwen in Madrid, in Paseo de la Castellana, in Azca, het financiële hart van de stad. Het gebouw telt 32 verdiepingen en beslaat een totale oppervlakte van 54.000 m2 (42.000 m2 aan kantoren en 12.000 m2 aan parkings). Het is ontworpen door Miguel Oriol en Ybarra en werd in 1985 opgetrokken. Met zijn totale hoogte van 121 meter, is het gebouw de zevende hoogste wolkenkrabber van Madrid.

    Over Torre Europa:

    Infinorsa is een Europese vastgoedonderneming die in 1974 werd opgericht en door belangrijke nationale en internationale partners wordt gesteund. De onderneming is gespecialiseerd in de aankoop, de bouw en de integrale renovatie van symbolische gebouwen die in de beste kantoorwijken van Europese hoofdsteden zijn gelegen, om daarna in te staan voor de leasing en het integrale beheer ervan. Infinorsa is actief in Madrid en Berlijn en beschikt over een portfolio van eigendommen die in totaal een oppervlakte van meer dan 140.000 m2 beslaan.