Vernieuwde Versluys Arena van KV Oostende verlicht met LED van Philips Lighting

    21 oktober, 2016

    Oostende, België – Philips Lighting (Euronext Amsterdam ticker: LIGHT), wereldwijd toonaangevend in verlichting, heeft vandaag samen met KV Oostende bekend gemaakt dat het venieuwde voetbalstadion wordt verlicht met Philips ArenaVision – het meest innovatieve LED-veldverlichtingsysteem. Philips Lighting verzorgt al meer dan 60 jaar de professionele verlichting van grote sportevenementen en stadions, en verlegt opnieuw de grenzen én de mogelijkheden van duurzame en multifunctionele sportveldverlichting.

     

    Het oude stadion, recentelijk omgedoopt tot de nieuwe ‘Versluys Arena’, onderging een ware metamorfose. Voor de veldverlichting werd gekozen voor Philips ArenaVision van Philips Lighting. Het originele stadiondak bleek te laag te zijn om overal LED-verlichting op de dakranden te plaatsen. Het was dus nodig aanvullende verlichting via lichtmasten te installeren. Daarom ontwierp Philips Lighting, in samenwerking met de bouwgroep en de verlichtingsinstallateur, een tailormade hybride-verlichtingsoplossing, waarin LED en HID verlichting worden gecombineerd.

     

    “Wij zijn buitengewoon trots dat we met deze innovatieve veldverlichting een geweldige stap vooruitzetten om de totale beleving van een voetbalwedstrijd naar een hoger plan te tillen”, aldus Stefaan Note, Commercial Director Public & Sports Philips Lighting Belux. “Dankzij het ArenaVision verlichtingssysteem kan KV Oostende extra entertainment en beleving bieden aan haar fans, bijvoorbeeld met lichtshows na de wedstrijden. Daarnaast voldoet de verlichting ook aan alle functionele eisen, waaronder comfort voor spelers en publiek en besparing op operationele kosten.

     

    Joost Depreux, stadionmanager van de Versluys Arena zegt: “Samen met Bouwgroep Versluys hebben we bewust gekozen voor innovatieve producten van hoogstaande kwaliteit voor de volledige infrastructuur – en dat was voor de stadionverlichting niet anders. Licht speelt in een voetbalstadion een cruciale rol. Zo gaat de bal tijdens wedstrijden vaak aan een hoge snelheid over en weer en net dan heeft de juiste verlichting een directe invloed op de zichtbaarheid. Het kan een speler, en bijgevolg het resultaat van het spel, beïnvloeden. Bovendien bezorgt de nieuwe stadionverlichting onze toeschouwers een betere voetbalsensatie. We hebben nu de mogelijkheid om lichtshows en lichteffecten te creëren na de wedstrijden. De verlichting voldoet ook volledig aan de huidige uitzendnormen voor televisie. Om al die redenen koos KV Oostende voor het vernieuwende Philips ArenaVision verlichtingssysteem.”

     

    Voor de installatie van de stadionverlichting werd beroep gedaan op Claesen Outdoor Lighting. Bert Kenis, Zaakvoerder: “Wij willen topkwaliteit aanbieden voor elk project en geven de voorkeur aan innovatieve en duurzame producten. Het Philips ArenaVision LED verlichtingsysteem zorgt niet alleen voor een eenvoudiger beheer van de verlichting dat langer meegaat, maar ook voor een superieure lichtkwaliteit.”

     

    Philips ArenaVision LED, dat onder meer geplaatst in stadions van voetbalclubs Chelsea FC in Londen, PSV in Eindhoven, STVV in Sint-Truiden, en sinds kort ook bij Juventus FC in Italië:

    • Is 's werelds eerste LED-veldverlichting die voldoet aan de strengste eisen van internationale televisiezenders en sportfederaties.
    • Deze innovatieve verlichting maakt het mogelijk om specifieke delen van het veld uit te lichten en eenvoudig te schakelen tussen lichtniveaus voor maximale beleving.
    • Door slimme innovatie zijn de kleinste gebaren en emoties zichtbaar voor bezoekers van het stadion en televisiekijkers thuis.
    • Het energieverbruik ligt gemiddeld 30% lager dankzij het volledig regelbaar verlichtingssysteem met instant aan- en uitschakelen en dimmen in vergelijking met conventionele verlichtingstechnologie.
    • Het LED-verlichtingsysteem maakt het mogelijk lichtshows te creëren na een wedstrijd of tijdens andere evenementen die in het stadion kunnen plaatsvinden.

    Voor meer informatie, contacteer:

    KV Oostende

    Wim De Meyer

    T. +32 (0)475 74 07 76

    E. wim.demeyer@kvo.be

     

    Philips Lighting

    Sabrina Heymans

    T. +32 (0)471 83 88 18

    E. sabrina.heymans@signify.com

    Over KV Oostende:

    KV Oostende (KVO) is een Belgische eersteklasse voetbalclub, gevestigd in de kuststad Oostende. KVO ontstond in 1981 uit een fusie van twee Oostendse clubs. Vorig seizoen sloot KVO de competitie af op de vierde plaats. De club heeft internationale ambities. De thuisbasis van de club, het vroegere Albertparkstadion, werd onlangs volledig vernieuwd en omgedoopt tot de Versluys Arena. De nieuwe arena heeft 8.430 plaatsen. Het state-of-the art tribunecomplex is qua afwerking en beleving, absolute top in België. Voor meer info over KVO en de Versluys Arena: http://www.kvo.be/nieuws/welkom-de-versluys-arena

    Over Philips Lighting:

    Philips Lighting (Euronext Amsterdam: LIGHT) is een wereldwijd toonaangevende aanbieder van verlichtingsproducten, -systemen en -diensten. Onze kennis over de positieve invloed van licht op mensen, gecombineerd met onze uitgebreide technische expertise, stelt ons in staat om nieuwe, digitale verlichtingsinnovaties te ontwikkelen die actief bijdragen aan het verbeteren van levens. We bedienen zowel de professionele-, als de consumentenmarkt en verkopen de meest energiezuinige LED-verlichtingsproducten ter wereld. Philips Lighting loopt voorop bij de ontwikkeling van connected lichtsystemen en -diensten. Gebaseerd op de onbegrensde mogelijkheden van het 'Internet of Things', kijken we verder dan licht alleen om huizen, gebouwen en openbare ruimtes te transformeren. In 2015 werd een omzet van 7,5 miljard euro gerealiseerd. We hebben circa 36.000 medewerkers in dienst, verspreid over meer dan 70 landen. Voor meer nieuws over Philips Lighting, bezoek www.lighting.philips.be.