De grote omschakeling naar LED!

    30 augustus 2016

    1 Onderzoek over verbod op verkoop van halogeenlampen vanaf 1 september 2016 toont aan:

    • Driekwart van de Europese bevolking is zich er niet van bewust dat de verkoop van halogeenspots vanaf 1 september 2016 verboden is in heel Europa
    • Philips Lighting introduceert de Philips LED Spot WarmGlow, een kwaliteits LED-vervanging voor halogeenspots met hetzelfde dimeffect als halogeen maar 90% energie-efficiënter

     

    Brussel, België – Philips Lighting (Euronext Amsterdam, tickersymbool: LIGHT), wereldwijd marktleider in verlichting, maakt vandaag de onderzoeksresultaten bekend die laten zien dat het verbod van de Europese Unie op GU10 halogeenspots dat op 1 september 2016 ingaat in grote mate onbekend is bij de bevolking. De EU-wetgeving werd ingegeven om het elektriciteitsverbruik en de CO₂-uitstoot te verminderen. Philips Lighting ontwikkelde de LED Spot WarmGlow, als hoogwaardig alternatief. Dit zijn LED lampen  die precies hetzelfde licht geven  als een halogeenlamp, maar het grote voordeel hebben om  tot 90% energie-efficiënter  te zijn.

     

    LED-technologie heeft de afgelopen tien jaar enorme vorderingen op kwaliteitsgebied gemaakt. De WarmGlow-technologie die Philips in de nieuwe LED-spots gebruikt dimt naar dezelfde warme kleur als een halogeenlamp. “Deze techniek is uniek”, zegt Mahesh Iyer, manager van de LED-businessgroep van Philips Lighting. Het gebruik van de WarmGlow-technologie in combinatie met de in glas uitgevoerde spot zorgt ervoor dat deze met dezelfde kleur en intensiteit schijnt als halogeen spotlights. Dit maakt de Philips LED Spot WarmGlow bijzonder in vergelijking met andere mogelijkheden op de markt, aangezien andere LED's geen dimbare warme gloed bieden. Deze lamp richt zich niet alleen op de vraag van consumenten naar een vergelijkbare lichtkwaliteit, maar is bovendien tot 90% energiezuiniger dan halogeenverlichting.

     

    De Philips LED Spot WarmGlow is wereldwijd verkrijgbaar tegen een aanbevolen detailhandelsprijs vanaf 11,99 EUR.

     

    1 Bron: Volgens onderzoek dat in juni door ResearchNow voor Philips Lighting werd uitgevoerd onder 5015 volwassenen in Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Zweden en België.

    Voor meer informatie kan u contact opnemen met:

    Sabrina Heymans

    Philips Lighting BeLux

    Tel: +32 (0)471 83 88 18

    E-mail: sabrina.heymans@signify.com

    Over Philips Lighting:

    Philips Lighting (Euronext Amsterdam: LIGHT) is een wereldwijd toonaangevende aanbieder van verlichtingsproducten, -systemen en -diensten. Onze kennis over de positieve invloed van licht op mensen, gecombineerd met onze uitgebreide technische expertise, stelt ons in staat om nieuwe, digitale verlichtingsinnovaties te ontwikkelen die actief bijdragen aan het verbeteren van levens. We bedienen zowel de professionele-, als de consumentenmarkt en verkopen de meest energiezuinige LED-verlichtingsproducten ter wereld. Philips Lighting loopt voorop bij de ontwikkeling van connected lichtsystemen en -diensten. Gebaseerd op de onbegrensde mogelijkheden van het 'Internet of Things', kijken we verder dan licht alleen om huizen, gebouwen en openbare ruimtes te transformeren. In 2015 werd een omzet van 7,5 miljard euro gerealiseerd. We hebben circa 36.000 medewerkers in dienst, verspreid over meer dan 70 landen. Kijk op http://www.newsroom.lighting.philips.com voor meer nieuws over Philips Lighting.