Voorlezen wordt leuker dan ooit met Philips Disney StoryLight Starter kit en Extension kit


'Friend of Hue'-interactieve verlichting brengt Disney-verhalen tot leven

oktober 3, 2013

Brussel, België - Voorlezen is een van de leukste momenten van de dag en is belangrijk voor de band tussen ouder en kind. Met Philips Disney StoryLight, een Friend of Hue*, wordt voorlezen magischer dan ooit. Deze innovatieve lamp in de vorm van Mickey Mouse synchroniseert gekleurd licht met klassieke Disney-verhalen die via een interactief e-boek op een iPad worden voorgelezen. Licht in alle kleuren van de regenboog brengt de verhalen tijdens het voorlezen tot leven en vult de slaapkamer met pure magie.

Met iedere pagina van het e-boek die in de Disney Storytime-app wordt omgeslagen, raakt de kamer van je kind verder betoverd en delen ouder en kind een magische ervaring. Het is zelfs mogelijk om meerdere StoryLight en Mickey-lampen te synchroniseren, waardoor het voorlezen nog leuker wordt.

Met ruim 16 miljoen kleuren om uit te kiezen, kan bij het voorlezen van de favoriete verhalen van je kinderen steeds weer een andere sfeer worden gecreëerd. De LED-lampen met een lichtopbrengst van 120 lumen verspreiden een zacht, diffuus licht, zodat kinderen heerlijk ontspannen onder de wol kruipen.

Philips Disney StoryLight en Mickey is verkrijgbaar in twee versies: als basisset en losse set. Een basisset bestaat uit een StoryLight en Mickey starterkit en een aansluiting voor een WiFi-router en bevat daarmee alles om met een magisch verlichte voorleeservaring te kunnen beginnen. Een losse set bestaat uit een stand-alone StoryLight en Mickey-lamp die u bijvoorbeeld in een andere kamer kunt gebruiken. Gezinnen die al beschikken over Hue, het persoonlijk draadloos verlichtingssysteem van Philips, hebben voldoende aan een stand‑alone StoryLight en Mickey, doordat de lamp via het Hue-systeem in een handomdraai kan worden aangesloten.

Binnenkort zal via de Apple App Store een leuke Disney-app voor StoryLight en Mickey beschikbaar gesteld worden. Software-updates voor de lamp worden automatisch via de Hue-aansluiting geactiveerd. Je kan er dus op vertrouwen dat uw StoryLight en Mickey altijd up-to-date is. Als Friend of Hue werkt de Philips Disney StoryLight en Mickey perfect samen met het bestaande Philips Hue-systeem en andere Friend of Hue-producten, waaronder de Philips Hue-app en bestaande apps die door andere bedrijven voor Hue zijn ontwikkeld De installatie van de Philips Disney StoryLight en Mickey is uiterst eenvoudig. Als je een Starter kit hebt, verbind je de bijgeleverde aansluiting met je WiFi-router en sluit je de StoryLight en Mickey aan op het lichtnet. Vervolgens installeer je de Disney Storytime-app op je iPad. Start de app en je bent klaar. Heb je thuis al Hue? Dan hoef je alleen je StoryLight en Mickey op het lichtnet aan te sluiten en de Disney Storytime-app te installeren.

Via StoryLight en Mickey komen magische herinneringen tot stand die een leven lang meegaan. Met dit eenvoudige en intuïtieve systeem kunnen kinderen hun favoriete Disney-verhaal nu in alle kleuren van de regenboog beleven, waardoor lezen en leren leuk wordt en de fantasie wordt geprikkeld.

Noot aan de redactie
*Een Friend of Hue verbindt naadloos met Philips Hue, een slimme lichtinnovatie waarbij LED-licht in huis met behulp van de hue app op een smartphone of tablet bediend wordt.

Persbericht

Candle Lights Snow White

Candle Lights Snow White

Candle Light Cinderella

Candle Light Cinderella

Candle Light Mickey Mouse

Candle Light Mickey Mouse

LivingColors Lifestyle Girl

LivingColors Lifestyle Girl

LivingColors Lifestyle Boys

LivingColors Lifestyle Boys

LivingColors Planes

LivingColors Planes

Meer informatie bij:

Sarah Facxin 
PR Manager Lighting & Healthcare
Tel.: +32 2 525 80 78 (niet voor publicatie)
E-mail: sarah.facxin@signify.com 

Philips Customer Care Center, tel. 00800 7445 4775.

Over Koninklijke Philips N.V.:

Koninklijke Philips N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHIA) stelt zich als gediversifieerde onderneming actief op het gebied van “Gezondheid & Welzijn” tot doel het leven van de mensen te verbeteren door zinvolle innovaties op het vlak van gezondheid, lifestyle en verlichting. Philips, met hoofdkantoor in Nederland, behaalde een omzet van 24,8 miljard EUR in 2012 en stelt ongeveer 115.000 personen tewerk met verkoop en diensten in meer dan 100 landen. De onderneming is marktleider op het gebied van cardiale zorg, acute zorg en thuiszorg, energiezuinige verlichtingsoplossingen en nieuwe verlichtingstoepassingen, alsmede op het gebied van scheerapparaten, haartrimmers en mondverzorgingsproducten.
Meer informatie over Philips is te vinden op www.philips.com/newscenter.
 .