Schep de juiste tinten licht met de Philips Ledino-reeks


    Creëer en wijzig de lichttinten in uw woning, passend bij uw persoonlijke stijl

    april 18, 2012

    Wilt u in uw huis de perfecte sfeer scheppen? Kijk dan eens naar licht. Door het vinden van de juiste schakering en het balanceren van de intensiteit en de kleurtint van het licht, kunt u uw omgeving laten aanvoelen alsof ze speciaal voor u gecreëerd is. Met de LED-innovaties van Philips kunt u het witte licht op drie manieren aanpassen: dimmen om de intensiteit te veranderen, afstemmen van de witte kleur of de intensiteit en de kleur tegelijk aanpassen met de DimTone-functie.


    Prijswinnend ontwerp, persoonlijk voor u...
    De Philips Ledino-reeks verleent een kamer een modern, elegant aanzien met licht en lichteffecten met een inspirerende puurheid en schoonheid. De reeks omvat meer dan 100 modellen voor woning en tuin, van pendel- en plafondarmaturen tot vloer-, tafel- en wandlampen, allemaal gebaseerd op innovatieve LED-oplossingen.


    Tot de nieuwe uitbreidingen op de nieuwste reeks horen diverse LED-spots die vervaardigd zijn uit eersteklas spuitgietaluminium. Het nieuwe model pendelarmatuur is gemaakt van geborsteld aluminium en is verkrijgbaar in wit en grijs met hoge-kwaliteit glas voor een chique, moderne vormgeving. Ook is het voorzien van DimTone, waarmee u het gewenste LED-licht kunt kiezen in zowel wit als amber. Om een natuurlijk kaarslichteffect te verkrijgen, hoeft u alleen maar eenvoudig de lichtkleur aan te passen.


    De producten in de Ledino-reeks, met armaturen in de kleuren wit, metallic en chroom, zijn officieel erkend als ‘een zegel van goede vormgeving’ door de prestigieuze iF award voor de Ledino buitenlichtzuil, de Ledino buitenwandlamp en de Ledino vloer- en tafellampen.


    DimTone – een dimbare lichttint
    De DimTone-functie, die verkrijgbaar is op geselecteerde modellen in de nieuwe Philips Ledino-reeks, is een wereldprimeur van Philips. Ze laat u de perfecte lichttint (of - temperatuur) selecteren, ongeacht of dat koel- of warmwit licht is, en het licht dimmen om de lichtintensiteit in te stellen. Naast de innovatieve manieren die ze u biedt om uw verlichting te personaliseren, maakt de Ledino-reeks gebruik van LED's waarmee u tot 80 % energie kunt besparen in vergelijking met gloeilampen. Verder profiteert u van de uiterst lange levensduur en de geweldige lichtkwaliteit die uw woning werkelijk af maakt.


    Instelbaar wit
    Met instelbaar wit kunt u uw lichtkleur personaliseren door de kleurtemperatuur van
    uw geïnstalleerde licht te selecteren. Kies uit het heldere wit of een warmere tint, en schep de tint en sfeer die passen bij uw voorkeur en stijl.


    Dimbaar
    Stel bij de meerderheid van de reeks de lichtintensiteit in met een dimschakelaar of schuifregelaar. Daarmee kunt u het lichteffect scheppen dat de sfeer in de kamer verandert, passend bij uw stemming of voor verschillende activiteiten – van ontspannen tot werken.


    Belangrijkste eigenschappen van de nieuwe generatie Ledino-reeks

    • Dimbaar en instelbaar wit licht
    • Hogere lichtopbrengst door vermogens-LED's
    • Stijlvolle en moderne vormgeving in combinatie met LED-licht van hoge kwaliteit
    • Tot 80 % energiebesparing
    • Uiterst lange levensduur
    • Brandt onmiddellijk

    Persbericht

    Ledino Dimtone

    Ledino Dimtone

    Ledino Dimtone

    Ledino Dimtone

    Meer informatie bij:

    Sarah Facxin

    PR Manager Lighting & Healthcare

    Tel.: +32 2 525 80 78 (niet voor publicatie) E-mail: sarah.facxin@signify.com

    Philips Customer Care Center, tel. 070 700 036

    Over Koninklijke Philips Electronics

    Koninklijke Philips Electronics N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHI) stelt zich als gediversifieerde onderneming actief op het gebied van "Gezondheid & Welzijn" tot doel het leven van de mensen te verbeteren door tijdige innovaties. Philips is een wereldleider in gezondheid, lifestyle en verlichting; het bedrijf integreert technologie en design in oplossingen die afgestemd zijn op de mensen, die steunen op een grondige kennis van de consumenten en de merkbelofte "sense and simplicity". Philips met hoofdkantoor gevestigd in Nederland stelt ongeveer 122.000 personen tewerk met verkoop en diensten in 100 landen en behaalde een omzet van 22,6 miljard EUR in

    2011. De onderneming is marktleider in cardiologische zorg, acute zorg en thuiszorg, in energie-efficiënte verlichting en nieuwe verlichtingsoplossingen, in lifestyle producten,

    met een sterke leiderspositie in scheerapparaten, draagbare entertainment en

    tandverzorging.

    Meer informatie over Philips is te vinden op www.philips.com/newscenter en www.philips.be