Catharina Ziekenhuis en Philips starten uniek social media initiatief met hartpatiënt

    januari 13, 2012

    Eindhoven, Nederland – Voor het eerst in Nederland zal de hedendaagse behandeling van een patiënt met hartritmestoornissen live te volgen zijn via social media. De ingreep maakt onderdeel uit van een uniek initiatief dat is georganiseerd door het Catharina Ziekenhuis en Philips. Onder de Twitternaam @hartpatientAd kunnen Ad Langendonk uit Eindhoven en zijn arts, dr. Lukas Dekker @cardioloogLukas, vanaf 10 januari een maand lang worden gevolgd op weg naar, tijdens, en na de ingreep, waarbij met behulp van katheters de hartritmestoornis verholpen wordt om Ad zijn kwaliteit van leven terug te geven. Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven en Philips willen zo niet enkel op toegankelijke wijze informatie verschaffen over de behandeling van boezemfibrilleren, maar willen ook laten zien hoe lonend zorginnovatie is, voor patiënt én maatschappij.

     

    Ad Langendonk heeft net als bijna 300.000 andere Nederlanders een hartritmestoornis, die zijn kwaliteit van leven in ernstige mate negatief beïnvloedt. Het aantal mensen met een hartritmestoornis zal de komende jaren sterk toenemen tot 1 miljoen in 2050. Ad Langendonk staat met zijn 45 jaar, zijn twee kinderen en zijn werk midden in het leven. Vanwege zijn aandoening heeft hij echter veel moeten opgeven.

     

    Volgers van @hartpatientAd kunnen met hem en zijn cardioloog tweeten en kunnen vragen stellen over hartritmestoornissen en de behandeling ervan. Bovendien kan Ad Langendonk symbolisch worden gesteund door hem via dialoog.skipr.nl/evolutieindezorg met één druk op de knop een hart onder de riem te steken.

     

    Live operatie via social media

    Op 27 januari wordt Ad Langendonk behandeld voor zijn aandoening met een katheterablatie, een behandeling die dankzij veel onderzoek en ontwikkeling in het afgelopen decennium aan een zeer sterke opmars bezig is. Op heel concrete wijze wordt dan duidelijk welke impact zorginnovatie heeft op de persoonlijke kwaliteit van leven. De operatie is ‘live’ te volgen via dialoog.skipr.nl/evolutieindezorg, waarbij het medisch team van het Catharina Ziekenhuis de buitenwereld op de hoogte houdt van de voortgang van de ingreep.

    "Discussies over zorginnovatie zijn vaak complex en abstract maar uiteindelijk draait het in de gezondheidszorg om mensen," zegt Will Ickenroth van Philips Healthcare Benelux.

     

    "Pas als je een ziekenhuis bezoekt en spreekt met artsen en patiënten, zie je wat het écht betekent en hoe belangrijk innovatie is voor mensen persoonlijk en voor de maatschappij als geheel. We lanceren samen met het Catharina Ziekenhuis en de patiënt dit unieke initiatief om dat te laten zien vanuit het perspectief van de patiënt zelf."

    De zorgkosten die gepaard gaan met de behandeling van boezemfibrilleren bedragen momenteel 580 miljoen euro op jaarbasis. Met het stijgend aantal patiënten zullen die kosten stijgen. Nieuwe innovatieve behandelmethoden zoals de katheterablatie van @hartpatientAd kunnen helpen de groter wordende groep mensen van goede, efficiënte en betaalbare zorg te voorzien.

     

    "Innovatie is het enige middel waarmee we een antwoord kunnen bieden op toekomstige vragen in de gezondheidszorg. We moeten op de kosten letten, maar met de juiste horizon. Innovaties zoals deze zijn echt de toekomst. Investeren blijft daarom belangrijk," zegt Lukas Dekker, cardioloog van het Catharina Ziekenhuis. "En om investeringen te stimuleren, is het belangrijk dat er bewustzijn gecreëerd wordt. Daarom ben ik ook zo enthousiast over dit platform. Hier worden mensen bijeengebracht, discussies aangezwengeld en ideeën uitgewisseld. Maar het belangrijkste is dat de ziekte hier een gezicht krijgt waardoor mensen gevoel krijgen bij de problematiek. Bezoekers worden deelgenoot gemaakt van de reis die de patiënt aflegt en leven met elke stap mee."

    Persbericht

    Catharina ziekenhuis

    Catharina ziekenhuis

    Hartpatient Ad

    Hartpatient Ad

    Meer informatie bij:

    Sarah Facxin

    PR Manager Lighting & Healthcare

    Tel.: +32 2 525 80 78 (niet voor publicatie)

    E-mail: sarah.facxin@signify.com

    Roel Rambags

    Persvoorlichter Catharina Ziekenhuis

    Tel. + 31 40 - 239 8492

    E-mail: roel.rambags@catharinaziekenhuis.nl

    Philips Customer Care Center, tel. 080080190

    Over Koninklijke Philips Electronics

    Koninklijke Philips Electronics N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHI) stelt zich als gediversifieerde onderneming actief op het gebied van "Gezondheid & Welzijn" tot doel het leven van de mensen te verbeteren door tijdige innovaties. Philips is een wereldleider in gezondheid, lifestyle en verlichting; het bedrijf integreert technologie en design in oplossingen die afgestemd zijn op de mensen, die steunen op een grondige kennis van de consumenten en de merkbelofte "sense and simplicity". Philips met hoofdkantoor gevestigd in Nederland stelt meer dan 120.000 personen tewerk met verkoop en diensten in 100 landen en behaalde een omzet van 22,3 miljard EUR in 2010. De onderneming is marktleider in cardiologische zorg, acute zorg en thuiszorg, in energie-efficiënte verlichting en nieuwe verlichtingsoplossingen, in lifestyle producten, met een sterke leiderspositie in scheerapparaten, draagbare entertainment en tandverzorging.

    Meer informatie over Philips is te vinden op www.philips.com/newscenter en www.philips.be.

    Catharina Ziekenhuis Eindhoven

    Het Catharina Ziekenhuis is een modern topklinisch opleidingsziekenhuis waar vrijwel alle specialismen vertegenwoordigd zijn. Naast de reguliere basisfuncties, is het ziekenhuis vooral bekend om de behandeling van patiënten met kanker, hart- en vaatziekten en IVF. Er worden veel artsen en verpleegkundigen opgeleid en het wetenschappelijk onderzoek dat gedaan wordt, scoort internationaal hoge ogen. Het Catharina Ziekenhuis draagt al sinds 2000 het NIAZ-kwaliteitskeurmerk en kreeg in 2009, 2010 en 2011 de titel Topwerkgever.

    Catharina Hartcentrum

    Het Catharina Hartcentrum, onderdeel van het Catharina Ziekenhuis, is het grootste interventie- en electrofysiologisch centrum van Nederland en het op één na grootste cardiochirurgisch centrum van Nederland. Het Catharina Hartcentum is opleidingscentrum is voor cardiologen, interventiecardiologen en electrofysiologen, en één van de leidende hartcentra in Nederland bij onderzoek naar, de ontwikkeling en implementatie van nieuwe behandelmethodieken.

    Santeon

    Het Catharina Ziekenhuis is een Santeon ziekenhuis. Santeon is een nationale ziekenhuisgroep die streeft naar de hoogste kwaliteit van medische zorg en gastvrijheid. Kijk op www.santeon.nl voor meer informatie.