Terug naar school


    Al aan een goede bureaulamp gedacht?

    juni 28, 2012

    Brussel (België) – Nog enkele dagen, en dan begint het nieuwe schooljaar. Bij klein én groot stijgt de spanning. De kids hebben een nieuwe boekentas, nieuwe schoenen… Maar hebt u ook al aan een nieuwe bureaulamp gedacht? Nochtans is goede verlichting absoluut noodzakelijk om goed te kunnen studeren.

     

    U hebt het zelf al vaak gemerkt: soms volstaat een klein streepje zon om u prima te voelen. Licht is nu eenmaal essentieel voor ons welbehagen, energie en motivatie. Als we aan onze schrijftafel zitten, is dat niet anders: een goed verlicht bureau verhoogt de motivatie en de concentratie. Aangepaste verlichting voorkomt bovendien vermoeide ogen en de hoofdpijn die er het gevolg van is. Overdag is het met volle teugen genieten van daglicht, maar ‘s avonds – wanneer de kids hun huiswerk maken – is een goede bureaulamp een must.

     

    Vier tips voor een goed verlicht bureau

    • Kies voor eco-energetische verlichting. Aangezien onze studenten vast van plan zijn om ettelijke uren aan hun bureau door te brengen, opteert u maar beter voor verlichting die zuinig omspringt met energie.
    • Plafondverlichting volstaat niet. Bovendien kan die storende schaduwen werpen op de schrijftafel. Kies daarom voor een bureaulamp en plaats die vóór uw studerende oogappel, ietwat links bij een rechtshandige, ietwat rechts bij een linkshandige.
    • Geef de voorkeur aan een bureaulamp met knikarm. Dan kunt u het licht makkelijker op de gewenste plaats richten. Hoe flexibeler de knikarm, hoe nauwkeuriger u kunt richten.
    • Vermijd verblinding. Kwaliteitsarmaturen zijn zo ontworpen dat ze verblinding tegengaan. Als u zorgt dat het oppervlak van uw schrijftafel het licht niet weerkaatst (geen gelakt bureau bijvoorbeeld), zit u perfect.

     

    Voor de kinderen (en voor al wie jong van geest is) ontwierp Philips een toffe kleine bureaulamp, verkrijgbaar in diverse vrolijke kleuren. De bureaulamp met flexibele arm is voorzien van een spaarlamp en verspreidt aangenaam licht voor een zacht prijsje. Deze bureaulamp van Philips is verkrijgbaar in roze, blauw, grijs en wit, wordt geleverd met een lampje van 11 watt en kost 22,95 euro.

     

    Designliefhebbers zullen als een blok vallen voor deze Roswell. De lichtgevende schijf – die wat weg heeft van een ufo – rust op een knikarm met drie scharnieren, wat garant staat voor buitengewone flexibiliteit. Ideaal dus voor heel gerichte verlichting. Vooral ook omdat deze Roswell uitgerust is met een uiterst krachtige PowerLED. Die verspreidt een warm wit licht en gaat liefst 20.000 uur mee! Tegen dan is uw benjamin al lang afgestudeerd als arts…

     

    Bureaulamp Roswell uit de myHomeOffice-collectie van Philips, verkrijgbaar in wit en grijs – 249 euro.

    Persbericht

    Philips bureaulamp

    Philips bureaulamp

    Philips bureaulamp

    Philips bureaulamp

    Philips bureaulamp

    Philips bureaulamp

    Philips bureaulamp

    Philips bureaulamp

    Back to school

    Back to school

    Back to school

    Back to school

    Persbericht

    Sarah Facxin

    PR Manager Lighting & Healthcare

    Tel.: +32 2 525 80 78 (niet voor publicatie)

    E-mail: sarah.facxin@signify.com

    Philips Customer Care Center, tel. 00800 7445 4775

    Over Koninklijke Philips Electronics

    Koninklijke Philips Electronics N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHI) stelt zich als gediversifieerde onderneming actief op het gebied van "Gezondheid & Welzijn" tot doel het leven van de mensen te verbeteren door tijdige innovaties. Philips is een wereldleider in gezondheid, lifestyle en verlichting; het bedrijf integreert technologie en design in oplossingen die afgestemd zijn op de mensen, die steunen op een grondige kennis van de consumenten en de merkbelofte "sense and simplicity". Philips met hoofdkantoor gevestigd in Nederland stelt ongeveer 122.000 personen tewerk met verkoop en diensten in 100 landen en behaalde een omzet van 22,6 miljard EUR in 2011. De onderneming is marktleider in cardiologische zorg, acute zorg en thuiszorg, in energie-efficiënte verlichting en nieuwe verlichtingsoplossingen, in lifestyle producten, met een sterke leiderspositie in scheerapparaten, draagbare entertainment en tandverzorging.

    Meer informatie over Philips is te vinden op www.philips.com/newscenter en www.philips.be.