Louvain-la-Neuve (België) – L'esplanade, in hartje Louvain-la-Neuve, is een stedenbouwkundig concept waarbij in de stad een shoppingcenter en een verkeersvrije wandelstraat (rue Charlemagne) zijn ondergebracht met meer dan 130 handelszaken. Het shoppingcenter, dat dit jaar zijn vijfde verjaardag viert, wil optimaal inspelen op de behoeften en verwachtingen van zijn klanten en heeft besloten om een groot deel van de verlichting van de winkelgalerij te vervangen door energiezuinige LED-oplossingen van Philips.
Voorrang aan dienstverlening en duurzame ontwikkeling
Het management van het shoppingcenter streeft ernaar een beleid te voeren dat toegespitst is op duurzame ontwikkeling en, meer algemeen, op dienstverlening aan zijn klanten. Met dit doel voor ogen heeft het enige tijd geleden besloten om een energieaudit te laten uitvoeren. Uit deze audit bleek dat door relatief eenvoudige aanpassingen een elektriciteitsbesparing van 40% kon bereikt worden. Er werd bijgevolg heel snel besloten om de bestaande verlichting in de winkelgalerij te laten vervangen door energiezuinige oplossingen. Er werd geopteerd voor de LuxSpace LED-armaturen met hoge energie-efficiëntie van Philips. Zij maken het immers mogelijk om de elektriciteitsfactuur fors te verlagen zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van de verlichting in de winkelgalerij.
Energie-efficiënte LED-verlichting
In het kader van dit project werden dus meer dan 500 LuxSpace-armaturen van Philips geïnstalleerd. De keuze viel op plafondarmaturen met LED-technologie. Hiermee kunnen verlichtingsinstallateurs makkelijk van een klassieke lichtbron naar een energiezuinig systeem van LED-
verlichting switchen dat een wit licht met een hoog vermogen genereert.
De LuxSpace-plafondarmaturen berusten op de jongste ontwikkelingen van Philips op het vlak van LED-technologie en maken energiebesparingen tot 50% mogelijk ten opzichte van de fluocompacte plafondarmaturen. Dit is een van de beste energierendementen die thans in de verlichtingssector te vinden is.
De producten uit het LuxSpace-gamma verbruiken weinig elektriciteit zonder dat de lichtkwaliteit erbij inboet. De plafondarmaturen verspreiden permanent een wit licht van hoge kwaliteit (60 lumen/watt); ze zijn dus ideaal voor zones als conferentieruimten of grote gangen en hallen, zoals hier op L’esplanade waar lichtprestaties essentieel zijn.
Bovendien moeten ze dankzij hun uitstekende prestaties en lange levensduur van 50.000 uur minder vaak vervangen worden. Tijd- en geldwinst dus. De LuxSpace-plafondarmaturen zijn daarnaast ook bijzonder makkelijk te installeren.
Iets eerder werden ook al op alle zijwanden van de winkelgalerij Master LED-lampen van 7 W geïnstalleerd. Deze decoratieve LED-lampen kunnen bestaande gloeilampen met E27-fitting of halogeenlampen met E10-fitting individueel vervangen en lenen zich perfect voor accent- of taakverlichting. Het grote voordeel van deze lampen is dat ze heel weinig energie verbruiken en een lange levensduur vertonen. De heer Germis, facility manager van L'esplanade: "Voor de onderhoudsteams betekent dit een aanzienlijke factor van comfort. Vroeger moesten ze constant lampen vervangen en in een dergelijk gebouw is dat niet niks!".