아이들의 상상력에 불을 켜주세요!


어린이를 위한 디즈니 펜던트 조명 콜렉션 출시

9월 17, 2014

- 월트디즈니컴퍼니와 콜라보레이션을 통해 탄생한 친근하고 귀여운 캐릭터 펜던트 조명 시리즈
- 미키와 미니마우스의 귀 모양을 형상화한 펜던트 조명 2종과 원통형의 펜던트 조명 7종으로 구성
- 컬러풀한 색상으로 밝은 분위기를 조성하고, 입체적 모형을 활용하여 상상력 자극


[사진설명: 필립스-디즈니 어린이 펜던트 조명 콜렉션 9종]

 

서울, 대한민국 – 헬스 앤 웰빙 부문의 선도기업 ㈜필립스코리아(대표: 도미니크 오 Dominique Oh, www.philips.co.kr)는 월트디즈니컴퍼니와의 콜라보레이션을 통해 탄생한 어린이 방 등 시리즈 디즈니 펜던트 조명 콜렉션을 출시한다고 밝혔다.

 

필립스 디즈니 펜던트 조명 콜렉션은 미키마우스와 미니마우스 등 어린이들에게 친숙한 캐릭터를 활용한 천정 조명으로 혼자서 방을 쓰기 시작하는 2세에서 7세 사이의 어린이가 정서적인 안정을 취하고 상상력과 창의력을 높이는데 도움이 된다.

 

영국의 저명한 아동 심리학자 씨릴 샬로우(Chireal Shallow)에 따르면 아이들은 자기만의 공간을 소중하게 여기며, 그 공간에 대해 주인의식을 갖게 된다고 말한다. 특히 아이방 인테리어에서 조명은 아이의 감정과 행동에 영향을 미치기 때문에, 아이의 자신감 및 행복감, 건강과 휴식에 적합한 조명타입으로 개성과 자기 표현력 그리고 독립성과 창의성을 높일 수 있다.

 

이번에 출시되는 필립스 디즈니 펜던트 조명 콜렉션은 미키와 미니마우스의 귀 모양을 형상화한 플라스틱 재질의 펜던트 조명 2종과 미키, 미니, 곰돌이 푸, 프린세스 시리즈와 같은 디즈니 캐릭터를 활용한 원통형의 패브릭 커버 펜던트 조명 7종으로 구성되어 있다.

 

아이들의 오감을 키워주는 컬러풀한 색상으로 밝은 실내 분위기를 조성하며, 미키마우스의 귀와 같이 입체적이면서도 친근한 디자인으로 아이가 자신의 공간에 애착을 가질 수 있도록 돕는다. 어린이의 안전과 건강을 고려하여 무독성 페인트를 사용하고, 제품 파손의 우려가 적은 비 분리형의 견고한 디자인으로 어린이 안전 규정을 준수하여 제작되었다. 뿐만 아니라 길이 조절이 가능한 케이블이 포함되어있어 설치 시 실내 환경 및 사용자의 편의에 따라 조명의 높이를 자유롭게 조절 할 수 있는 것이 특징이다.

 

필립스 디즈니 어린이 펜던트 조명 콜렉션은 필립스 브랜드 스토어 및 전국의 소비자 조명 전문점에서 판매되며 가격은 3~5만원대이다. 제품에 관한 보다 자세한 정보는 필립스 홈페이지(www.philips.co.kr)및 필립스 라이팅 페이스북 페이지 http://www.facebook.com/philips.lighting.korea)를 방문하거나, 필립스코리아 소비자 센터 080-600-6600으로 문의하면 된다.

로열 필립스(Royal Philips; 필립스)

로열 필립스(NYSE: PHG, AEX: PHIA)는 다각화된 헬스 앤 웰빙(health and well-being) 기업으로 헬스케어(Healthcare), 소비자 라이프스타일(Consumer Lifestyle), 조명(Lighting) 분야에서 의미 있는 기술 혁신을 통한 사람들의 삶의 질 향상에 주력하고 있다. 네덜란드에 본사를 두고 있는 필립스는 전 세계 100여 개 국에 걸쳐 약 113,000명의 임직원과 함께 활발한 사업을 전개하고 있으며, 2013년 233억 유로의 매출을 기록했다. 필립스는 심장 케어, 응급/중환자 케어 및 홈 헬스케어와 에너지 효율 조명 솔루션 및 새로운 조명 애플리케이션 분야뿐 아니라 남성 면도기, 구강건강용품 등의 분야에서도 시장을 선도하고 있다. 필립스의 새로운 소식들은 www.philips.com/newscenter를 통해서도 확인할 수 있다.