注意事項

    スタジアム照明の最新機種を

    日本市場に展開

    さいたまスーパーアリーナに導入

    2018 年 7 月 26 日 

     

    照明製品の最大手であるシグニファイ(ユーロネクスト: LIGHT)は、日本法人を通じて、スポーツ・エンターテインメント向けLED照明システム「Philips ArenaVision LED(フィリップス アリーナビジョン エルイーディー)」の最新機種(以下、本製品)の日本での展開を開始することを発表しました。また本製品は、日本の大規模なスタジアムとして初めて“さいたまスーパーアリーナ(埼玉県さいたま市)”に導入されます。

     

    スタジアム照明は、選手、観客、放送業者、視聴者、施設オーナーなど複数の関係者に対して最適なソリューションを提供する必要があるなか、日本の主な施設には国際的なスポーツ大会をはじめとした照明の厳しい放送基準に満たないものが多くあります。また、8K放送などの高画質・高精細な映像への進化は、スーパースローモーション映像の際に照明のちらつきまで映し出すことから、高い水準の照明設備が求められるようになってきています。

     

    照明のリーディングカンパニーである当社は、スタジアム照明を世界70箇所以上の大規模な施設に導入しており、厳しい放送基準に対応した照明ソリューションを多く手がけてきました。そうした実績をもとに、日本で開催される国際的なスポーツ大会を前に建設・改修を行っている施設に対して、最適な照明ソリューションを提供していきます。

     

    本製品は、日本市場で展開している従来製品と比較して軽量化を実現しています。照明器具が約20%、電源設備が約50%軽量化したことで、施工時の負担や天井などに取り付ける際の重量負荷を軽減します。また本製品を含む「Philips ArenaVision LED」シリーズは、世界中で導入が進んだことから量産体制が整い、従来製品よりも製品価格を約30%抑えることができました。その他、業界最多クラスの7つの配光特性の組み合わせによる質の高い照明環境の提供や、高い光束と演色性*1を両立して自然光に近い明るさを再現します。さらに放送で求められる照明の指標よりも高い値となるTLCI≧85を実現し*2、放送にも適した高品質な照明環境を提供します。

     

     また、国内の大規模スタジアムとして初めて“さいたまスーパーアリーナ”に本製品が導入されました。従来は水銀灯を使用しており演出に制限がありましたが、LED化と演出プログラムを組むことができるソフトウェア(DMX)の導入により、様々な照明演出が可能になります。 

    株式会社さいたまスーパーアリーナ 施設部施設課マネージャーの小峯将之氏は今回の導入について下記のように述べています。

    フィリップスブランドのスポーツライティングシステムはLED器具を1台ごとに制御できるため、様々な演出が可能になる。また中継やテレビカメラを使用する際に8Kまでのカメラに対応している点も導入する理由として大きい。どのような演出ができるのか、色々とチャレンジしていきたい"

    今後も当社は、グローバル市場で培った知見やノウハウを活かし、高い品質の照明ソリューションを日本市場に提供していきます。

     

    ※シグニファイは2018年5月16日よりフィリップス ライティングの新しい社名となりました。日本では2019年初旬に変更を予定しています。

    「Philips ArenaVision LED」の特長 

     

    世界中の大型スタジアム 70 箇所以上で採用

     

    「Philips ArenaVision LED」は 2013 年の発売以降、オランダのフィリップス・スタディオン をはじめ、イギリスのスタンフォード・ブリッジやイタリアのユヴェントス・スタジアム、 エジプトのカイロ国際スタジアムなど、世界有数のスタジアム 70 箇所以上に導入され、高い 評価を得ています。

    /Stamford-bridge-video-1
    さいたまスーパーアリーナ導入事例 
    optus
    オプタススタジアム(オーストラリア)参考映像

     

     軽量・低価格

     

    従来製品と比較して、軽量・低価格を実現しました。照明器具が約 20%、電源設備が約 50% 軽量化しており、合計重量が約 32kg になりました。施工性の向上による工期の短縮やコスト 低減、天井などに取り付ける際の重量負荷を軽減します。 また本製品を含む「Philips ArenaVision LED」シリーズは、世界中で導入が進んだことから 量産体制が整い、従来製品よりも製品価格を約 30%抑えることができました。建設や改修など の際のコスト低減にも貢献します。 

     

    プレイヤーに配慮した照明環境

     

    7 種類の配光特性を組み合わせることで、フィールドをむらなく照らしながらも眩しさを抑え、 プレイヤーに配慮した最適な照明環境を提供します。 

     

    業界最高水準の演色性3

     

    演色性が高く、自然光に近い光を再現します。スポーツ・エンターテインメント用 LED 照明と しては、業界最高水準となる Ra90 を実現しました。 

     

    4K/8K、ハイビジョン撮影にも対応

     

    国際的な試合を行なうスタジアムに導入するための放送規格やスポーツ連盟の推奨基準をクリ アしています。照明の明るさの最大値と最小値の差異の数値(フリッカーファクター*4)は 公称値で 1%未満*3 のため、ハイビジョンはもちろん、4K/8K 下におけるスーパースローモーシ ョン映像の際にも、照明のちらつきが気になりません。また放送で求められる照明の指標より も高い値となる TLCI≧85*3を実現しており、放送にも適した高品質な照明環境を提供します。 

     

    プログラミングによる多彩な照明による演出が可能

     

    照明制御の通信規格の 1 つである DMX 制御を標準対応としています。調光レベルも 0%~100% まで制御でき、多彩な照明演出が可能です。また RDM(Remote Device Management)通信にも 標準対応しています。 

     

    *1 演色性とはランプなど発光する道具・装置が、ある物体を照らしたときに、その物体の色の見え方に及ぼす光の性質を指します。 自然光は Ra100 で表現され、それに近い数値ほど再現性が高いものとして評価されます。

    *2 TLCI(Television Lighting Consistency Index)は、放送における照明の指標で 80 以上が必要とされます。

    *3 シグニファイ調べ(2018 年 7 月現在)

    *4 シグニファイが用いている業界基準 

    報道関係および企業に関するお問い合わせ

     

    連絡先:ライティング サポートデスク

    TEL: 050-5577-9379

    Email: LI_contactus_jp@signify.com

    受付時間:9:00~18:00 (土・日・祝および年末年始を除く)

    シグニファイについて

     

    シグニファイ(ユーロネクスト: LIGHT)は、プロフェッショナル照明、コンシューマー照明分野ならびにIoT(Internet of Things:モノのインターネット)の分野において世界最大手の 企業です。つながる照明システム「Interact」やデータ通信可能なサービスなどフィリップスの製品は、ビジネス価値を生み出すことで家庭だけでなく、ビルや公共スペースにも変化をもたらします。2017年の売上は70億ユーロ、約32,000人の従業員を擁し、世界70か国以上で事業活動を展開しています。より明るい生活、そしてより良い世界に向け、照明が持つ無限の可能性を切り拓きます。シグニファイのニュースは、NewsroomTwitterLinkedInからご覧ください。投資家向けの情報は、Investor Relationsのページに掲載されています。

    street lighting smart iot

    その他のプレス リリース

    • シグニファイ、川崎競馬場の照明リニューアルで最大約60%の省エネを実現

      3月 28, 2024

      シグニファイ、川崎競馬場の照明リニューアルで最大約60%の省エネを実現

    • 「ソーラーガーデンライト」6種新発売。コスパとおうち演出の需要に応える

      2月 15, 2024

      「ソーラーガーデンライト」6種新発売。コスパとおうち演出の需要に応える

    • 「Philips LED 公式楽天市場店」グランドオープン。新発売デスクライト含む全製品がポイント10倍

      2月 01, 2024

      「Philips LED 公式楽天市場店」グランドオープン。新発売デスクライト含む全製品がポイント10倍